Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Gelişmiş test ekipmanı ve beyaz laboratuvar önlüklü bir bilim adamı ile fütüristik Siemens Simcenter Testlab.

Simcenter SCADAS 2506'daki yenilikler nelerdir?

Verimli, çok yönlü ve açık veri toplama

Neden Simcenter SCADAS RS?

Simcenter SCADAS RS, çeşitli test koşullarında en yüksek performans için tasarlanmış modüler bir veri toplama sistemidir. Simcenter SCADAS RS ile kapsamlı analiz için gerekli olan yüksek kaliteli çoklu fizik verilerini (NVH, dayanıklılık ve enerji ölçümleri dahil) güvenle ve verimli bir şekilde yakalayabilirsiniz. Ultra sağlam tasarımı, sahada karşılaşabileceğiniz zorlu koşullar altında bile güvenilirlik ve sürekli performans sağlar. Simcenter SCADAS RS ile daha hızlı enstrümantasyon ve test hazırlığı, verimli ölçüm süreçleri ve sahadan ayrılmadan önce test verilerini tam olarak doğrulama yeteneği sayesinde gelişmiş üretkenlik elde edersiniz.

Zorlu koşullar altında güvenilir test

Zorlu ortamlar

Aşırı sıcaklıklar, nem, çamur ve toz ve yüksek şok ve titreşim seviyeleri.

Sıkı programlar

Operasyonel süreçleri baştan sona optimize ederek test kampanyasını hızlandırın.

Uzaktan işlemler

Uzak bölgelerde uzaktan izleme sunan test.

Ölçeklenebilirlik

Kanal sayısı ve ölçüm topolojisi açısından ölçeklenebilir bir sistem.

SCADAS RS Simcenter

Kapsamlı veri toplama

Select...

Üstün ölçüm performansı

Başarılı ürün performansı değerlendirmesi, prototipiniz aşırı yüklenmeye maruz kaldığında neler olduğuna dair kapsamlı bir görünüm gerektirir. Bu nedenle test sırasında gerinim ölçerler, ivmeölçerler, yer değiştirme sensörleri, kuvvet hücreleri, termokupllar, basınç transdüserleri, Global Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) konumu ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli sensörlerin ölçülmesi ve senkronize edilmesi gerekir. Mühendisler genellikle dijital veri yolundan veya video görüntülerinden gelen veriler gibi ek bilgileri de dikkate almak isterler. Ancak alan, tüm bu çeşitli test ihtiyaçları için gemiye birkaç cihaz almakla sınırlıdır.

Hepsi bir arada çözümSimcenter SCADAS RS ile tüm bu yeteneklere tek bir kutuda sahip olabilirsiniz. Tüm bu fiziksel yönler için güçlü yerleşik evrensel sinyal koşullandırma ile ölçümler, tüm çalışma sıcaklığı aralığında en yüksek hassasiyet ve en düşük gürültü ve kayma ile yakalanır. Yüksek sinyal-gürültü oranı ve geniş dinamik aralık sayesinde Simcenter SCADAS RS, herhangi bir sinyali kaliteli verilere dönüştürebilir.

Man driving a car, with Simcenter testing equipment in the passenger seat collecting road load data

Simcenter SCADAS RS yetenekleri

Select...

Çoklu fizik veri toplama

Simcenter SCADAS RS ile daha hızlı ve daha akıllı test edin. Çok çeşitli uygulamaları ve endüstrileri kapsayan hassas çoklu fizik ölçümleri uygulayın. Bir deneme alanında veya halka açık bir yolda saha içi veri toplamadan laboratuvardaki NVH testlerine kadar, yüksek voltaj ve zorlu ortamlar dahil olmak üzere her ortamda ölçüm yapabilirsiniz.

Gerinim ölçerler, ivmeölçerler ve yer değiştirme sensörlerinden kuvvet hücrelerine, termokupllara ve tekerlek kuvveti dönüştürücülerine kadar istenen sensör kombinasyonlarını elde etmek için doğru konfigürasyonu oluşturun. Sistem ayrıca basınç transdüserleri, Global Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) konumunu, dijital otobüsleri ve video görüntülerini entegre eder.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
SCADAS RS Simcenter

Endüstri uygulamaları

Select...

Otomotiv OEM ve tedarikçisi için yol yükü veri toplama

  • Takım enstrümantasyonu - çok kullanıcılı erişim sayesinde enstrümantasyonu hızlandırın
  • Hızlı ve hatasız kurulum için sensör veritabanını kullanın
  • İki kişilik, tek kişilik veya tamamen özerk çalışma
Car assembly line with robotic arms working on vehicle frames
Örnek olay incelemesi

Hyundai Motor Şirketi

Yük verilerini yakalamak ve dayanıklılık tasarımını optimize etmek için Hyundai'nin Simcenter SCADAS RS ve Simcenter Testlab ile zorlu ortamlarda test süresini nasıl yüzde 12'ye kadar azalttığını okuyun.

A Hyundai XRT concept SUV in the desert, surrounded by a dust plume
Case Study

Reducing testing time in harsh environments by up to 12 percent with faster setup

Şirket:Hyundai Motor Company

Endüstri:Automotive & transportation

Konum:Seoul, South Korea

Siemens Yazılımı:Simcenter Testing Solutions

Modüler bir sistem

Simcenter SCADAS RS üniteleri

Select...

Kayıt ünitesi (REC)

Simcenter SCADAS RS Kaydedici (REC) ünitesi birden fazla iklimlendirme ünitesinden veri toplar, hem kablolu hem de kablosuz ağlara sorunsuz bir şekilde bağlanır ve diğer REC üniteleriyle senkronize edebilir. Ayrıca birkaç CAN veri yolunu, çoklu dijital kodlayıcıları destekler ve küresel navigasyon uydu sistemi (GNSS) anteni için bir konektör içerir.

Simcenter RS Recorder unit.
  • Yerleşik depolama (240 GB SSD)
  • Herhangi bir arayüz: UTP, Wi-Fi, USB, LTE
  • 2 USB bağlantı noktası (web kameraları)
  • Dijital IO (4 giriş/çıkış)
  • 3 kodlayıcı girişi (9 dijital darbe)
  • 4 CAN otobüsü
  • Şartlandırma ünitelerinin papatya zincirleri için 4 konektör
  • Yerleşik özerklik
  • Hesaplanan kanallar
  • Akıllı tetikleme

Simcenter SCADAS RS Kaydedici Uygulaması

Benzersiz bağlantı için tasarlanan Simcenter SCADAS RS, doğrudan REC ünitesine gömülü ve herhangi bir web tarayıcısı üzerinden kolayca erişilebilen lisanssız bir uygulama içerir. Bu Simcenter SCADAS Kaydedici Uygulaması, sensör ayarlarını uzaktan tanımlamanıza ve saklamanıza ve test devam ederken akıllı telefonunuzda bile verilerinizi hemen doğrulamaya başlamanıza olanak tanır.

Simcenter SCADAS RS Recorder unit connected to a handheld device through an app.
Simcenter SCADAS donanımının bir parçası olan taşınabilir mobil üniteler ve otonom akıllı kayıt cihazları.

Simcenter SCADAS hardware'inizi en iyi durumda tutun

Mevcut bakım ve kalibrasyon sözleşmeleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha fazla bilgi edinin

İlgili kaynaklar

Üzerinde bir araç olan bir yol, muhtemelen bir kamyon, üzerine veri toplayan bir cihaz takılı.

Yol yükü veri toplama

Simcenter SCADAS RS donanımını üreticilerin enstrümantasyonu ve test kurulumunu hızlandırmak, ölçüm verimliliğini artırmak ve veri doğrulama sürecini hızlandırmak için kullanabilecekleri bir çözüm olarak kullanmak.

Teknik belgeyi okuyun

Sıkça sorulan sorular