Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Yazılım ve BT ortakları için güvenilir ortaklık

Enerji yönetimi karmaşıklaştıkça Siemens müşterilerin güvenilirliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmalarına yardımcı olur. Ürünlerimiz, çözümlerimiz ve hizmetlerimizin tümü bir çekirdeği paylaşır: bilgi teknolojisi ve operasyon teknolojisinin dijital olarak sağlanan yakınsaması.

Başarı için ekip oluşturalım

Yazılım ve BT ortakları için gereksinimler ve görevler özellikle çeşitlidir. Bu nedenle, enerji yönetimi alanındaki müşterilerinizin yararına ihtiyaçlarınızı anlayan ve işinizi bilen bir ortağınızın yanınızda olması iyidir.

Ortaklığın faydaları

Siemens, müşterilerinin, yazılım ve BT ortaklarının zorluklarının üstesinden gelmelerine ve dijitalleşmenin ve diğer ilgili pazar trendlerinin sunduğu fırsatlardan yararlanmalarına yardımcı oluyor. Ortaklarımızla birlikte, elektrik şebekeleri gibi akıllı altyapıların tüm potansiyelinden yararlanıyoruz. Siemens, elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalleşmeyi üretimden tüketime kadar birbirine bağlar. Pazar lideri yazılım ürünlerimiz ve çözümlerimiz, kamu hizmetleri ve endüstri müşterileri için tüm enerji değer zincirindeki en kapsamlı teknoloji ve süreç bilgisine dayanmaktadır.

  1. Toplamın tek tek parçalardan daha fazla olduğu bir ortaklık ekosistemi aracılığıyla şeffaflığı, güvenliği ve optimize edilmiş iş operasyonlarını geliştirmek için sınıfının en iyisi çözümler.
  2. Yazılım ve BT ortakları, bu ekosistemin bir parçası olarak, müşteri projelerinizde akıllı donanım ve yazılım ürünleri ve çözümlerinde küresel pazar lideri Siemens'in uzmanlık ve itibarından yararlanır.
  3. Geliştirme maliyetlerini ve pazara sunma süresini azaltırken, aynı zamanda uygulamalarınızın ve çözümlerinizin değerini artırarak müşterilerinizi gelişmiş iş operasyonlarına yönlendirin.

Bütünsel siber güvenlik çözümleri

Siemens, dünya çapında IEC 62443 uluslararası standartlar serisi uyarınca TÜV Süd, Münih, Almanya'dan ağ otomasyon çözümleri sertifikası alan ilk şirkettir.

Daha fazla bilgi

Güçlü topluluğumuza katılın

Birlikte daha güçlüyüz: Siemens, dünya standartlarında çözüm ortaklarıyla uzun bir başarılı işbirliği ve ortaklık geçmişinin ruhuyla, istikrarlı bir şekilde büyüyen ve EnergyIP'i temel olarak kullanan bir ekosistem yarattı. Daha da güçlü olmak için, ekosisteme katılmak ve birçok fırsattan yararlanmak için sürekli olarak yeni ortaklar arıyoruz:

  • Sistem entegratörleri, satıcılar ve danışmanlar: EnergyIP lisanslarını yeniden satın veya ilgili uygulamaları kendi platformlarınıza entegre edin ve gerektiğinde müşterilerinize danışmanlık hizmetleri sağlayın.
  • Teknoloji ortakları ve geliştiricileri: Müşterilerinizin gereksinimlerine uygun kendi özel teknolojilerinizi veya çözümlerinizi geliştirmek için EnergyIP platformunu bir omurga olarak kullanın.
  • Gelişmiş ölçüm altyapısı (AMI) entegratörleri: Müşterileriniz için ek değer yaratmak için EnergyIP ve uygulamalarını ölçüm yeteneklerinize entegre edin.
  • Yönetilen hizmet ortakları: Haritalama hizmetleri veya IoT entegrasyonu gibi müşterilerinizin özel ihtiyaçlarını karşılamak için EnergyIP tabanlı yeni iş modelleri ve hizmetler oluşturun.

Ortaklarımızdan bir seçki ile tanışın

Select...

Yazılım ve BT iş ortaklarına yönelik teklifimiz

Insights Hub tarafından desteklenen EnergyIP, müşteri katılımını artıran, yeni ürün ve uygulamaların geliştirilmesini destekleyen ve enerji verimliliğini artıran ve optimize eden yeni hizmet ve iş modellerinden yararlanmanızı sağlar. Ayrıca çeşitli EnergyIP uygulamaları sunuyoruz.

İki bilgisayar monitörünün önünde oturan adam.

Enerji otomasyonu ve akıllı şebeke

Enerji otomasyonu ve akıllı şebeke gereksinimleri için ürünler ve çözümler.

Yüksek gerilim elektrik şebekesi

Yüksek gerilim - Güç iletimi

Verimli, güvenilir ve esnek güç iletimi için çözümler.

Orta gerilim — Güç dağıtımı

Orta gerilim — Güç dağıtımı

Güç dağıtımı için ürünler ve çözümler (orta gerilim).

Elinde dizüstü bilgisayar ile yürüyen adam.

Alçak gerilim — Güç dağıtımı

Güç dağıtımı için ürünler ve çözümler (alçak gerilim).

Enerjinin geleceğini fethetmek

Yazılım ve BT ortaklarımızın enerji pazarının dijital çağında nasıl yeni yollar açtığını keşfedin.