Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Daha fazla kaynak verimliliği için akıllı enerji yönetimi

Sürdürülebilirlik endüstride giderek daha önemli hale geliyor. CO₂ emisyonlarının yüzde 20'si endüstri tarafından yaratılıyor. Enerji tüketiminin yüzde 38'i endüstriye atfedilebilir. Artan enerji fiyatları ve kıt kaynaklar nedeniyle şirketler bu koşullara karşı koymak için büyük baskı altındadır.

Sıfır emisyonlu mobilite teknolojisi için güçlü bir ortak

Otomotiv tedarikçisi ElringKlinger, sorunun aciliyetini kabul etti ve sürdürülebilirliğe tamamen bağlı. Örneğin, ElringKlinger, elektrikli tahrik ünitesi, pil ve yakıt hücresinden oluşan elektrikli araçlar için kendi entegre tahrik düzenini sunan ilk Tier 1 tedarikçisidir. Buna ek olarak, Almanya'da e-yakıtlara dayalı ilk seri yakıt hücresi üretimi var. Bu uzmanlık, ElringKlinger'in birlikte uçaklar için bir yakıt hücresi geliştirdiği Airbus tarafından da takdir edilmektedir.

Enerji verimliliğini artırın

Bütünsel enerji yönetimi sayesinde önemli enerji verimliliği rakamları görüntülenebilir ve analiz edilebilir ve tesislerinin enerji verimliliğini artırmak için optimizasyon önlemleri başlatılabilir. Bu aynı zamanda yasal gereklilikleri de karşılar.

Yük yönetimini optimize edin

ElringKlinger kaynak verimliliğini artırmak için önce atık ısı, ikincisi güneş enerjisi olarak kendi enerjisini üretir. Bu enerji dengeleme yük yönetimine entegre edilebilir ve maliyetleri düşürür.

Dekarbonizasyona doğru veri odaklı adımlar atın

Emisyon izleme ve kontrolü, enerji yönetiminin bir parçası olarak gerçekleştirilir. CO₂ emisyonlarını ölçer, her ürün için CO₂ ayak izini belirler ve böylece bu ayak izini en aza indirmek için tüm koşulları yaratır.

2030 yılına kadar CO₂-nötr

ElringKlinger AG, öncü rolüne uygun olarak iddialı bir hedef belirlemiştir: Şirket, 2025 yılına kadar Avrupa'da CO₂-nötr üretim ve 2030 yılına kadar ABD ve Asya'da CO₂-nötr üretime ulaşmayı hedefliyor.

CU Kalite ve Sürdürülebilirlik Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Andreas Weiss şunları söylüyor: “Bazı insanlar sürdürülebilirliğin ve çevre dostu üretimin bir tür lüks olduğunu düşünüyor: ancak bunlar, kelimenin tam anlamıyla herhangi bir şirketten geçen para yaratan zorlu, girişimci faktörlerdir. Ya onunla bir şeyler yaparsın ya da akmasına izin verirsin.”

ElringKlinger “onunla bir şeyler yapar.” Bununla birlikte, bu aynı zamanda dünya çapındaki tüm tesislerdeki tüm ürünlerin karbon ayak izinin haritalanması anlamına da gelir. Böyle iddialı bir proje, ElringKlinger'in Siemens'te bulduğu güçlü bir ortak gerektirir.

Andreas Weiß, CU Kalite ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Başkan Yardımcısı

Tek tip enerji yönetimi

ElringKlinger ile birlikte çalışan Siemens, şirketin dijitalleşme, otomasyon ve standardizasyonun üç yönünden oluşan ve dünya çapındaki tüm tesislere ölçeklenebilir dijital dönüşümünü tasarladı.

Performans verilerinin yanında bir haritada Avrupa'daki konumları gösteren bir monitörün önünde oturan adam

Dijitalleşme ve otomasyon, daha az kaynaklarla daha bireysel ürün geliştirme gibi mevcut zorlukların üstesinden gelebilen dijital bir işletmenin ayrılmaz parçalarıdır. Dijitalleştirilmiş ve otomatikleştirilmiş süreçler daha hızlı, daha esnek ve daha verimli üretim sağlar. Standardizasyon, uygulamanın temelini oluşturur: Genel tesis mimarisinin karmaşıklığını azaltır ve makinelerin ve sistemlerin entegrasyonunu basitleştirir. Sonuç: Mühendislik süresi kısalır, tesisler daha hızlı devreye alınır, süreç değişiklikleri daha hızlı uygulanır ve ürünler daha kısa sürede piyasaya sürülür.

Gerçek zamanlı analiz için S7 EE Monitor ve Energy Manager

ElringKlinger, tesislerinin kapsamlı standardizasyonu sayesinde tek tip bir enerji yönetim sistemi uygulayabildi. ElringKlinger'den Thomas Haug ve Daniel Scheurle ve Siemens'den Torsten Maskos'tan oluşan bir ekip, şirketin ihtiyaçlarını belirlemek için birlikte çalıştı ve çeşitli donanım ve yazılım çözümlerinden oluşan bir konsept geliştirdi. İşte birkaç örnek: Sentron ölçüm cihazları ve Simatic S7 EE Monitor (WinCC eklentisi ResCon- Makine verimliliği monitörünün öncülü) makinelerin, enerji akışlarının ve tüketiminin kaydedilmesi, görselleştirilmesi ve standartlaştırılmış verimlilik değerlendirmesi için kullanılır. Simatic Energy Manager verileri analiz eder ve değerlendirir.

Grafikli bir monitöre bakan iki çalışan
SIMATIC Enerji Verimliliği Paketleri (16:9)

Kapsamlı enerji yönetim sistemi, sipariş edilebilen standartlaştırılmış Enerji Verimliliği Paketleri kullanılarak uygulanarak çözümlerin ölçeklendirilmesini ve uygulanmasını kolaylaştırdı. Artık enerji tüketimi ve enerji verimliliği hakkında geniş ölçekte bilgi sağlamak için VDMA standardına uygun bir enerji analizi yapılabilir. ElringKlinger Enerji ve Sustainability Manager Daniel Scheurle, enerjinin hem yerel hem de küresel olarak ne kadar kapsamlı bir şekilde kaydedilebileceğinden etkileniyor. Ayrıca kurulu Energy Manager Pro'nun gösterge panelindeki esnek grafik gösterimi konusunda da hevesli: “Artık muazzum miktarda veriyi gerçek zamanlı olarak analiz edilebilir bir şekilde görüntüleyebiliyorum. Bu tür enerji yönetiminin tüm ürünlerimizin karbon ayak izini belirlemek için de kullanılabileceğinden bahsetmiyorum bile. Bu, CO₂ nötrlüğüne giden yolda önemli bir adım.”

Verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek, kaynak tasarrufu

Sürdürülebilir üretime giden yolda önemli bir adım, kaynakları en iyi şekilde kullanmaktır. Uygulanan çözümler sayesinde ElringKlinger, enerji üretimi, depolama, tedarik ve kullanımı için bir konsept oluşturmak için kullanılan kapsamlı veri şeffaflığı elde eder: ve bu bütünsel enerji yönetimidir.

Ürünlerimizin karbon ayak izinin haritalanmasında bir başka dönüm noktasına işaret ediyor. Ürünlerimizin önemli bir yönünü sanal olarak haritalamamızı sağlar: sürdürülebilirlik.
Andreas Weiß, CU Kalite ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı , Elring Klinger AG