Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Dallas, Texas, ABD'deki Southern Methodist University, bugün daha akıllı çalışarak ve geleceğe hazırlanarak öğrencilerinin, öğretim üyelerinin ve personelinin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için kampüsünü dönüştürüyor.

Üst düzey enerji yönetimi programına sahip akıllı kampüs

Dallas, Texas, ABD'deki Southern Methodist University (SMU), ertelenmiş bakımı ele alırken daha fazla enerji tasarrufu ve operasyonel verimlilik elde etmeyi taahhüt eder. Siemens ile çalışan SMU, öğrencilerinin, öğretim üyelerinin ve personelinin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için kampüsünü dönüştürdü.

Daha akıllı, daha verimli bir kampüs

2017 yılında SMU, akıllı ve daha verimli bir kampüs yaratma yolculuğuna başladı. Amaç, öğrenciler, öğretim üyeleri ve personel için kampüs deneyimini geliştirmek, enerji yönetimini ve kullanımını önemli ölçüde iyileştirmek ve sistem güvenilirliğini artırmaktı. Aynı zamanda kurum, işletme ve bakım maliyetlerini düşürürken ertelenmiş bakımı ele almak istedi.

Siemens, kritik altyapıyı yükseltmekten veri toplamaya ve gelişmiş kampüs çapında kontroller ve bina yönetimine kadar vizyonlarını gerçekleştirmek için bir yol haritası oluşturmada SMU'ya yardımcı oldu. Veri odaklı analitik, uzaktan izleme ve sorun giderme yoluyla daha da fazla verimlilik elde edilir. Ortalama olarak, SMU, enerji yönetimi programı ile yılda 2,5 milyon dolar tasarruf sağlarken aynı zamanda kampüs konforunu ve güvenilirliğini artırdı. Bir doğal gaz ve elektrikten korunma programı, üniversiteyi bütçe istikrarı için fiyat dalgalanmalarına ve önemli hava olaylarına karşı korudu.

>%21 Daha düşük hizmet maliyeti/metrekare

Enerji yönetimi programını uyguladığından beri, SMU, 167.000 fit kare yeni alan eklerken ve% 20 kayıt artışı yaşarken bile hizmet maliyetlerini başarıyla düşürdü.

%26 İyileştirilmiş bakım malzemesi üretkenliği

Building X ile kampüs genelinde reaktif bakımdan öngörücü bakıma geçiş yaparak bakım ekipleri görevlere daha iyi öncelik verebilir, ekipman arızalarını önleyebilir ve önemli varlıkların ömrünü uzatabilir.

9,5 MİLYON DOLAR Kampüs genelinde daha düşük enerji maliyetleri

İlk beş yılda, Desigo® CC, Demand Flow® ve hassas otomasyon programlama kullanımı yaklaşık 29 milyon kWh enerji tasarrufu sağladı ve kampüs enerji maliyetlerini önemli ölçüde azalttı.

Kapsamlı enerji yönetimi artı verimli bakım programları

Akıllı bir kampüs olarak daha verimli çalışma hedefiyle SMU, veri odaklı enerji yönetimi ve bakım programları uyguladı. Bu programlar, kampüs çapında alt ölçüm ve sensörlere sahip entegre bir kampüs yönetim sistemine dayanmaktadır. Şu anda Siemens ve SMU tesisleri ekibi, bina otomasyonu, merkezi hizmet tesisi, yangın ve can güvenliği ve güvenlik/erişim sistemleri dahil olmak üzere operasyon ve bakımı yönetmektedir. Artık SMU, üniversitenin önceliklerini ve ileriye dönük büyümesini destekleyen sürdürülebilir bir finansal modelden kaynakları ve faydaları daha iyi odaklayabilir.

Kampüs genelinde size bir sorun olacağını veya gerçek zamanlı olarak bir sorun olduğunu söyleyen 12.000'den fazla ölçüm bileşeni var. Bu sorunları bir kamyonu döndürmeden uzaktan çözebilirsiniz.
Michael Molina, Başkan Yardımcısı/Üniversite Mimarı, Tesis Planlama ve Yönetimi Ofisi, SMU

Performans ve verimliliği artırmak

Bir yol haritası geliştirmek için Siemens ile birlikte çalışan SMU, akıllı kampüs vizyonunu gerçekleştirdi: Sürekli iyileştirme sağlarken altyapı yatırımlarından değer sağlamak. Siemens bina ve enerji yönetimi teknolojilerini kullanan SMU, üst düzey bir enerji yönetimi programı hedefini gerçekleştirdi.

Working with Siemens to chart a roadmap, SMU can better allocate resources and benefits from a sustainable, predictable financial model, along with substantial energy and operational savings.

Xcelerator tarafından desteklenen altyapı modernizasyonu ve dijitalleşme

Yeni bir merkezi tesis inşa etmenin yanı sıra, SMU'nun kampüs kontrol sistemleri de modernize edildi. Gerçek zamanlı veri yakalama için kapsamlı ölçüm ve sensörler artık veri odaklı içgörüler için daha yüksek düzeyde otomasyon ve dijitalleştirmeyi destekliyor.

  • Desigo® CC bina yönetim sistemi ve bina ve mekanik bileşenler için standartlaştırılmış işlem sıraları
  • Kullanım ömrü sona ermiş klima santrallerinin ve diğer tarihli mekanik ekipmanların değiştirilmesi
  • Demand Flow® Smart Services soğutulmuş su optimizasyon teknolojisi

Veriye dayalı bakım, personel verimliliğini artırır ve performansı optimize eder

Dijitalleşmenin gücüyle, SMU tesis ekibi artık proaktif bir yaklaşım bakımı için 25.000'den fazla mekanik ekipman bileşeninin performansına ilişkin şeffaflığa ve eyleme geçirilebilir içgörülere sahiptir - hatta sorunları sorun haline gelmeden önce buluyor.

  • Kampüs genelinde Building X, sorunları tanımlamaya ve verimli bakım sağlamaya yardımcı olur ve Building X Operations Manager, önemli bilgiler için hareket halindeyken verilere izin verir
  • Performans ve operasyonları sürekli optimize etmek için gelişmiş otomasyon ve analitik
  • Hızlı çözünürlük için uzaktan izleme ve sorun giderme
Through the power of digitalization and automation, more than 65,000 data points are now reported back to Desigo® CC every 15 minutes and enable actionable insights in real time at SMU.
By shifting to a predictive maintenance program, SMU has reduced on-site labor while boosting its maintenance staff’s productivity by 26%. In fact, 65% of HVAC issues are now resolved with remote diagnostics and troubleshooting

Stratejik enerji yönetimi ölçülebilir faydalar sağlar

SMU'nun entegre üst düzey enerji yönetimi programı, operasyonları ve bakımı kolaylaştırır, aynı zamanda sistem güvenilirliğini ve ekipman yaşam döngülerini de iyileştirir.
Anahtar bileşenler şunlardır:

  • Hızlı ve verimli sorun giderme için uzaktan ve bulut tabanlı performans izleme ve analitiği - kamyonu çalıştırmadan
  • Ülkenin kesintisiz kesintilerin yaygın olduğu bir bölgesinde maliyet öngörülebilirliği ve istikrarı için üniversiteyi dramatik fiyat dalgalanmalarından ve önemli hava olaylarından korumak için stratejik bir enerji temini, riskten korunma ve bütçe risk yönetimi programı

Teknolojilerin ve çözümlerin güçlü sinerjisi

SMU'da birlikte çalışan aşağıdaki teknolojilerin ve çözümlerin kusursuz bir karışımı, sistem güvenilirliğini artırır, enerji yönetimini ve kullanımını iyileştirir, işletme ve bakım maliyetlerini azaltır ve herkes için kampüs deneyimini geliştirir.

Bizimle akıllı kampüs yolculuğuna çıkın

Group photo of the SMU energy management expert team supporting smart campus initiatives

İletişime Geçin

Yüksek öğrenim kurumunuz için iddialı hedefleriniz ve akıllı bir kampüs vizyonunuz var mı? Devamlı bir ortaklığın olağanüstü eğitim deneyimleri sağlamada sizi nasıl destekleyebileceğini keşfetmek için uzmanlarımızla bağlantı kurun.

Yüksek öğrenim kurumunuzda bir yenilik, performans ve operasyonel verimlilik kültürünü teşvik etmenin yollarını birlikte keşfedelim. Sizden haber almak için sabırsızlanıyoruz!