Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Berrak mavi bir gökyüzünün altında birden fazla sıra güneş paneli içeren bir güneş paneli çiftliği.

Polonya'nın enerji geçişi için SION devre kesiciler

Polonya enerji üretimini çeşitlendirmek ve kömür bağımlılığını azaltmak için yoğun bir şekilde çalışıyor ve güneş enerjisi bu çabalarda önemli bir rol oynuyor. Siemens'in güvenilir orta gerilim teknolojisi, Polonya'nın büyük ölçekli fotovoltaik enerji santrallerinin çalışması için gereklidir.

Güneş enerjisinin hızlı genişlemesi

Güneş enerjisinin hızlı genişlemesi

Polonya hükümeti, ülkenin toplam yenilenebilir enerji kapasitesini 2030 yılına kadar 23 ila 25 gigawatt (GW) arasına çıkarmayı hedefliyor. (1) Çabalar hızla ilerliyor: Fotoelektrik santrallerin kurulu elektrik üretimi 2018'de 0,3 GW'dan 2023'te yaklaşık 15 GW'a yükseldi. (2) Devlet sübvansiyonları bu çabaları desteklemektedir.

  1. Hükümet Polonya
  2. Avrupa Enerji Dönüşümü
A person is standing in front of a Siemens logo with a blue background.

Lider bir şirket için hızlı devreye alma

20

Sipariş ile devreye alma arasında sadece 20 hafta.

700

Lamel şu anda yılda yaklaşık 700 panel üretiyor ve satıyor.

300

2018'den beri Lamel 300'den fazla Siemens yanal devre kesici kurdu.

SION devre kesicileri çalışırken

A Siemens power plant with a large electrical transformer and a metal structure.

Şebeke bağlantıları için trafo merkezleri

2023'te bir yatırımcı ülkenin kuzeyinde Gdansk'ta iki fotovoltaik alan inşa etti: biri 2 megawatt kurulu elektrik çıkışına sahip, diğeri 4 megawatt'lık.

Her iki alan da bölgedeki hanelere ve işletmelere iklim açısından nötr elektrik sağlamaya yardımcı olmak için elektriğini kamu şebekesine besliyor. İki alanın her birinin, üretilen elektriği kamu şebekesine dönüştürmek ve beslemek için transformatörlü kendi trafo merkezi vardır.. Trafo merkezlerindeki devre kesiciler, şebeke ile transformatörler arasındaki bağlantıyı korur, bir arıza durumunda veya bakım için bunları kapatır.

Güç iletimi konusunda 30 yıllık deneyim

Yatırımcı, orta gerilim sistemlerinin mühendisliği ve yapımında uzmanlaşmış bir aile şirketi olan Lamel'i trafo merkezlerini inşa etmek için görevlendirdi. 1992 yılında kurulan Lamel, yaklaşık 170 kişiyi istihdamaktadır ve Pępowo merkezlidir. Orta gerilim şalt sistemi üretimine ek olarak, Lamel ayrıca alçak gerilim panoları ve trafo merkezleri inşa ediyor. Şirket yılda yaklaşık 700 panel satıyor.

Sipariş ile devreye alma arasında sadece 20 hafta gerekiyordu. Trafo merkezleri, fotovoltaik sahaların ticari faaliyete başlamasından hemen önce Mayıs 2023'te tamamlandı.

Lamel Başkan Yardımcısı Sławomir Plichta, “Elektrik mühendisliği çözümlerindeki uzmanlığımızın kanıtlanmış bir Siemens ürünüyle birleşimi müşterilerimizi ikna etti” diyor.

A Siemens electrical switch with a label
Siemens power plant substation with electrical equipment and transformers.

Berlin'den kanıtlanmış teknoloji

Trafo merkezleri için devre kesicileri seçerken Lamel, Siemens'in uluslararası kabul görmüş ve önde gelen SION model serisini seçti. 3AE6 vakumlu devre kesicilerin tümü Berlin'deki Siemens orta gerilim fabrikasından geliyor. Devre kesicilerin her biri 2 MVA çıkışlı bir transformatörün yukarısına monte edilir.

2018 yılında Siemens ile ortaklığına başladığından beri Lamel, 300'den fazla Siemens yanal devre kesici kurdu. SION ünitesinin kompakt boyutları sayesinde Lamel, değerli yerden tasarruf ederek daha kompakt paneller tasarlayabilir. Kompakt tasarımlarına ek olarak, SION devre kesiciler, on yıllardır yüksek güvenilirlikleri ve bakım gerektirmeyen çalışmaları ve yenilikçi vakum teknolojileri ile ayırt edilir.

Belirleyici faktör kısa teslimat süreleri ve kişiye özel bir çözüm sunabilmemizdi. Polonya yapımı bir sistemi Almanya'daki Siemens'in kanıtlanmış orta gerilim teknolojisiyle birleştirme yeteneğimiz de önemli bir başarı faktörüydü.
Slawomir Plichta, Başkan Yardımcısı, Lamel

Yolculuğunuza başlayın