Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Aranan ve bulundu: eğitim ve işyeri arasındaki köprü

Siemens, TechNov teknik ortaokulu ile işbirliği içinde STEM öğrencilerini işgücü piyasasında başarılı olmaya hazırlıyor.

İşletmeler ve eğitim arasındaki ortaklıklar, teknik alanlara kaydı artırmak, işgücü piyasasıyla bağlantıyı güçlendirmek ve gençlere endüstride gururla bir kariyer seçmeleri için ilham vermek için gereklidir. Siemens ve TechNov özel bir girişimle bu çağrıya cevap veriyor. Öğretmen Benjamin De Donder, “Öğrencilerimiz, her hafta birlikte çalıştıkları malzemelerin lider tedarikçisine derinlemesine bakmak için inanılmaz derecede motive oldular” diyor.

TechNov — vizyon ve uzmanlığa sahip bir STEM okulu

TechNov sadece STEM bilimleri ve teknolojilerini öğrenmek için herhangi bir yer değildir. Vilvoorde'nin kalbinde yer alan okul, ekonomik açıdan yüksek bir konumda yer almaktadır. ilgili bölge ve hizmet eder çok çeşitli, çok dilli öğrenci nüfusu. Bunun da ötesinde, TechNov, endüstriyle güçlü bağları olan öğretmenlere güvenebilir. Bunlardan biri Benjamin De Donder: “Birçok meslektaşın 10 ila 15 yıllık uygulamalı deneyimi var ve hala şirketlerle yakın temasları sürdürüyor. Bu okul için büyük bir değer.”

Akademik, ikili ve işgücü piyasası alanlarını kapsayan bir dizi programla TechNov, her gencin ilgi alanlarına mükemmel bir şekilde uyan bir yol seçme fırsatı verir. Benjamin: “Bizim STEM günleri Bu vizyonun harika bir ifadesidir. 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerini şirket ziyaretlerine alıyoruz, böylece çalışma katındaki hayatın gerçekte nasıl bir şey olduğunu ilk elden deneyimleyebilirler.”

Öğretmen Piotr Mazurek için, bu STEM günleri aynı derecede önemlidir. işyeri ile boşluğu kapatmakAncak şirketler — özellikle yazılım şirketleri — her zaman kapılarını açmaya hevesli değiller. İşte tam da bu yüzden Siemens ulaştığında hoş bir şekilde şaşırdık. Öğrencilerimiz için bu çok memnuniyetle karşılandı, çünkü bu materyallerle haftalık olarak çalışıyorlar.”

Siemens and Technov - Image group
Okul olarak genellikle Siemens ekipmanını seçiyoruz. Siemens'in pek çok şirketteki varlığı göz önüne alındığında, özel sektör deneyimine sahip birçok meslektaşımızın güçlü bir şekilde onayladığı bir öneri.
Benjamin De Donder, elektrik mühendisliği öğretmeni, TechNov

Sürdürülebilir, dijital geçiş için yetenekleri eğitmek

Siemens için eğitim kurumlarıyla ortaklıklar STEM eğitimini desteklemek ve toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmak için ideal bir yoldur. Ve bu, Antwerp Üniversitesi ile sürdürülebilir bina yönetimi ortaklığımız veya VIVES Kortrijk ile SIMARIS tasarımı ortaklığımız gibi üniversiteler ve kolejlerle işbirliklerinin ötesine geçer. Teknik ortaokullar da memnuniyetle karşılanmaktadır.

Meyve veren çapraz tozlaşma

Bernardo LópezSiemens Smart Infrastructure Belgium'da Portfolio Manager Comfort, “Gençlere en yeni, en yenilikçi teknolojileri mümkün olduğunca erken keşfetme fırsatı vermek istiyoruz” diye açıklıyor.

Siemens and Technov - Image Bernardo

TechNov, Bernardo Lopez ve meslektaşı için Oscar Kreps bir araya getirin atölye bir dizi konuyu kapsayan. Bernardo, “Endüstriyel ağlar, iletişim, güvenlik, elektrifikasyon ve bina yönetim sistemlerinin otomasyonu gibi konuları ele aldık” diyor.

Oscar, “Demo alanını ziyaret ederek, sistem panolarının ve şalt düzeneğinin endüstriyel bağlamda nasıl kullanıldığını somut hale getirdik” diyor.

“Öğrenciler açıkça öğrenmek için motive oldular. Açık fikirli bakış açıları ve gerçek ilgileri, atölyelerin etkileşimli doğasına katkıda bulundu.. Grup birçok alakalı soru sordu ve bu tür taze, tarafsız bir bakış açısı bazen yeni bir fikir veya projenin tohumlarını ekiyor.

Diğer tarafta da çok fazla coşku vardı. Öğretmen Piotr Mazurek: “Atölye çok iyi hazırlandı. Oscar önce grubun bilgi düzeyini ölçtü ve ardından didaktik materyaller, video içeriği ve gerçek dünya saha deneyimi ile üzerine inşa etti. Ve öğrenciler, sahada bir orta gerilim trafo merkezi, alçak gerilim santrali ve güç devre kesicileri görebilmeyi sevdiler. Kısacası, herkes tamamen meşguldü. Ve bizim için önemli olan: oturum müfredat hedeflerimizle mükemmel bir şekilde uyumludur.”

Atölye gerçek bir göz açıcıydı. Tabii ki Siemens'i tanıyorum ama bu kadar çok farklı ürün, sistem ve çözüm sunduklarını ya da bu kadar çok sektörde bulunduklarını bilmiyordum.
İmran, 2024-2025 öğretim yılında öğrenci, TechNov
Siemens and Technov - Image quotes

Daha fazlasını istemenizi sağlayan ilk işbirliği

Öğretmen Benjamin De Donder, toplumun bir kez daha teknik alanlara daha olumlu baktığını hissediyor. “Son 15 yıldır, son okul yıllarında küçük gruplarla çalışıyoruz. Ama giriş düzeyinde, birinci sınıf öğrencileri arasında görüyoruz sürekli büyüyen bir alım.

“Bunun nedeni, ebeveynlerin elektrik teknisyenlerinden çatı işçilerine kadar kendi oturma odalarında teknik profillerin eksikliğini hissetmelerinden kaynaklandığına inanıyorum. Bunlar, sürdürülebilir bir geleceğe aktif olarak katkıda bulunan gerçek yetenekli uzmanlar haline geldi. Bu meslekler için takdir artıyor. Siemens gibi endüstriyel ortakların bu olumlu imajı şekillendirmeye yardımcı olmasından memnunuz.”

Eskiden daha teorik bir yol izlerdim, ama uygulamalı tarafı kaçırdım. TechNov'da STEM eğitimine böyle başladım. Daha sonra siber güvenlik konusunda uzmanlaşmak istiyorum.
Jon, öğrenci okul yılı 2024-2025 , TechNov

Piotr, “Öğrencilerin kendilerini motive etmeleri de önemlidir” diye ekliyor. Onlara fırsatların nerede olduğunu söyleyebilirsiniz, ancak bunu kendi gözleriyle gördüklerinde çok daha fazla yankı uyandırıyor. Bu açıdan da, Siemens'deki atölye bir gösteriydi. Birkaç öğrenci hemen stajlar hakkında soru sordu ve Siemens bunları çok çeşitli alanlarda sunuyor.”

Bu arada Siemens ve TechNov bu ilk işbirliğini sürdürmek için seçenekleri araştırıyor. Devamı - şüphesiz!

Bizimle işbirliği yapmak ister misiniz?

Siemens ile bir işbirliği başlatmak mı yoksa öğrencileriniz için ilginç staj fırsatları mı arıyorsunuz?