Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
RWE'nin büyük enerji santrali

Ses, RWE'nin büyük enerji santralinde alarm veriyor

Niederaussem linyit yakıtlı enerji santralinde, Siemens'in Novigo sesli alarm ve genel seslendirme sistemi sayesinde enerji uzmanları artık daha güvenli bir şekilde çalışabiliyor.

Büyük enerji santralinde kristal berraklığında uyarı

RWE'nin Niederaussem linyit yakıtlı elektrik santralinin kalan dört santral ünitesi 2.495 megawatt elektrik sağlıyor ve yüzde 43'lük muazzama verimliliği ile reaktör de dünya rekorunu elinde tutuyor. Sistemlerin ve türbinlerin bakımının yapıldığı K santral ünitesindeki son revizyondan kısa bir süre önce alarm sistemi arızalandı. Hızlı ve pürüzsüz değiştirme gerekliydi.

Referans RWE Niederaußem Novigo

Uyarıyı temizle

Bir revizyon sırasında, 167 metre yüksekliğe kadar olan ve yüksek performanslı teknolojiyle dolu kazan dairesinde 2.000'e kadar çalışan çalışmaktadır. Bazıları yılda sadece bir kez santraldedir ve yollarını bilmiyorlar. Bu nedenle, her zaman alarm sistemine güvenebilmeleri gerekir. Bununla birlikte, sistemin ve hoparlörler gibi çevre birimlerinin tam bir modernizasyonu verilen sürede mümkün olmayacaktır. Çözüm: Mevcut, hala işlevsel çevre birimlerini kullanmaya devam eden güçlü bir alarm sistemi.

Reference 2 RWE Niederaußem Novigo

Mevcut çevre birimleri için en uygun uygulama

Novigo sesli alarm ve genel seslendirme sistemi, RWE'yi ikna eder - doğrudan mevcut çevre birimlerine kurulabilir ve hızlı bir şekilde çalıştırılabilir.

Kablolar ve hoparlörler korunacaktır

K santral bloğundaki yaklaşık 70 hoparlör ve kilometrelerce uzunluğundaki boru hala mükemmel çalışıyor ve yeni sesli alarm ve genel seslendirme sistemine kolayca entegre edilebilir. Siemens uzmanları, hoparlörleri, kabloların bütünlüğünü sürekli olarak kontrol eden ve hataları otomatik olarak bildiren uygun hat sonu modülleri ile donatıyor. Bu, çaba, zaman ve dolayısıyla para tasarrufu sağlar. Ek olarak, yeni sistem güvenilirlik için DIN VDE 0833-4 ve DIN EN 54-16 standartlarının gereksinimlerini karşılamaktadır. Siemens teknisyenlerinden oluşan bir ekip, revizyon sırasında sistemi kuracak ve böylece büyük enerji santralinde bu kapsamlı süreci ve normal çalışmayı sağlayacaktır.

Kristal berraklığında uyarı

Yinelenen denetimler sırasında K santral ünitesinde bulunan yaklaşık 2.000 çalışanın alarm sistemine her zaman güvenebilmesi gerekir. Ses bilgilerini binanın her noktasında mükemmel bir şekilde duymanız ve alarm olarak tanımanız gerekir. Alarm seslerine ek olarak, sistem ayrıca tanımlanmış sesli duyuruları çalma veya canlı duyuru iletme seçeneği sunar. Güçlü yapılandırma yazılımı sayesinde Novigo'nun gelecekteki ihtiyaçları karşılayacak şekilde yapılandırılması kolaydır - yeniden başlatmadan bile.

Bir kutunun içinde, muhtemelen tamamlanmış veya doğrulanmış bir görevi gösteren bir onay işareti.

70 hoparlör

Novigo ile sorunsuz bir şekilde yeniden kullanılabilir

Bir kutunun içinde, muhtemelen tamamlanmış veya doğrulanmış bir görevi gösteren bir onay işareti.

Gerçekten (geleceğe) kanıt

Novigo gerektiği gibi ölçeklenebilir ve yapılandırılabilir

Bir kutunun içinde, muhtemelen tamamlanmış veya doğrulanmış bir görevi gösteren bir onay işareti.

Kesin

alarm sesi binanın her yerinde duyulabilir

Kapsamlı güvenlik - şimdi ve gelecekte

RWE'nin Niederaussem'deki büyük enerji santralindeki alarm sisteminin Siemens'in Novigo sesli alarm ve genel seslendirme sistemi ile onarımı, hem operatörler hem de çalışanlar için birçok avantaj sağlar. Acil bir durumda enerji santralinin net bir şekilde uyarılması ve hızlı tahliyesi sadece tekrarlayan muayeneyi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda santralin normal çalışmasını da sağlar. Aynı zamanda, modüler sistem mevcut çevre birimlerine hızlı bir şekilde entegre edilebilir ve basit konfigürasyonu sayesinde çok fazla çaba tasarrufu sağlar. Ve Novigo geleceğe hazır: Önümüzdeki yıllar boyunca, Siemens'in bakım ve servis sözleşmesinin bir parçası olarak tedarik ettiği tüm bileşenler için yedek parçalar mevcut olacak - bu da bina güvenliğine gerçek bir artı ve sürdürülebilir bir yatırım.