Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Ruhr bölgesi için güvenilir su temini

Wasserwerke Westfalen, SIMATIC PCS 7, PCS neo, simülasyon ve 5G ile verimli ve sürdürülebilir su temini için bir sonraki adımı planlıyor.

Wasserwerke Westfalen için neden modern bir kontrol sistemi?

Batı Almanya'nın en büyük içme suyu üreticisi olan Wasserwerke Westfalen, toplam altı su tesisinde yaklaşık 1,5 milyon kişiye içme suyu tedarik ediyor. Buna ek olarak, şirket beş nehir tipi enerji santralinde yenilenebilir enerji üretiyor ve çok sayıda yükseltilmiş tankın, yükseltici istasyonların ve diğer tesislerin işleyişini yönetiyor. Bu geniş altyapı, birleşik ve kullanımı kolay bizim tarafından izlenir proses kontrol sistemi . Tüm tesisler ve istasyonlar merkezi bir kontrol odasından kontrol edilir ve izlenir. Wasserwerke Westfalen GmbH Kontrol Teknolojisi Başkanı Achim Koslowski, “Bu bize tamamen istikrarlı ve güvenilir bir çözüm sunarak yeni projelere tamamen odaklanmamızı sağlıyor” diye açıklıyor.

Daha akıllı su yönetimi için üç neden

Simge Verimliliği

Verimli bakım ve modernizasyon

Merkezi mühendislik, seyahat süresinden tasarruf ederek Wasserwerke Westfalen'in kapsamlı modernizasyon önlemlerinin yanı sıra çok sayıda bileşen ve tesisi nispeten küçük bir proje mühendisi ekibiyle etkin bir şekilde yönetmesini sağlar.

DIMCC simgesi - daha kısa kesinti süresi - şeffaflık

Sanal su işleri devreye almayı kısaltır

SIMIT ve SIMIT Çözüm Su Kütüphanesi tabanlı bir “sanal su tesisi” sayesinde Wasserwerke Westfalen, yeni arıtma tesislerinin devreye alınmasını birkaç aydan sadece birkaç haftaya düşürebilir.

SIPROTEC V Icon Sustainability

Geleceğe yönelik teknolojiler

Kontrol teknolojisi, sanallaştırma, simülasyon, bulut tabanlı otomasyon ve 5G dilimleme gibi yeni teknolojiler için hazırlanmış ve Wasserwerke Westfalen'in tesislerini geleceğe hazır hale getirmesini sağlıyor.

Tek sistem, tek bir görünüm ve his - her yerde

Birleşik bir işletme felsefesi Achim Koslowski için özellikle önemlidir. Bu felsefe, operatör arayüzünün tüm hiyerarşi düzeylerinde ve tüm konumlarda aynı şekilde yapılandırıldığı anlamına gelir. Bunun temeli, otomasyon ve proses kontrol görevlerini uygulamak için standart kütüphanemizdir. Wasserwerke Westfalen, bu kütüphaneyi kullanarak, çok çeşitli teknolojileri ve işletim hiyerarşileri ile karmaşık tesis yapısını kontrol sistemi içindeki haritalandırıyor. Standart kütüphane, yardımcı programın kapsamlı programlama çabası olmadan tek tip, önceden test edilmiş modülleri kullanarak birçok işlevi kolayca uygulamasını sağlar. Sonuç olarak, Wasserwerke Westfalen, proses kontrol sisteminin her zaman aynı görünüme ve hisse sahip olmasını sağlayan büyük ölçüde standartlaştırılmış işlevlere ve bildirimlere sahiptir.

Wasserwerke Westfalen standard library
Wasserwerke Westfalen Siemens Logog

Test için oluşturulmuş sanal bir su tesisi

Su şirketi şu anda teknolojimiz tarafından desteklenen çok sayıda ek proje gerçekleştiriyor. Temel odak noktalarından biri, aşağıdakilere dayanan “sanal su tesisleri"dir. SIMIT ve SIMIT Çözüm Su Kütüphanesi. Bu proje için Wasserwerke Westfalen ve biz, diğer şeylerin yanı sıra su arıtımı için özel SIMIT kütüphane bileşenleri geliştirdik. İki gerçek su arıtma tesisi üzerinde modellenen SIMIT'te bir arıtma tesisi kopyalandı. Pompalar, filtreler ve havzalar için bireysel simülasyon fonksiyonları şablon olarak oluşturulmuş ve bir “boru şeması” aracılığıyla bağlanmıştır, böylece proses ve tesis varyantlarının model içinde kolayca yapılandırılıp test edilmesini sağladı.

Önce simüle edin, güvenle komisyon yapın

Wasserwerke Westfalen, SIMIT ile tesisleri simüle ederek yeni teknolojileri tesis operasyonlarına daha hızlı entegre edebilir ve aynı zamanda operatör eğitimini ve mesleki gelişimini modern, dijital bir temele yerleştiriyor. Sanal su tesisleri, fiziksel bitkinin görünümünü ve hissini gerçekçi bir şekilde yeniden üretir. Bu, Wasserwerke Westfalen'in yeni arıtma tesislerinin devreye alınmasını birkaç aydan sadece birkaç haftaya indirmesini sağladı. Değişiklikler ve servis önlemleri önceden kapsamlı bir şekilde test edilebilir, böylece güvenli ve üretim kesintisi olmadan uygulanmaları sağlanır. Kritik tesis koşulları ve etkileri, teknik ekipmanı zorlamadan veya tehlikeye atmadan model üzerinde incelenebilir. Son olarak, yeni çalışanlar hassas üretim tesislerinde çalışmadan önce dijital ikiz sistemi konusunda hızlı ve güvenli bir şekilde eğitilmektedir.

Vakfın modernizasyonu, adım adım

Aynı zamanda, Wasserwerke Westfalen otomasyon kullanılabilirliğini artırmak ve ek süreçleri otomatikleştirmek için sistemlerine sürekli yatırım yapıyor. Yardımcı program şu anda çevre birimlerini SIMATIC ET 200SP HA sistemleri ile modernize ediyor. Bu sistem özellikle kompakttır ve aşırı koşullar altında bile kullanıma uygundur, bu da onu özellikle dış mekan kurulumları veya dağıtılmış istasyonlar için çok uygundur. Mevcut sistem üretimi yalnızca daha yüksek kullanılabilirlik, sağlamlık ve ölçeklenebilirlik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda Wasserwerke Westfalen'in web tabanlı proses kontrol sistemine geçiş için kademeli olarak geleceğe hazır bir temel oluşturmasına olanak tanır PCS neo Birkaç yıl içinde.

Zaten yeni teknolojilere hazırlanıyoruz. Örneğin, HTML5 tabanlı kontrol sistemi SIMATIC PCS neo'dan nasıl yararlanabileceğimizi değerlendiriyoruz - örneğin, daha yalın bir mimari aracılığıyla.
Bernard Heinz, Genel Müdür, Wasserwerke Westfalen GmbH

5G, PCS neo ve bundan sonra ne olacak için hazır

Yardımcı program ayrıca Telefónica ve ekibimizle ortaklaşa geliştirilen özelleştirilmiş 5G mobil ağlar için yeni bir bağlantı çözümünü test ediyor. 5 G Su endüstrisi için Slice, 5G ağ dilimleme teknolojisine dayalı sanal bir 5G ağı aracılığıyla tüm otomasyon teknolojisinin izlenmesini ve kontrolünü sağlamayı amaçlamaktadır. Hedef, Heinz'in açıkladığı gibi, veri iletişimi için saha düzeyine kadar sorunsuz bir çözüm elde etmektir: “Şu anda bu konuyu Siemens ile ele alıyoruz ve mükemmel sonuçlar elde edeceğimizden eminim.”