Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Endüstri için Otomasyon Çözümlerinde Siber Güvenlik

NTO Automation, büyük bir endüstriyel müşteri için yeni bir fabrikanın inşası sırasında BT ve OT ağı arasında ekstra katmanlı bir güvenlik çözümü sundu. Endüstriyel otomasyonda siber güvenliğe daha fazla odaklanma, OT'den BT katmanına erişimi ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Security yüksek bir önceliktir

Büyük bir Danimarkalı sanayi şirketi için yeni bir fabrika için otomasyon çözümü ihaleye çıkarıldığında güvenlik önemli parametrelerden biriydi. Otomasyondan elde edilen veriler, şirketin müşterileriyle yapılan finansal işlemlerin temelini oluşturur, bu nedenle OT ağını bilgisayar korsanı saldırılarına ve dışarıdan gelen virüslere karşı korunmak kadar iç saldırılardan korumak da önemlidir. İkast'tan NTO Automation ihaleyi kazandı.

“Çoğu BT departmanı, bir programcı oturup bir PLC'yi programladığında, o kişinin oradan BT sistemine girebileceğini düşünmez. Bu sistemi tasarlama şeklimizle bu olasılığı kapattık,” diyor NTO Automation Anahtar Müşteri Yöneticisi Kurt Nordholt.

Üstte iki dizüstü bilgisayar görünüyor; yeşil çizgili sunucu ekipmanı ve bilgisayar monitörleri de mevcuttur.
Jann Storm Jensen, NTO Automation'da yazılım mühendisi

Jann Storm Jensen, NTO Automation'da yazılım mühendisi

OT ve BT Arasında Keskin Ayrım

Sistem, müşterinin OT ve BT ağları arasında çok katı bir ayrım ile tasarlanmıştır. Çözüm, DMZ katmanı olarak bilinen BT ve OT sistemleri arasına yerleştirilen bir katman ile üç katman halinde oluşturulmuştur. DMZ, askeri terimi “askerden arındırılmış bölge” anlamına gelir ve müşterinin otomasyon çözümüne yönelik her istek DMZ bölgesinde bulunan bir atlama istasyonundan geçmelidir. Oradan, istek bir VPN üzerinden OT katmanına gider ve burada her PLC'nin bir güvenlik duvarı tarafından daha fazla korunur.

Çözüm, uluslararası güvenlik standardı IEC 62443'e göre oluşturulmuştur ve NTO'nun istenmeyen trafiği engellemesinin bir yolu, sözde sertleştirmedir.

“Tüm anahtarlarda sertleştirme kullandık, bu da ihtiyaç duyulmayan her şeyin kapalı olduğu anlamına geliyor. Varsayılan olarak, her şey kara listeye alınmıştır. Müşterinin yeni bir bileşeni bağlaması gerekiyorsa, önce protokolleri etkinleştirmeliyiz. NTO Automation'dan yazılım mühendisi Jann Storm Jensen, öylece gelip kendi ekipmanınızı ağa bağlayamazsınız” diyor.

Siemens Endüstri İçin En İyisi

NTO Automation, tüm sistemi Siemens bileşenleriyle inşa etti. İletişim bir SIMATIC Soft PLC tarafından gerçekleştirilir ve tüm kontrol merkezi olmayan bir PROFINET üzerinde gerçekleştirilir. DMZ'den OT'ye kadar tüm ağ yedeklidir ve OT katmanı, veri trafiğinin 200 milisaniyeden daha kısa sürede yön değiştirebileceği birkaç yedekli halkadan oluşturulmuştur.

“Siemens'i seçtik çünkü endüstri için en iyi ekipmana sahip. Endüstriyel bir ortama uygun endüstriyel ürünler sağlarlar ve güvenlik duvarları ile eksiksiz bir güvenlik paketi sunabilirler. Diğerleri bazı anahtarları veya bileşenleri satmayı düşünürken, Siemens bize güvenli bir OT ağı kurmanın bu yolunu sunan tek kişi,” diyor Kurt Nordholt.

Kurt Nordholt, NTO Automation'da Anahtar Müşteri Yöneticisi.

Kurt Nordholt, NTO Automation'da Anahtar Müşteri Yöneticisi.

Siemens Müşteri Yöneticisi ile Yankı Duyuyor

Bu açıklama, Siemens Müşteri Yöneticisi Lars Henrik Jensen tarafından hem sevinç hem de takdir ile karşılandı.

“Siemens olarak OT bünyesinde siber güvenliğe büyük önem veriyoruz. Son yıllarda, hacker saldırılarının büyük şirketlerin finansmanı için ne anlama gelebileceğine dair bazı korkunç örnekler gördük ve özellikle eski kurulumlarda, üretim sistemlerinin iyi korunmama riski var. Bunu, üretim ve yönetim verilerinin daha özgürce akması gereken Endüstri 4.0 içindeki tüm gelişmeyle birleştirirsek, operasyonel teknolojide güvenlik kontrolünün olması son derece önemlidir” diyor.

Lars Henrik Jensen, son derece güvenli kurulumun geliştirilmesine katkıda bulunmaktan da memnuniyet duyuyor.

“Siemens'in güvenlik bölümündeki rolü öncelikle bir danışman olarak olmuştur ve burada çözümün IEC 62443 güvenlik standardına göre nasıl yapılması gerektiğine yardımcı olduk. Yetenekli insanlarla birlikte güvenliğin sınırlarını zorlamaya yardımcı olmak her zaman bir zevktir” diyor.

NTO ayrıca yeni fabrikanın tek tedarikçisi değildi. Fabrikadaki çeşitli alt sistemlerde yer alan başka tedarikçiler de vardı. Tüm birimleri artık güvenlik duvarına sahip bir PLC'nin arkasına da kapsüllenmiştir.

Lars Henrik Jensen, Siemens Müşteri Yöneticisi

Lars Henrik Jensen, Siemens Müşteri Yöneticisi

“Diğer tedarikçiler de bileşenlerine erişmek için atlama istasyonumuzdan geçmek zorunda. Ancak bunu iyi başardık ve müşterinin BT departmanıyla da iyi bir işbirliği yaptık,” diyor Kurt Nordholt. Güvenliğin yanı sıra, idari personelin istatistik ve optimizasyonlar için ihtiyaç duydukları verileri özgürce toplayabilmesi müşteri için de önemliydi ve çözüm bunu engellemiyor.

İki Katlı Dört Tablet

Müşterinin yeni fabrikası iki katta ve fabrikada dolaşırken, Siemens yönlendiricilerinden kablosuz bir ağ üzerinden kontrol edilen sürücüsüz kamyonlar, AGV'ler göreceksiniz.

Otomasyon sisteminin birçok bileşeni fabrika genelinde yerleştirilmiş dört tablet aracılığıyla çalıştırılabilir, yani operasyonlar sadece iki kişi tarafından yönetilebilir. Son müşteri güvenlik bakımını uzmanlara bırakmayı tercih ettiğinden, ağın ve SCADA'nın bakımı NTO tarafından bir servis sözleşmesi yoluyla gerçekleştirilir.

DI web semineri Büyük metin

Endüstriyel Güvenlik Konulu Web Seminerleri Serimizi Keşfedin

Tüm web seminerleri size uygun olduğunda isteğe bağlı olarak izlenebilir.