Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Lincoln Üniversitesi

Akıllı bir kampüs Akıllı Valfler ile başlar

Left artickle block- ONE - lincoln-university 503fd798-60e1-4d8e-9776-d3c1ca1916e4

Referans: 1878'den beri önde gelen bir kara tabanlı sektör kurumu, 2030 yılına kadar karbon nötrlüğünü ve 2050 yılına kadar sıfır karbon ayak izini hedeflemektedir.

Yer: Lincoln, Yeni Zelanda.

Proje Odağı: gelişmiş enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik için akıllı vanalara sahip kapsamlı bir bina otomasyon sistemi.

Sürdürülebilirliği desteklemek

Lincoln Üniversitesi, en iyi kara tabanlı sektör üniversitesidir ve 1878'den beri acil çevre sorunlarını ele almaktadır. 2030 yılına kadar karbon nötrlüğüne ve 2050 yılına kadar sıfır karbon ayak izine ulaşmak için kendi çevresel hedeflerini belirlemiştir. Bu hedeflere ulaşmaya yardımcı olmak için, yeni araştırma tesisleri, sürdürülebilir operasyonları garanti edecek akıllı bir çözüme ihtiyaç duyuyordu, ayrıca enerji tasarrufu fırsatlarını tutarlı bir şekilde belirleyecek ve sürdürülebilirlik raporlaması için enerji kullanımını ölçtü.

Setpoint Solutions20 yılı aşkın süredir sertifikalı bir Siemens Bina Otomasyonu Ortağı, sistem entegrasyonu ve yeşil bina projelerinde uzmanlığa sahiptir ve bu projeleri - Siemens'in yenilikçi çözümleriyle birlikte - bu proje için mükemmel bir ortak haline getirir.

Siemens için Setpoint Solutions ile çalışmak bir onurdur. Yeni teknolojilerimizi tutarlı bir şekilde erken benimseyenlerdir ve yeni ürün saha testlerine ve geri bildirim oturumlarına her zaman istekli katılımcılardır.. “
Paul McMullen, Bölgesel Satış Müdürü, Siemens Yapı Ürünleri, Yeni Zelanda
ONE - Lincoln-üniversitesi

Akıllı Valfler ile vizyonu gerçekleştirmek

Üniversitenin enerji verimliliği hedeflerine ulaşmak için Siemens ve Setpoint Solutions, bina otomasyonu, bina yönetimi, oda otomasyonu ve aydınlatma kontrollerini içeren bir bina otomasyonu çözümü sundu. Bina Yönetim Sistemi (BMS), girişleri ve kontrol çıkışlarını yönetmek için Siemens PXC otomasyon denetleyicileri ve TX I/O modüllerini kullanır. Çözüm ayrıca sorunsuz çalışma için sensörler, damper motorları, kontrol valfleri ve aktüatörler dahil olmak üzere kapsamlı bir Siemens Yapı Ürünleri paketi kullanmaktadır. Bu projenin temel yeniliği dinamik hidronik dengeleme çözümünde bulunur. Setpoint Solutions, yeni binalardaki birincil klima santrallerini kontrol etmek için yirmi Siemens EVG Akıllı Valf kullandı. Bu vanalar sistem bileşenlerinden daha fazlasıdır, operasyonel verimlilik ve sürdürülebilirliğin temel taşlarıdır.

Proje başlangıçta standart motorlu kontrol valfleri ile belirlendi ve tasarlandı; ancak, Setpoint Solutions mühendisleri, Siemens Akıllı Vanalara yükselterek enerji tasarrufu için önemli bir fırsat belirlediler. Enerji tasarrufunun yanı sıra, valflerden toplanan veriler uzaktan bakım ve servis işlemlerine yardımcı olur.
Sam Hazlett, Setpoint Solutions Direktörü,

Isıtma ve soğutma sistemleri için nihai sürdürülebilir çözüm

Ekranların önünde kişi ile gerçek zamanlı izleme için infografik

Gelişmiş enerji verimliliği için gerçek zamanlı izleme

Siemens Intelligent Valve, akış hızlarını, sıcaklığı ve enerjiyi gerçek zamanlı olarak izleyerek enerji hesaplama verilerini şeffaf hale getirir. Dynamic hydronic balancing, araştırma tesislerindeki sıcaklık değişimlerini önlemek için basınç dalgalanmalarını otomatik olarak telafi eder ve kullanıcılar için oda konforunun yanı sıra maksimum enerji verimliliği sağlar.

Kolay kurulum için infografik - el ve akıllı telefon

Basit kurulum ve kolaylaştırılmış işlemler

Akıllı Vanaların üniversitede kurulumu ve devreye alınması, standart vanalara kıyasla basit, sezgisel ve hızlıydı ve devreye alma için yalnızca bir kısa ek adım gerekiyordu. Ek olarak, Siemens ABT Go uygulaması kullanıcı dostu arayüzü ile kurulum ve ayarlamaları kolaylaştırarak işlemleri basit ve verimli hale getirir.

Görselleştirilmiş bir şehrin önünde sarı kasklı informografik işçi

Azaltılmış hatalar ve geliştirilmiş güvenilirlik

Üniversitenin yeni binalarında, Akıllı Vanalar akış kontrol moduna ayarlanır ve bu da çalışma sırasında insan hatası riskini sınırlamak gibi daha fazla fayda sağlar; ayrıca alarmlarla başa çıkmayı ve sorunları temel nedenlerinden belirlemeyi kolaylaştırır. Her Akıllı Valfın ek verileri, servis teknisyenlerine uzaktan bakım ve servis konusunda yardımcı olacak bilgiler sağlar.

Daha düşük malzeme maliyetleri için infografik

Daha düşük malzeme ve enerji maliyetleri

Setpoint Solutions için malzeme maliyetleri, Intelligent Valves'in yerleşik akış limiti özellikleri sayesinde sistemde daha az vana ihtiyaç duyulması nedeniyle daha düşüktü. Daha düşük malzeme maliyetleri, daha yüksek enerji tasarrufu ile birleştiğinde üniversiteye uzun vadeli maliyet tasarrufları getirecektir.

Siemens'in Akıllı Valflerinin kurulumu ve devreye alınması basit, sezgisel ve şaşırtıcı derecede hızlıydı.
Andre Kraenzlin,, Kıdemli Sistem Mühendisi, Ayar noktası
Toplantı odasında konuşan iki kadının resmi.

Bugünün çözümleriyle yarının zorluklarını ele almak

Akıllı vanalara ve akıllı bina teknolojilerine yatırım yapmak, Lincoln Üniversitesi'nin yeni araştırma tesislerinde enerji kullanımını azaltmasına ve operasyonel verimliliği artırmasına yardımcı olacaktır. Bu, öğrencileri için sürdürülebilir bir kampüs altyapısı ve en uygun öğrenme ortamı sağlayarak üniversitenin akademik ayrıma olan bağlılığını artıracaktır. Birçok kurum gibi Lincoln Üniversitesi de eski altyapıyı modernize ediyor ve dijital gelişmelere hazırlanmak için esneklik getiriyor. Akıllı Valfler, Building X paketimizin bir parçası olarak Siemens'in dijital uygulamaları aracılığıyla buluta bağlanabilen akıllı cihazlardır. Bu, birden fazla siteye uzaktan erişim, gerçek zamanlı görünürlük ve operasyon, veri trendleri ve analizi gibi ek avantajlar sunar, hepsi Siemens'in son derece güvenli bağlantısıyla. Akıllı Valfler birden fazla protokole sahiptir ve üniversite bina yönetimini daha da dijitalleştirmeyi seçerse sistem yükseltmeleri ve gelecekteki dijitalleşmeye hazırdır.

Akıllı kampüs yolculuğunuza bugün başlayın

Siemens'in Setpoint Solutions ve Lincoln Üniversitesi ile ortaklığı, akıllı bina teknolojilerinin gücünü ve ortak çevresel taahhüdümüzü göstermektedir. Üniversitenin yolculuğu, dijital dönüşümün daha akıllı, daha sürdürülebilir bir kampüs ortamı yaratabileceğini düşünmeleri için dünya çapındaki akademik kurumlara ilham veriyor.

Hikayeden ilham alıyor ve akıllı kampüs dönüşümünüze başlamaya hazır mısınız? Kampüsünüzde çevre bilincine sahip yeniliklerle verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerinizi nasıl destekleyebileceğimizi öğrenmek için bugün bizimle iletişime geçin.

Lincoln Üniversitesi resmi

İlgili referanslar

Maine Township okullarında IAQ ve enerji verimliliğinin dengelenmesi
Maine Township Okul Bölgesi, Park Ridge, Araştırma ve eğitim

  • Üç büyük lisede HVAC sistemlerini ve kontrollerini modernize etmekle ilgili bir hikaye.
  • HVAC sistemi ve kontrolleri 2.500 PICV, 1.300 DXR2 kontrol cihazı, 800 oda ünitesi sensörü, 500 damper aktüatörü, 100 değişken frekanslı sürücü, 50 TC kontrol cihazı ve 10 PXC'yi kurdu.
  • Sonuçlar: İlk maliyetlerde 75.000 ABD doları tasarruf, %50 daha hızlı temiz hava dağıtımı ve daha verimli bir hidronik sistemden %30 potansiyel enerji azaltımı
Görüntü Lincoln Üniversitesi

Alışveriş Merkezi, Siemens Intelligent Valve ile %25'e Varan Enerji Tasarrufu Sağladı
Vega Subayevleri AVM, Ankara, AVM

Siemens çözümü yaklaşık %25 verimsiz enerji tüketimini engelledi

Siemens Akıllı Valfler, alışveriş merkezindeki 150'den fazla mağaza için enerji tüketimini şeffaf ve verimli bir şekilde yönetmek ve aynı zamanda enerji tüketimini azaltmak için seçildi.

Videoyu izleyin

Ankara'da AVM görüntüsü

Her hayvana özel konfor
Pairi Daiza, Belçika, Hastaneler ve eğlence

  • Pairi Daiza için hayvanların ve ziyaretçilerin konforu çok önemlidir. İklim, hem muhafazalarda hem de Pairi Daiza Resort'un otellerinde her yerde mükemmel olmalıdır.
  • Siemens'in bina teknolojisi, sıcaklık, nem ve hava kalitesinin ziyaretçiler için herhangi bir rahatsızlık vermeden mükemmel bir şekilde kontrol edilmesini sağlar.
  • Sistem talebindeki dalgalanmalardan bağımsız olarak, kurulum, Siemens'in otomatik kontrollü Akıllı Vanaları ile donatıldığı için sorunsuz bir şekilde uyum sağlar. Bu, herhangi bir zamanda optimum çalışma sağlar.
Bir hayvanat bahçesinde beyaz bir ayı görüntüsü - ve önünde duran bir çocuk