Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Referans

Belçika'nın su yolu için geleceğe yönelik kontrol

De Vlaamse Waterweg 63 km'lik Dessel-Turnhout-Schoten kanalını EQUANS ve Siemens ile modernize etti. 9 kilit ve 11 köprü merkezileştirilerek operasyonlar daha güvenli, daha güvenilir ve daha verimli hale gelir ve kritik altyapının taleplerini 7/24 karşılamaktadır.

Belçika su yollarının modernizasyonu

Belçika'nın iç su yolları her yıl 160 milyon tondan fazla mal taşıyor, ancak artan trafik ile kaptanlar köprülerde ve kilitlerde gecikmelerle karşı karşıya. Flanders'daki iç su yollarını yöneten De Vlaamse Waterweg, bunu değiştirmek için yola çıktı. Dessel-Turnhout-Schoten kanalını Siemens'in gelişmiş uzaktan ve merkezi kontrol teknolojisiyle donatmak için sistem entegratörü EQUANS'a emanet ederek, sayısız teknenin yolculuğunda devrim yaratan ve geleceğe dönük hale getirerek hız ve güvenlikte dikkate değer gelişmeler elde ettiler.

7/24 kullanılabilirlik simgesi

Kesinti olmadan 7/24 operasyonlar

Kritik altyapı için kullanılabilirlik pazarlık konusu değildir. Yedekli SIMATIC S7-1518HF, sürekli çalışma sağlar ve tek bir konumdan merkezi kontrol sağlar - su yollarının günün her saati çalışır durumda kalmasını sağlar.

Yukarı ok ile grafik: Yüksek verimlilik

Gelişmiş güvenlik ve verimlilik

Acil durum kontrolleri güvenilir olmalıdır. Güvenli uzaktan erişim ve kamera beslemelerinin entegrasyonu sayesinde operatörler sahada olduğundan daha fazla görünürlüğe sahiptir ve aynı işgücü ile daha fazla köprü ve kilidi daha hızlı yönetmelerine olanak tanır.

Siber güvenlik simgesi

Yüksek siber güvenlik

Üçüncü taraf sistemleri bağlamak, siber tehditlere karşı güçlü koruma gerektirir. Siemens Esnek F-Link ve SIMATIC ET 200SP kullanılarak veriler şifrelenir ve korunur, böylece kritik altyapının bütünlüğü sağlanır.

Değişim akımlarında yönlendirme

Her yıl milyonlarca ton mal taşıyan bir kanalı modernize etmek küçük bir iş değildi. De Vlaamse Waterweg, EQUANS ve Siemens ile birlikte, gelecek için güvenilir, güvenli ve verimli operasyonlar sağlamak için birkaç kritik zorluğu ele almak zorunda kaldı. Yakın işbirliği ve doğru teknoloji projeyi yolunda tuttu.

Geleceğe Dayanıklı ve Yedekli Altyapı

Kritik altyapı için güvenilirlik pazarlık konusu değildir. Kesintisiz hizmeti garanti etmek için kanal sisteminin hem geleceğe dayanıklı hem de tamamen hataya dayanıklı olması gerekiyordu. Siemens, EQUANS ile birlikte, önceki merkezi PLC'yi devralan yedekli SIMATIC S7-1518HF üzerine inşa edilmiş esnek bir omurga sağladı.

“Bu programlama kurallarına uyursanız, tek bir merkezi PLC'den yedekli PLC'lere geçtiğinizde programlamada herhangi bir değişiklik yapmanız gerekmez - yalnızca yeniden yapılandırmanız gerekir. Tüm PLC'leri tek bir gecede 20 tesiste yeniden bağladık ve her şey hemen işe yaradı.”

— James Brits, EQUANS otomasyon proje yöneticisi

Bir güvenlik kamerası açık alanda bir direğe monte edilmiştir.

Güvenli uzaktan kumanda ve uyumluluk

Kontrolü merkezileştirmek karmaşık bir gereksinim karışımının üstesinden gelmek anlamına geliyordu: makine operasyonları, güvenlik ve siber güvenlik ile ilgili mevzuat henüz var olmayan bir çözüm gerektiriyordu. Acil durum prosedürlerinin hem uzaktan hem de sahada yedekli olarak çalışması gerekirken, yönlendirilemeyen güvenlik protokolleri bağlantıyı özellikle zorlaştırdı. Bu atılım, mevcut fiber ağ üzerinden güvenli ve şifreli iletişim sağlayan SIMATIC ET 200SP ile birleşen Siemens'in Esnek F-Link ile geldi. Entegre kameralarla operatörler öncekinden daha fazla görüş elde etti ve onlara her zamankinden daha fazla görüş sağlayarak dümene sağlam bir el verdi.

“Merkezileşmenin pek çok faydası var: İç gemilerin artık beklemek zorunda kalmıyor ve kilit görevlilerimizi daha iyi konuşlandırabiliriz. Aynı sayıda insanla çok daha fazla tekneyi kontrol edebiliriz.”
— Tom Verschuren, De Vlaamse Waterweg su teknolojisi uzmanı

Standardizasyon ve optimize edilmiş bakım

Farklı sistemlerden oluşan bir patchwork'ün çalıştırılması, bakımı zorlaştırdı ve operasyonların istikrarlı akışını bozdu. De Vlaamse Waterweg, operasyonları daha tutarlı ve güvenilir hale getirecek birleşik bir altyapı oluşturmak için yola çıktı. Bunu başarmak için, Siemens'in TIA Portalı'nı merkezi mühendislik çerçevesi ve entegre teşhis araçları olarak uygulamayı seçtiler ve tüm tesislerde tek bir standart platform sağladı. Bu, optimize edilmiş su seviyeleri sayesinde maliyet tasarrufu ve çevresel kazanımların yanı sıra daha sorunsuz süreçler, daha hızlı bakım ve uzun vadeli verimlilik getirdi.

Çeşitli inşaat ekipmanları ve işçilerle çevrili, yapım aşamasında olan büyük bir binaya sahip şantiye.

James Brits (EQUANS), Brecht Vandendoorent (Siemens) ve Tom Verschuren (De Vlaamse Su Yolu)

İlerideki rotanın çizelgesini

Dessel-Turnhout-Schoten kanalının modernizasyonu, günlük operasyonları şimdiden dönüştürdü ve onları daha hızlı, daha güvenli ve daha güvenilir hale getirdi. Ancak De Vlaamse Waterweg için bu daha geniş bir yolculuğun sadece başlangıcı. Gemi bekleme süreleri şimdiden önemli ölçüde azaltıldı ve gelecekte gemiler, tahmini varış süreleri ve optimize edilmiş navigasyon hızları ile “su yolları için Google Maps” benzeri dijital rehberlik bile alabilir. Uzun vadeli vizyon, tüm Flaman su yollarını Evergem, Willebroek ve Hasselt'teki üç merkezi kontrol odasından yönlendirmektir. Bu sonraki adım, aynı işgücü ile daha da iyi hizmet verecek ve bölgenin su yollarını önümüzdeki on yıllar boyunca sabit bir seyir üzerinde tutacaktır.