Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Katı Siemens koyu mavi arka plan rengi.

Clinique Saint-Jean yeni bir elektrikli kalbe kavuştu

Brüksel'deki Clinique Saint-Jean gibi modern bir hastane için güvenilir ve verimli bir güç kaynağı can damarı gibi bir şeydir. Teknik performansa ek olarak, sistemlerin uzun vadeli kullanılabilirliğini sağlamak da önemlidir.

Güvenli güvenilirlik ve kullanılabilirlik

Brüksel'in merkezinde 44.215 m²'lik bir kompleks olan Clinique Saint-Jean, güç kaynağı sistemlerinin tam bir iyileştirilmesine ihtiyaç duydu. Clinique Saint-Jean proje mühendisi Ivo Coltura, “Eski kurulum 2004 yılına dayanıyor ve artık süreklilik standartlarını karşılamıyor” diye açıklıyor. “Merkezi yönetim bir yana, merkezi bir bakış açısı olmayan birkaç elektrik şebekesi vardı. Daha fazla şeffaflığa ihtiyacımız var.” Cegelec, SDM-Projects ve Siemens tüm gereksinimleri aşan bir güç kaynağı sağlamak için güçlerini birleştirdi.

Akıllı izleme

Yeni sistemin sağlam, aynı zamanda akıllı olması gerekiyordu ve bu sadece bir moda kelime değil. Siemens, güç dağıtım sistemi için SIVACON S4 güç dağıtım panolarını ve SENTRON 3WA devre kesicilerini seçti. Bu bileşenlerin sağladığı veri akışı sayesinde artık tüm güç dağıtım sistemi Desigo CC'de izlenebilir.

Hem dijital hem de gerçek dünya

Siemens Çözüm Ortağı SDM-Projects tasarım, mühendislik ve kurulumdan sorumluydu. Kurulumun ilk seferde hızlı ve doğru yapılması gerektiğinden, bu dijital ikiz kullanılarak başarıldı. Bir hastanenin güç kaynağını dört hafta boyunca kesemezsiniz, tıpkı personel güvenliğinin bariz nedenlerinden dolayı güç açıkken arızaları tespit edememeniz gibi. Böylece ekip tüm kurulumu sanal olarak doğruladı ve akla gelebilecek her hatayı tespit etti.

Kurulum on kat daha hızlı

SDM projeleri bir adım daha ileri gitti: Sanal doğrulamadan sonra sanal dünyayı ve gerçek dünyayı birleştirmek gerekiyordu, böylece gerçek şalt sistemi sanal güç kaynaklarına bağlandı. Anahtarların canlı çalışması ve geri bildirimlerinin dijital ikize iletilmesiyle sonuç, şalt cihazında da hata olmadığına dair mutlak kesinlik oldu ve bu daha sonra daha fazla sistem doğrulaması ile doğrulandı. Siemens bile hayrete düşmüştü, SDM bunu yapabilirdi.

Sonuçlar etkileyici. Her şey tamamen güvenli değil, kurulum normalden on kat daha hızlıydı. SDM projeleri önceden her şeyi ayıklayabildiğinden, kurulum sırasında herhangi bir ayarlama yapmak zorunda kalmadılar. Her şey uyumludur, bu büyük bir başarı.

Sürdürülebilir bir çözüm — yeni zorluklara açık

Ivo Coltura'ya göre, Cegelec, SDM-Projects ve Siemens, Clinique Saint-Jean'ın istediğinden daha fazlasını ve daha hızlı bir şekilde yaptı. Clinique Saint-Jean'daki proje mühendisine göre, kurulum artık tamamen sürdürülebilir ve yakında çok daha ileri gitmelerini sağlayacak.

Gelecekte, Clinique Saint-Jean ayrıca fotovoltaik paneller veya CHP gibi ek enerji kaynaklarını sisteme entegre edebilecek ve böylece akıllıca enerji sağlayabilecekler. Bir şebeke arızası durumunda, klinik kendi enerji adasını oluşturacaktır. Bu, acil operasyondan konforlu acil durum operasyonuna geçmelerini sağlayarak hayati olmayan varlıklara da güç vermeye devam etmelerini sağlayacaktır. Clinique Saint-Jean, şebeke operatörüne ek güç sağlayarak veya şebekede çok fazla güç varsa daha fazla güç çekerek daha fazla şebeke stabilitesi sağlayabilir. Bunlar akıllı bir kontrol sisteminin faydalarıdır.

Daha fazla bilgi edinin >

Yolculuğunuza başlayın