Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Prodea Atina ofisindeki merdivenin görüntüsü.

PRODEA Yatırımları

PRODEA Investments portföy sürdürülebilirliğini yeni bir seviyeye taşıyor. 345 varlık portföyüne sahip Yunanistan'ın en büyük gayrimenkul yatırım şirketi, sürdürülebilirlik hedeflerini hızlı bir şekilde takip etmek için Siemens ile işbirliği yapıyor.

Gayrimenkul sektörünün önünü açıyor

PRODEA Investments, Yunanistan, Kıbrıs ve İtalya'da 380'den fazla binadan oluşan geniş bir portföyüne sahiptir. Mülkleri arasında oteller, perakende alanları, lojistik tesisler, konut birimleri ve diğer kiralık alanlar bulunmaktadır.

Gayrimenkul sektörünün dinamik ortamında PRODEA, endüstri standartlarını yeniden tanımlama misyonundadır. Sürdürülebilirliği ve teknolojik yeniliği operasyonlarına sorunsuz bir şekilde entegre ediyorlar. Bu proaktif yaklaşım sadece mevcut talepleri karşılamanın ötesine uzanır; gelecekteki ihtiyaçları öngörmek ve karşılamak için kasıtlı olarak tasarlanmıştır ve böylece kiracı deneyimlerini geliştirir. İleri görüşlü stratejileri, kiracı tutmayı artırmada ve çeşitli portföylerinde operasyonel verimliliği artırmada anahtardır. Bu taleplere yanıt olarak PRODEA, Building X ile dönüştürücü bir yolculuğa çıktı. Bu dijital platform, en son AB çevre düzenlemelerine uygunluğu sağlarken enerji tüketimini, maliyetleri ve emisyonları etkin bir şekilde izlemelerini ve optimize etmelerini sağlar.

PRODEA Investments, Siemens'in yüksek uzmanlığından yararlanarak 4. Sanayi Devrimi çağına dinamik bir şekilde giriyor. Daha sürdürülebilir ve kullanıcı merkezli binalar için stratejisine hizmet ederken inovasyonu da içeriyor. Bu işbirliği, teknolojiyi sürdürülebilirliğin hızlandırıcısı olarak kullanır. Gayrimenkul alanında yüksek teknoloji yatırımlarının gelişimine genel olarak katkıda bulunacak bir adımdır.
Dr. Aris Karytinos, CEO, PRODEA Yatırımları
Building X

Dijital dönüşüm yolculuğuna öncülük

Two men in the Prodea Athens talking.

Atina'nın tarihi merkezinde yer alan PRODEA Genel Merkezi, LEED ve WELL standartlarını yansıtan son teknoloji sürdürülebilir tasarımla klasik zarafeti ustalıkla harmanlıyor. Özel Çevresel, Sosyal ve Governance (ESG) departmanı, aşağıdaki gibi yenilikçi teknolojilerle donatılmış Building X Energy Manager uygulama ve Siemens X300 Connect ağ geçidi, enerji verimliliğini ve karbon emisyonlarını sorunsuz bir şekilde yönetir. Energy Manager uygulaması, enerji kullanımını izlemekten daha fazlası, gelecekteki ihtiyaçları tahmin ederek hızlı ve proaktif ayarlamalar sağlar. Bu önemli araç, PRODEA'nın iddialı net sıfır emisyon hedeflerine ulaşma yolunda ilerlemesini sağlar. Enerji yönetimine yönelik bu stratejik, teknoloji merkezli yaklaşım ve ortaklık, tarihe batmış bir konumun sürdürülebilirlik ve inovasyonun da ön saflarında olabileceğini göstermektedir.

Building X, yaşama ve çalışma şeklimizi dönüştürüyor

Sürdürülebilir, özerk ve karlı binalar yaratmak

Building X, müşterilerin bina operasyonlarını dijitalleştirmelerini, yönetmelerini ve optimize etmelerini destekleyen dijital bir bina platformudur. Bu, sürdürülebilirliğin iyileştirilmesine, operasyonel performansın artmasına ve daha yüksek bina değerine yol açar. Müşterilerin dijital dönüşümlerini daha kolay, daha hızlı ve ölçekte hızlandırmalarını sağlayan açık bir dijital iş platformu olan Siemens Xcelerator'ın bir parçasıdır.

X"in içinde telefon tutan bir kızın görüntüsünü içeren bir X simgesi.
Verdantix Satın Alma Rehberi

ESG Data Management ve Raporlama

Bağımsız bir analist firması olan Verdantix'in 2024 Alıcı Kılavuzunda Emlak için ESG Data Management and Reporting Software'imizi neden özel olarak önerdiğini keşfedin.

“Siemens'in ESG yazılımı, emlak şirketlerinin çevresel, sosyal ve yönetişim metriklerini etkili bir şekilde takip etmelerini ve raporlamalarını sağlayan sağlam veri yönetimi yetenekleri sağlıyor.”

Gayrimenkul için ESG veri yönetimi ve raporlama yazılımı için bir rehber.