Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Yangın ve can güvenliği - Yangın güvenliği şehri

Daha akıllı yangından korunma sistemleri, veri merkezlerinden hastanelerden kampüslere ve depolara kadar binaların daha güvenli hale getirilmesine yardımcı olur. Bina tipinize en uygun olanı bulmak için Siemens'in kapsamlı yangın güvenliği portföyü hakkında bilgi edinin.

Her binada daha akıllı koruma önemlidir

İnsanları, varlıkları ve binaları korumak için ihtiyaç duyduğunuz en verimli yangın ve can güvenliği çözümlerini, ürünlerini ve hizmetlerini edinin. Siemens Teknoloji Sertifikalı teknisyenler hem Desigo hem de Cerberus PRO sistemlerini kurar, servis yapar ve genişletir. Perakende bankalardan restoranlardan üniversitelere ve yüksek binalara kadar, Siemens'in esnek yangın güvenliği portföyü işinizi korumanıza yardımcı olabilir.

Dağların fonunda modern binalar, yollar ve altyapı ile hareketli bir Hint şehrinin havadan görünümü

Küçük ve basit

Küçük bina türleri

Perakende ofisleri veya bankalar

Perakende ofisleri veya bankalar, farklı alanlar için esnek algılama kriterlerinin yanı sıra basit, kullanıcı dostu yangın güvenliği kontrolleri gerektirir.

Bir kişi üzerinde mavi bir çizgi olan büyük beyaz bir duvarın önünde duruyor.

Restoranlar

Küçük restoranlar, basit, kullanıcı dostu bir yangın güvenliği sistemi ve esnek algılama kriterleri gerektiren mutfak, bar, yemek, tuvalet ve depolama tesisleri gibi çeşitli ortamlara sahiptir.

Bir kişi bir tabak yemek ve bir bardak su ile bir masada oturuyor.

Diğer küçük bina tipleri

Küçük perakende mağazaları, klinikler, marketler ve diğer küçük binalar da tipik olarak esnek algılama seçenekleriyle birlikte gelen basit, kullanıcı dostu yangın güvenliği kontrolleri gerektirir.

Avusturya, Salzburg'daki bir Siemens ofis binasının resmi.

Siemens yangın güvenliği çözümüne genel bakış

Siemens, daha küçük tesislerin güvenli ve sağlam olmasını sağlamak için uygun maliyetli ve verimli 50 noktalı yangın alarm sistemleri, Cerberus PRO veya Desigo Yangın Güvenliği ile birlikte bir dizi standarttan gelişmiş akıllı algılama sunar.

Öne Çıkanlar

  • Basit kurulum, kontrol ve bakım
  • Kolay kullanım her zaman müşteri güvenliğini sağlar
  • Panelden uzakta esnek izleme özellikleri
  • Çok kriterli dahil tam duman algılama hattı
  • PAD-5 ile Yayınlama ve NAC Genişletme
  • Ön aksiyon/taşkınlık için desteklenen yayınlama

Verimli

  • Hızlı ve basit kurulum ve otomatik programlama, işletmelerin çalışmaya başlamadaki gecikmeleri en aza indirir
  • Sezgisel menüler ve paneldeki net mesajlar kolay kullanım sağlar
  • Gelecekteki Siemens dedektörleri ve çevre birimleri ile planlanan uyumluluk
  • Tüm büyük cihazlarda ekstra ücret ödemeden dahil edilen dahili izolasyon veya ISOteknoloji, daha hızlı sorun giderme ve bakım sayesinde daha iyi koruma ve iş sürekliliğini artırır

Esnek algılama

  • Uygun maliyetli termal, optik ve termal/optik dedektörler
  • UL-268, dahili izolasyonlu, IsoTechnology onaylı dedektörler
  • Son derece hassas, ASATechnology çok kriterli dedektörler Yanlış Alarm Yok Garantisi ile desteklenir ve hassas veya yüksek değerli alanları korur
  • Çevre koşullarına göre 20'den fazla standart, önceden ayarlanmış algılama profili mevcuttur

Küçük ve güçlü

  • Uzaktan yangın terminali esnek sistem kontrolü sağlar
  • Merkezi izleme hizmetleri için entegre DACT
  • Dedektörleri 1 sınıf A veya 2 Sınıf B devreleri üzerinden bağlayın
  • 4 sistem rölesi (alarm, denetim, sorun, programlanabilir)
  • 2 yardımcı güç bağlantısı
  • Akü şarj ünitesi elektrik kesintisi durumunda çalışmayı sağlar

Orta ve çeşitli

Orta büyüklükteki bina türleri

Poliklinik cerrahi merkezleri

Ameliyat merkezleri verimli ve güvenli olduklarında başarılı bir şekilde çalışır. Arıza süresi veya rahatsızlıklar minimumda tutulduğunda hasta memnuniyeti ve olumlu sağlık sonuçları artar. Siemens, Cerberus PRO Compact veya Desigo Yangın Güvenliği Kompaktları gibi yangın alarm sistemleri ve poliklinik cerrahi merkezleri gibi sağlık tesislerinin can güvenliğine verimli bir şekilde yatırım yapabilmelerini sağlamak için geniş bir yangın dedektörü yelpazesi sunmaktadır. Bu sistemler, fakülte ve hastaların güvenlik sorunları nedeniyle dikkatinin dağılmamasını, ancak hasta bakımına odaklandığını sağlar..

Bir kişi mavi arka plana sahip bir grafik gösteren büyük bir ekranın önünde duruyor.

K-12 okulları

K-12 okullarının en değerli varlıklarımızı, çocuklarımızı koruması gerekiyor. Kod ve standartları karşılayan ve genişletme ve en güncel teknolojiye geçiş için bir platform sağlayan yangın ve can güvenliği koruması çok önemlidir.

Yenilikçi ve ağa bağlanabilir yangın alarm sistemleri, Cerberus PRO Compact veya Desigo Fire Safety Compact, geniş bir yangın dedektörü yelpazesiyle birlikte yangın durumunda öğretim üyelerinin ve öğrencilerin korunmasını sağlar. Siemens ayrıca lise kampüsleri gibi daha büyük uygulamalar için toplu bildirim çözümleri sunar.

Üç öğrenci okul kapısına doğru yürüyor.

Siemens acil tahliye özellikleri

Toplu bildirim çözümleri, kritik acil durum bilgilerinin iletilmesini sağlar

  • Cerberus PRO ve Desigo Yangın Güvenliği yangın alarm sistemlerine ek olarak acil sesli iletişim sistemi mevcuttur
  • Siemens bina ve can güvenliği yönetim istasyonları aracılığıyla uzaktan bildirim ve gerçek zamanlı IP kamera

Siemens yangın güvenliği kaynakları

Oteller

Oteller, tesisi korumak için son derece güvenilir, esnek ve akıllı yangın güvenliği sistemlerine ihtiyaç duyar. Daha da önemlisi, misafirleri gereksiz alarmlarla veya sistem arızalarıyla rahatsız etmeden korumak çok önemlidir.

Siemens, otellerin kurallara uymasını sağlamak ve müşterilerine güvenli, konforlu ve sorunsuz bir konaklama sağlamak için geniş bir yenilikçi yangın dedektörü yelpazesinin yanı sıra Cerberus PRO Compact veya Desigo Fire Safety Compact akıllı 250 ve 500 noktalı yangın alarm sistemleri sunmaktadır.

Bir otel odasında bir yatak, pencere ve çalışma masası.

E-evler

E-evler, kodları ve standartları karşılayan ve en güncel teknolojiye genişleme ve geçiş için bir platform sağlayan yangın ve can güvenliği koruması gerektirir. Ayrıca patlayıcı veya yanıcı malzemeler içeren alanlar, erişilemeyen alanlar ve estetik veya mimari kısıtlamaları olan tarihi binalar gibi en istisnai gereksinimler için her uygulama için kapsamlı koruma sunar.

Küçük tesislerden büyük tesislere ölçeklenebilir Sinorix yangın söndürme sistemleri, önemli varlıklar hasar görmeden önce, herhangi bir yangın tehdidinin saniyeler içinde ortadan kaldırılmasını sağlayan temiz maddeyi serbest bırakır. Yenilikçi ve ağa bağlanabilir yangın alarm sistemleri, Cerberus PRO Compact veya Desigo Fire Safety Compact, geniş bir yangın dedektörü yelpazesiyle birlikte, yangın durumunda tesisin ve varlıklarının ve sakinlerinin korunmasını sağlar.

Bir kişi duvardaki Siemens logosunun önünde duruyor.

Siemens yangın güvenliği çözümü özellikleri

Sinorix, görev açısından kritik alanları koruyan ve ikincil hasarı önleyen özelleştirilebilir bir yangın söndürme çözümüdür

  • Çevre dostu sıvı ile Sinorix 5112 tesis çalışanları için hızlı, güvenilir ve en önemlisi güvenlidir
  • Farklı ASA parametre setleri kullanılabilir ve zamanın bir fonksiyonu olarak veya süreçleri barındırmak için değiştirilebilir
  • Sık değişen çevre koşullarında bile kalıcı, güvenilir ve erken yangın tespiti
  • İş operasyonlarını kesintiye uğratmadan modernizasyonu destekleyen paneller

Siemens yangın güvenliği kaynakları

Diğer orta büyüklükteki bina tipleri

Alışveriş merkezleri, moteller, depolar, ofisler ve diğer orta büyüklükteki binalar, kodları ve standartları karşılayan ve en güncel teknolojiye genişleme ve geçiş için bir platform sağlayan yangın ve can güvenliği koruması gerektirir.

Yenilikçi ve ağa bağlanabilir yangın alarm sistemleri, Cerberus PRO Compact veya Desigo Fire Safety Compact, geniş bir yangın dedektörü yelpazesiyle birlikte, yangın durumunda tesisin ve varlıklarının ve sakinlerinin korunmasını sağlar.

Mavi gömlekli ve beyaz şapkalı bir kişi bir binanın önünde duruyor.

Siemens yangın güvenliği çözümüne genel bakış

Öne Çıkanlar

  • Siemens bina/can güvenliği yönetim sistemi ile ağa bağlanabilen ve entegre edilebilen esnek ve ölçeklenebilir paneller
  • Sistemler, çeşitli ortamlara uyacak çok kriterli Yangın/CO içeren geniş bir dedektör portföyü ve Yanlış Alarm Garantisi Yok
  • İsteğe bağlı yönetim istasyonu, ağ bağlantılı bina sistemleri hakkında ayrıntılı bilgi ve kontrol sağlar
  • Building X Fire Apps ile bulut üzerinden şifreli bir dijital bağlantı aracılığıyla birden fazla yangın alarm sistemine uzaktan dijital bağlantı
  • Uzaktan görüntüleme teşhisi

Yenilikçi algılama

  • Çok kriterli, Siemens ASAyangın ve sesli tabanlarla bağımsız CO algılama teknolojisi
  • Çeşitli temiz ve kirli ortamlar için 20'den fazla önceden ayarlanmış uygulama/ortam ayarı ve düşük/yüksek sıcaklık uyarıları ile yeşil, iyonizasyon olmayan algılama portföyü
  • Hava Örneklemesi kullanılarak uzak Siemens dedektörü ile MRI bölgelerinin tespiti
  • Dedektörler UL-268, UL2075 ve NFPA 720 ile uyumludur

Yanlış alarm yok

  • ASATechnology'ye sahip her dedektörün aldatıcı olaylara yenik düşmemesi garantilidir
  • ASATechnology dedektörleri için Yanlış Alarm Garantisi Yanlış Alarm Garantisi, yanlış alarmların dedektör arızasının sonucu olmadığını garanti eder ve gereksiz alarm olasılığını büyük ölçüde azaltır

Güvenilir ve esnek

  • Bina yapısında gelecekteki değişikliklere veya genişletmelere izin vermek için 250 veya 500 noktalı 32 panele kadar ağ bağlanabilir
  • Sistemin uzaktan analizi ve değerlendirilmesi, gelişmiş servis planlamasının yanı sıra gerçek zamanlı sistem durumunu sağlar
  • Cihazları otomatik olarak yapılandırın ve dedektör profillerini doğrudan panelden ayarlayın
  • Siemens MXL yangın sistemlerine sahip tesisler artık Cerberus PRO Compact veya Desigo Yangın Güvenliği'ne yükseltilebilir
  • Tüm büyük cihazlarda ekstra ücret ödemeden dahil edilen dahili izolasyon veya ISOteknoloji, daha hızlı sorun giderme ve bakım sayesinde daha iyi koruma ve göze batmayan ve kesintisiz hizmet sağlar

Geniş ve sofistike

Veri merkezleri

Veri merkezleri için, kesinti veya operasyonların kesintiye uğramasından kaçınmak son derece önemlidir. Yangını ve çevredeki değişiklikleri belirlemek ve ele almak, iş başarısı ve sürekliliği için çok önemlidir.

Siemens, veri merkezlerini güvenli ve çalışır durumda tutmak için endüstri lideri bir portföy sunmaktadır. Cerberus PRO Modüler ve Desigo Fire Safety Modular sistemleri, geniş bir erken uyarı ve son derece hassas algılama portföyüne sahip son derece güçlü bir algılama sistemidir. Küçük tesislerden büyük tesislere ölçeklenebilir Sinorix yangın söndürme sistemleri, önemli varlıklar hasar görmeden önce, herhangi bir yangın tehdidinin saniyeler içinde ortadan kaldırılmasını sağlayan temiz maddeyi serbest bırakır.

Siemens yangın güvenliği çözümünün öne çıkan özellikleri

  • En yüksek seviyelerde erken algılama, alarm ve bastırma koruması için eksiksiz bir çözüm
  • Yangın algılama için sektör lideri esneklik
  • Çok Erken Uyarı Yangın Algılama (VEWFD) için sağlam portföy
  • Building X Fire Apps ile bulut üzerinden şifreli bir dijital bağlantı aracılığıyla birden fazla yangın alarm sistemine uzaktan dijital bağlantı

Erken uyarı yangın tespiti

  • NFPA 720, NFPA 76 (Telco), UL-268 ve UL-2075 ile uyumlu Siemens'ten son derece hassas ASATechnology algılama
  • Desigo Fire Safety Modular ve Cerberus PRO Modüler sistemler çoğu VESDA Net cihazıyla uygun maliyetli ve üst düzey bir arayüz sağlar

Varlık korumasını en üst düzeye çıkarın

  • Sinorix, kritik görev alanlarını koruyan ve ikincil hasarı önleyen özelleştirilebilir bir yangın söndürme çözümüdür
  • Çevre dostu sıvı ile Sinorix 5112 tesis çalışanları için hızlı, güvenilir ve en önemlisi güvenlidir
  • PAD-5 adreslenebilir serbest bırakma ve bildirim cihazı devreleri sağlar
  • İlk müdahale ekipleri için güvenilir radyo kapsama alanı sağlamak için Çift Yönlü Amplifikatör Sistemleri (BDA) mevcuttur

Güvenilir ve yenilikçi kontrol

  • Desigo Fire Safety Modular ve Cerberus PRO Modular yenilikçi kontrol, algılama ve mesajlaşma yetenekleri sağlayan önde gelen bir yangın alarm sistemidir
  • TXR-320 serbest bırakma paneli, tek bir geleneksel panelde taşma, ön aksiyon ve ajan serbest bırakma özelliği sunar
  • Bina ve can güvenliği yönetim sistemleri, ağ bağlantılı sistemlerin gerçek zamanlı, özelleştirilmiş görünümlerini sunar

Lityum iyon pil enerji depolama sistemleri

Siemens, Desigo Fire Safety Modular ve Cerberus PRO Modüler ve can güvenliği yönetim sistemleri için FDA serisi Aspirasyonlu Duman Dedektörleri ile Li-ion Enerji Depolama Sistemlerinin (UL) korunmasında lider bir çözüm sağlayıcısıdır.

FDA241 dedektörlü çözümümüz, yangın başlamadan önce hafifletmek için daha fazla zaman sağlayan bekleyen Li-Ion pil termal olaylarının erken tespitini sağlayan benzersiz bir çift dalga boyu teknolojisi sunar.

Aspirating smoke detector, öncelikle nokta dedektörlerinin kullanamadığı veya sınırlı bir kullanım alanı olduğu alanlarda kullanılır. Bunlar arasında Li-on Pil Enerji Depolama Sistemleri (BESS), Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS) ve Talep Yönetimi Temiz Oda gibi erişilemeyen veya kısıtlayıcı alanlar dahildir. Yangını ve çevredeki değişiklikleri belirlemek ve ele almak, iş başarısı ve sürekliliği için çok önemlidir.

Önemli bir görsel tasarıma sahip bir lityum iyon pilin görsel bir temsili.

Siemens yangın güvenliği çözümü özellikleri

  • VD'ler onaylandı
  • FDA241 dedektörleri, duman ve aldatıcı fenomenler arasında ayrım sağlayan iki dalga boyu kullanır.
  • ETL Standartlara göre Elektrik güvenliği için listelenmiştir
  • Siemens FDA dedektörleri, duman ve aldatıcı olaylar arasında ayrım sağlayan iki dalga boyu kullanır.
  • Patentli çift dalga boyu algılama teknolojisi, Li-Ion Kapalı Gaz parçacıklarını güvenilir bir şekilde algılar ve bekleyen Li-Ion pil termal kaçağı olayının erken uyarısını sağlar.
  • En zorlu çevre koşullarında bile daha fazla algılama güvenilirliği için tasarlanmıştır.
  • FDA dedektörleri, Siemens'in yangından korunma sistemine kolayca entegre edilebilir.
  • FDA241 ünitesinin, pil arızasının Termal Kaçak Öncesi periyodunda Li-Ion pil Kapalı Gaz parçacıklarını güvenilir bir şekilde algıladığı kanıtlanmıştır. Bu, BESS tesisinde felaket olayı önlemenin anahtarıdır.
  • Dedektör üç adede kadar çalışma modu sunar: ultra hassas, otomatik ayrım ve sağlam. Ayrıca, bir alarm eşiği tanımlanabilir ve programlanabilir.
  • İsteğe bağlı olarak her FDA241, programlanabilir bir temizleme fonksiyonunun yanı sıra duman seviyesinin ve hava akışı oranının görüntülenmesini sağlayan programlanabilir 4 - 20 mA uzaktan çıkışı destekler.

Siemens yangın güvenliği çözüm uygulamaları

  • Li-Ion Pil Enerji Depolama Sistemleri (BESS)
  • Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS)
  • Talep yönetimi temiz odalar

Siemens yangın güvenliği kaynakları

Üniversite kampüsleri

Kampüs ortamları benzersiz zorluklar yaratabilir. Tek beden herkese uymuyor. Binalar farklı boyutlardadır ve farklı işlevlere hizmet eder. Karışık ekipman ortamları, güvenlik sistemlerinin değerlendirilmesini zorlaştırabilir. Popülasyonlar çeşitlidir ve genellikle yayılır.

Siemens'in endüstri lideri yangın alarm sistemleri, merkezi kontrol sağlamak için birbirine bağlanabilir. Paneller ve dedektörler bir binanın büyüklüğüne veya işlevine göre kurulur. Sinorix bastırma sistemleri, kütüphaneler gibi yüksek değerli varlıkları korurken, toplu bildirim nüfusun tamamı veya bir kısmı ile iletişime izin verir.

Berrak mavi gökyüzü ve merkezde büyük bir bina ile Bath Üniversitesi kampüsünün bir resmi.

Siemens yangın güvenliği çözümü özellikleri

  • Esnek ağ yapılandırmaları
  • Tam algılama seçenekleri dizisi
  • ASATechnology'ye sahip dedektörler için Yanlış Alarm Garantisi Yok
  • Geleneksel ve akıllı serbest bırakma seçenekleri • Ayrıntılı ağ görünümü için yönetim istasyonu
  • Building X Fire Apps ile bulut üzerinden şifreli bir dijital bağlantı aracılığıyla birden fazla yangın alarm sistemine uzaktan dijital bağlantı
  • Diğer binalar/panellerle ağ kurmak için geliştirildi
  • Dedektörleri alan kullanımına göre türe veya ayara göre değiştirin
  • ASATechnology dedektörleri, ister yatakhanede yanan patlamış mısır ister duşlardan gelen buhar olsun, yanlış alarmların sorun olmamasını sağlamak için ayarlanabilir
  • CO algılama öğrencileri yaşadıkları yerde korur
  • Sinorix, temiz madde bastırıcı, sudan zarar görecek değerli eşyaları korur ve öğrenciler için tehdit oluşturmaz
  • PAD-5 adreslenebilir serbest bırakma ve bildirim cihazı devreleri sağlar

Toplu bildirim özellikleri

  • Mesaj içeriğini alıcıya göre değiştirin
  • İç ve dış mekanları ve belirli bireyleri veya grupları kapsayın
  • Sesli tahliye ve MNS temel taşı için Desigo Fire Safety Modular ve Cerberus PRO Modüler Ses Sistemleri

Yüksek katlar

Yüksek katlı binalar, işlevleri kadar çok yönlü korumaya ihtiyaç duyar. Alan ister ticari, ister konut, ofis veya bunların bir kombinasyonu olsun, kiracılar en üst düzeyde korumaya güvenir.

Siemens Desigo Fire Safety Modular ve Cerberus PRO Modüler sistemler, günlük konfor sağlayan kolay çağrı ve fon müziği için UL listesine sahiptir, ancak acil ses tahliyesi sağlamak için komandanlanabilir. Bina ve can güvenliği yönetim istasyonları, ağ bağlantılı sistemlerin ayrıntılı bir görünümünü sunar.

Cam duvarlı yüksek binaların yerden gökyüzüne görünümü.

Siemens yangın güvenliği çözümü özellikleri

  • Aynı anda hedefli ve çeşitli mesajlar gönderin
  • Sistemi çevrimdışı bırakmadan yangın alarm yazılımını yükseltin
  • Tam dedektör serisi çok kriterli içerir
  • Ayrıntılı ağ görünümü için yönetim istasyonu
  • Building X Fire Apps ile bulut üzerinden şifreli bir dijital bağlantı aracılığıyla birden fazla yangın alarm sistemine uzaktan dijital bağlantı
  • İlk müdahale ekipleri için güvenilir radyo kapsama alanı sağlamak için Çift Yönlü Amplifikatör Sistemleri (BDA) mevcuttur

Çok kriterli algılama özellikleri

  • Kombinasyon yangın/CO dedektörü ile yerleşim alanlarına değer katın
  • ASATechnology dedektörleri toz, sigara dumanı veya yanmış yiyeceklerin neden olduğu yanlış alarmları ortadan kaldırır
  • Tüm büyük cihazlarda ekstra ücret ödemeden dahil edilen dahili izolasyon veya ISOteknoloji, daha hızlı sorun giderme ve bakım sayesinde daha iyi koruma ve iş sürekliliğini artırır

Merkezi kontrol özellikleri

  • Yönetim istasyonu, kullanıcı işlevi ve becerisine göre görünümlerin ve kontrolün özelleştirilmesine izin verir
  • Entegre kamera ile olayların görsel olarak onaylanması
  • Basitleştirilmiş bina yönetimi için bina sistemlerini entegre edin

Birinci sınıf can güvenliği özellikleri

  • 300 özel mesaj, katlara göre kesin duyuruları sağlar
  • Gelişmiş hayatta kalma için halka mimarisi ve Sınıf X kablolama
  • Yangın tespit edildiğinde asansörler yakalandı ve lobiye geri döndü
  • Dijital ses, toplu bildirim sistemi özelliklerini aşıyor ve kristal netliğinde mesajlaşmayı destekliyor

Hastaneler

Hastaneler kritik ortamların yanı sıra hasta, personel ve ziyaretçi popülasyonunun yanı sıra yangın ve can güvenliği korumasına ihtiyaç duyar.

Siemens, son teknoloji Desigo Fire Safety Modular ve Cerberus PRO Modüler, toplu bildirim ve can güvenliği yönetim sistemleri sunmaktadır. ASATechnology dedektörleri, kan bankalarının ve diğer hassas alanların korunmasını sağlayan düşük ve yüksek sıcaklık uyarılarına sahiptir. Desigo Fire Safety Modular ve Cerberus PRO Modüler sistemler, acil müdahaleyi kolaylaştırmak için hemşire çağrı istasyonlarına bağlanan asansör geri çağırma ve uzaktan uyarıcılar sunar.

İki sağlık çalışanı, büyük pencereli aydınlık bir hastane koridorunda yan yana yürüyor. Biri beyaz bir ceket giyiyor ve bir pano tutuyor, konuşurken işaret ediyor; diğeri mavi fırçalar giyiyor ve bir kahve fincanı ve bir klasör taşıyor.

Siemens yangın güvenliği çözümü özellikleri

  • Desigo Fire Safety Modular ve Cerberus PRO Modüler sistemler çok modlu can güvenliği sistemini ankrajlar
  • Çok kriterli dedektörler alana özgü algılamayı destekler; hasta odaları için CO tespiti
  • Can güvenliği yönetim istasyonu, ağ bağlantılı sistemlerin merkezi kontrolünü sağlar
  • Ayrıntılı ağ görünümü için yönetim istasyonu
  • Building X Fire Apps ile bulut üzerinden şifreli bir dijital bağlantı aracılığıyla birden fazla yangın alarm sistemine uzaktan dijital bağlantı
  • İlk müdahale ekipleri için güvenilir radyo kapsama alanı sağlamak için Çift Yönlü Amplifikatör Sistemleri (BDA) mevcuttur
  • Tüm büyük cihazlarda ekstra ücret ödemeden dahil edilen yerleşik izolasyon veya ISOteknoloji, daha hızlı sorun giderme ve bakım sayesinde daha iyi koruma ve iş sürekliliğini artırır

Toplu bildirim özellikleri

  • Mesajları konuma veya kişiye göre hedefleme
  • Dış ve kapalı alanlar için koruma ve bildirim
  • Anahtar hastane sistemleriyle bütünleşir

Kontrol ve iletişim özellikleri

  • Yangın paneli, olay türüne göre etiketlenmiş 300 mesajı destekler
  • Yönetim istasyonu yangın sisteminin kontrolünü merkezileştirir ve entegre kameralar canlı görsel olay onayı sağlar
  • Anahtar bina sistemlerinin isteğe bağlı entegrasyonu
  • Olayların uzaktan görüntülenmesi ve bildirimi

Tesis yükseltme seçenekleri

  • MXL panellerini daha hızlı işlemciye ve daha gelişmiş özelliklere yükseltmek için geçiş çözümü
  • Gelişmiş ASATechnology dedektör seçenekleriyle uyumlu taşınan paneller

Diğer büyük bina tipleri

İlaçlar, federal hükümet binaları, apartmanlar, şirket ofisleri ve endüstriyel tesisler diğerleri arasında özel koruma seçenekleri gerektirebilir.

Siemens, sıradan ve sıra dışı olanlar için koruma sunar. Ofislerden depolara ve temiz odalara kadar, Desigo Fire Safety Modular ve Cerberus PRO Modüler sistemler gelişmiş algılama seçeneklerine sahip bunları kapsar. Toplu bildirim, sesli bir yangın alarm sistemine bir koruma ve iletişim yeteneği katmanı ekler.

Londra, İngiltere'de yüksek binalar ve yayaların ve araçların karışımı ile hareketli bir şehir caddesi.

Siemens yangın güvenliği çözümü özellikleri

  • Desigo Fire Safety Modular ve Cerberus PRO Modular CO algılama, bastırma, toplu bildirim ve diğer can güvenliği teknolojileri ile uyumludur
  • Çok kriterli dedektörler, temizden kirli ortamlara neredeyse tüm ortamlarda yangınları doğru bir şekilde tespit eder
  • En kapsamlı kapsama alanı için isteğe bağlı can güvenliği yönetim istasyonu
  • Ayrıntılı ağ görünümü için yönetim istasyonu
  • Building X Fire Apps ile bulut üzerinden şifreli bir dijital bağlantı aracılığıyla birden fazla yangın alarm sistemine uzaktan dijital bağlantı
  • İlk müdahale ekipleri için güvenilir radyo kapsama alanı sağlamak için Çift Yönlü Amplifikatör Sistemleri (BDA) mevcuttur

Toplu bildirim özellikleri

  • Mesajları konuma veya kişiye göre ayırt edin
  • Dış ve kapalı alanlar için koruma ve bildirim
  • En etkili iletişim için çok modlu yaklaşım

Gelişmiş algılama özellikleri

  • Çoklu VESDA dedektörleri, son derece hassas alanların kapsamlı algılama kapsamı için Desigo Fire Safety Modular ve Cerberus PRO Modular'a bağlanır
  • Geniş algılama portföyü, çoğu uygulamayı kapsayacak 20'den fazla ortam profilini destekleyen ASATechnology'yi içerir
  • İsteğe bağlı CO, sıcaklık profilleri, yüksek ve düşük sıcaklık uyarıları veya uygulama profilleri içeren dedektörler arasından seçim yapın

Bastırma seçenekleri

  • Sinorix 5112, kritik varlıkları insanlara veya mülklere zarar vermeden korumak için susuz bastırma sunar
  • Çevre dostu, doğal olarak oluşan bir inert bastırma maddesi olan Sinorix NXN N2, birçok yangın türüne karşı mükemmel bastırma özellikleri sunar ve etkinleştirildiğinde geride kalıntı bırakmaz.
  • Desigo Fire Safety Modular ve Cerberus PRO Modüler sistemler ve TXR-320, tek bir geleneksel panelde ön aksiyon, taşma veya ajan serbest bırakma seçeneğine olanak tanır
  • PAD-5 adreslenebilir serbest bırakma ve bildirim cihazı devreleri sağlar

Siemens yangın güvenliği yenilikleri

Siemens, karar vericilere en verimli yangın ve can güvenliği ürün ve hizmetlerini sunuyor - şimdi ve gelecekte.

Metalik kaplamalı ve dijital ekranlı kompakt, şık ve modern bir cihaz.

Cerberus

Siemens'in dağıtım otomasyonu, tehlike yönetimi ve yangından korunma sistemleri, önemli olan şeyleri korumanıza ve güç dağıtım şebekenizin güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini artırmanıza yardımcı olur.

Desigo yangın güvenlik sistemleri

Binaları yangın riskine karşı koruyun ve sakinler için güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir ortamlar sağlayın.

Modern, şık bir tasarıma sahip şeffaf bir arka plana sahip Siemens Desigo Group Portföy logosu.
Etiketli kırmızı yangın söndürme silindiri

Sinorix NXN N2 — doğal bastırma teknolojisi

Çevre dostu, doğal olarak oluşan inert bastırma maddesi, birçok yangın türüne karşı mükemmel bastırma özellikleri sunar ve etkinleştirildiğinde geride kalıntı bırakmaz.

Building X Fire Manager

Yangın sistemlerinin uzaktan izlenmesi, dedektörlerin bozulmasız test (DFT) ile kolay test edilmesi, sistem raporlaması ve verimli bakım planlaması ile binalarınızın yangın güvenliğini yönetin.

Ekranda görüntülenen Fire Manager yazılım arayüzüne sahip gümüş bir MacBook Pro dizüstü bilgisayar.
Bir dişlinin stilize bir temsili ve kalın harflerle 'Siemens' kelimesini içeren Siemens logosu.

IsoTechnology ve UL-268 7. Baskı

20 yılı aşkın süredir “Yanlış Alarm Garantisi Yok” sunan tek üretici ve IsoTechnology'nin mucidi olarak, size yeni UL standardını aşmaya devam eden uygun maliyetli bir algılama portföyü sunmaktan gurur duyuyoruz.

ACEND Notification

Yeni nesil geleneksel iç mekan bildirim cihazları portföyü ile yangın güvenliğini en üst düzeye çıkarın. ACEND bildirim cihazları, daha düşük akım çekimi de dahil olmak üzere çeşitli avantajlarla rakiplerinden daha iyi performans gösterir.

Derin mavi arka planda parlayan halkalı Siemens ACEND anahtar grafiği.

Yolculuğunuza başlayın