Güvenlik ve güvenilirlikte bir artış sinyali veriyor
Hindistan genelinde her gün 13.500'den fazla yolcu treni milyonlarca yolcu taşıyor ve ülkenin uzunluğu ve genişliğini 68.500 km'den fazla demiryolu rayından geçen bir ağ üzerinden geçiyor. Bu, Dünya'nın çevresinden yaklaşık% 50 daha fazladır.
Burası, dünyanın dördüncü en büyük ve en karmaşık demiryolu ağlarından birini işleten, en yüksek rakımlardan ve en uzak konumlardan bazılarına uzanan raylara sahip olan Hindistan Demiryolları. Hindistan Demiryollarının ülkenin ulaşım ve lojistik omurgası olduğunu ve her yıl 7 milyar yolcu ve 1,2 milyar tondan fazla yük taşıdığını söylemek abartı olmaz.
Güvenlik ve güvenilirliğin sağlanması Hindistan Demiryolları için en önemli önceliktir. Bu, mutlak hassasiyet için tasarlanmış sağlam bir ray sinyalizasyon sistemi gerektirir. Siemens, çığır açan Doğrudan Sürüş Otomatik Blok Sinyalizasyonu (ABS) teknolojisi ile Hindistan Demiryollarının dijital dönüşümüne güç veren bu yolculuğun ortağı olmaktan gurur duyuyor. Yeni nesil çözüm, Hindistan'ın yüksek yoğunluklu demiryolu koridorlarında güvenlik, güvenilirlik ve operasyonel verimliliğe nasıl yaklaştığını yeniden tanımlıyor.
Siemens'in akıllı sinyalizasyon çözümü, Hindistan Demiryolları tarafından kullanılan geleneksel röle bağımlı sinyalizasyon sisteminden bir paradigma değişikliğine işaret ediyor. Eski sistem, pahalı ekipmanlara, kapsamlı bakır kablolamaya ve ağır inşaat işlerine sahip büyük röle odaları içerir. Tek bir arıza trafiği durdurabilir ve arıza tespiti ve çözümü için uzun zaman gerektirir.
Hindistan için yeni nesil çözüm
Buna karşılık Direct Driving ABS, yalın, modüler ve geleceğe hazır bir mimari üzerine inşa edilmiştir. Kompakt, kurcalamaya dayanıklı, IP54 dereceli modüler yol kenarı kabinleri, rayların hemen yanına yerleştirilerek hacimli kablolamanın yerini alır ve röle odalarına bağımlılığı azaltır. Ölçeklenebilir modüler yapı, dağıtımı hızlandırır. Doğrudan Sürüş, üstün güvenlik ve daha hızlı teşhis yeteneği sağlar. Sonuç, sağlam, hizmet dostu bir sinyalizasyon ekosistemidir.
Hindistan Demiryolları için bir atılım
Siemens, Hindistan Demiryolları için uzun süredir devam eden bir ortaktır. Sadece birkaç küresel OEM, bu pazarın ABS'si için Doğrudan Sürüş çözümüne sahiptir. Şu anda Siemens, 3200'den fazla rota KM blok bölümü üzerinde çözüm uyguluyor. Şubat 2026'da WCR-Bhopal Tümeni, Doğrudan Sürüş Çözümünü kullanarak Kurwai Kethora ve Kalkhari arasında 2 blok bölümlü 33 km'lik Bina — Bhopal bölümünü devreye aldı ve Batı Orta bölgesindeki kullanıma sunulma ilerlemesini daha da güçlendirdi. Merkez Demiryolu üzerindeki Nishatpura ve Makardhokda'da yol kenarı sistemleri zaten devreye alındı ve ülke çapında bir kullanıma sunulmanın önünü açtı.
Yeni sinyalizasyon teknolojisi, güvenlik, kapasite optimizasyonu ve dijital dönüşüm hedeflerine ulaşarak demiryolunun modern bir ağa doğru ilerlemesini destekleyecek. Güvenliğin yanı sıra, yeni hatlar döşemeden ray kapasitesini artırmak yüksek bir önceliktir. Eski çift mesafeli sinyal sisteminden farklı olarak Direct Driving ABS, daha fazla trenin aynı pistte güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayarak güvenilirliği, dakikliği ve ağ verimliliğini artırır.
Otomasyon, entegre tanılama ve akıllı bakımı sahaya entegre ederek, yeni teknoloji Hindistan'ın birinci sınıf bir dijital demiryolu ağı vizyonuyla uyumludur.
Akıllı teknoloji, ölçülebilir sonuçlar
Direct Driving ABS sistemi, modası geçmiş röle tabanlı mantığın yerini çeşitli operasyonel verimlilikler sağlayan akıllı, modüler sistemlerle değiştirmiştir:
Tak ve çalıştır, entegre tasarım
Daha düşük sivil, kablolama ve röle maliyetleri ile daha hızlı kurulum sağlar
Yüksek güvenilirlik ve güvenlik
daha düşük arıza oranları ve daha hızlı hata algılama ve kurtarma ile
Akıllı yol kenarı teşhisi
Tahmine dayalı bakımı ve gelişmiş ağ performansını desteklemek
Sürdürülebilir ve enerji tasarruflu
güneş enerjisi özellikli dağıtım ve genişletilmiş yaşam döngüsü avantajları ile operasyonlar
Yeni nesil sistem, yolcular için daha güvenli yolculuklar, zamanında varışlar ve servis güvenilirliği sağlar. Demiryolları için, Hindistan'ın en işlek güzergahlarında daha yüksek güvenlik bütünlüğü, maksimum kapasite kullanımı ve geleceğe hazır sinyalizasyon sağlayarak ağın performansını güçlendirecek.
Hindistan için üretildi, Hindistan'da üretildi
Siemens'in kanıtlanmış inovasyon yetenekleri ve Hindistan odaklı mühendislik mükemmelliği, Hindistan Demiryolları ile olan kalıcı ortaklığını desteklemektedir. Direct Driving ABS sistemi sadece Hindistan için tasarlanmamıştır, aynı zamanda 'Hindistan'da üretilmiştir'. Hindistan demiryolu standartlarına göre özelleştirilmiş, enerji verimli mimarisi Hindistan'ın Yeşil Demiryolu misyonuyla uyumludur.
Hindistan demiryolu altyapısını modernize etmeye devam ederken, Siemens'in Direct Driving ABS çözümü dijital ve sürdürülebilir demiryolu hareketliliğinin temelini atıyor. Siemens, arıza süresini çalışma süresine dönüştürerek ve eski sinyalizasyonu geleceğe hazır bir sisteme dönüştürerek, Hindistan Demiryolları için daha güvenli ve daha akıllı bir yarının şekillenmesine yardımcı oluyor.