Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Singapur'da sürdürülebilir gıda üretimini hızlandırmak

Önde gelen bir iç mekan çiftçiliği şirketi olan Artisan Green, ileri teknolojiyi sürdürülebilirlik ve yüksek kaliteli, yerel olarak yetiştirilen ürünlerin üretimi için ortak bir bağlılıkla birleştirerek Singapur'daki sürdürülebilir gıda üretiminde devrim yaratmak için Siemens ile ortaklık kurdu.

İç mekan çiftçiliğinin vaadi

Geleneksel tarım yöntemleri, artan küresel nüfus, taze, besleyici gıda talebinin artması, öngörülemeyen hava koşulları ve sınırlı ekilebilir arazi nedeniyle önemli zorluklarla karşı karşıyadır. Siemens'in otomasyon ve dijitalleşmedeki en son teknolojisinden yararlanarak, Artisan Green'in kapalı çiftlikleri, kaynak verimliliğini optimize eden ve çevresel etkiyi en aza indiren entegre bir yönetim sistemi ile donatılacak.

Siemens AG logosu mavi ve beyaz renkte stilize bir 'S' içerir.

Sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerleme

Birleşik dijital platform

Tek bir birleşik dijital platform, Artisan Green'in en az 5.500m²'lik yetiştirme yatağına hizmet veren bir ASRS ile birlikte çeşitli gıda fabrikası teknolojilerini sorunsuz bir şekilde entegre etmesini ve çalıştırmasını sağlar.

Komut ve kontrol modülü

Bir komut ve kontrol modülü, Artisan Green'in, her biri bitkinin yaşam döngüsünün her aşamasında bitki verimini ve sağlığını optimize etmek için tasarlanmış besin tarifleri ve aydınlatma profilleri kütüphanesini dijital olarak saklamasına olanak tanır.

Çiftlik yönetimi

Çiftlik Yönetim Sistemi, her mahsul için çeşitli büyüme protokollerini otomatik olarak yürütür ve iyileştirilmiş tutarlılık, kaynak verimliliği ve izlenebilirlik için tüm yetiştirme süreçleri üzerinde optimum şeffaflık ve kontrol sağlar.

Uçtan uca otomasyon

El emeğine olan bağımlılığı azaltan uçtan uca otomatik çiftlik sistemi, aynı zamanda Artisan Green'in pandemi gibi durumlarda daha fazla üretim esnekliği elde etmesine yardımcı olur.

Mahsul planlama ve çizelgeleme

Mahsul planlaması ve planlamasının entegrasyonu, mevcut tüm yetiştirme yataklarının optimum kullanımını sağlarken talep üzerine taze yiyecek sağlar.

Çevresel faydalar

Son tüketiciye daha yakın gıda yetiştirmek, ulaşım emisyonlarını azaltır.

Temiz ürün

Minimum insan temas noktası ile sonuçlanan otomasyon, Artisan Green'in tüketicilere mümkün olan en temiz ürünü sağlamasına yardımcı olur.

Yüksek kaliteli, yerel olarak yetiştirilen ürünler

Taş veya tuğla yüzeye benzeyen dokulu desenli yeşil renkli bir duvar.

Geleneksel çiftçiliğin zorluklarının üstesinden gelmek

Singapur, tarımsal gıda endüstrisinin 2030 yılına kadar beslenme ihtiyaçlarının %30'unu sürdürülebilir bir şekilde üretme kapasitesini ve kapasitesini geliştirmek için vizyoner bir yola girmiştir. Bu iddialı hedef, daha dayanıklı bir gıda geleceği yaratmayı amaçlayan Singapur Yeşil Planı 2030'da yer almaktadır.

Sürdürülebilir bir gelecek

Çevresel faydalara ek olarak, iç mekan çiftçiliği geleneksel tarıma göre sayısız avantaj sunar. Artisan Green'in kapalı çiftlikleri, kontrollü ortamlarda dikey olarak bitkileri yetiştirerek arazi kullanım verimliliğini en üst düzeye çıkararak daha yüksek mahsul verimi sağlar ve böcek ilacı ve herbisit ihtiyacını azaltır. Bu yaklaşım aynı zamanda toprak erozyonu ve kirlenme riskini ortadan kaldırarak güvenli ve besleyici gıda üretimini sağlar.

Kapısı hafifçe açık yeşil ve beyaz Siemens Artisan buzdolabı.
Beyaz arka planlı ve yeşil kenarlıklı bir ürünün yeşil ve beyaz görüntüsü.

Sürdürülebilir tarım için teknoloji entegrasyonu

Artisan Green'in kapalı çiftlikleri, Siemens'in aşağıdakileri içeren en son teknolojisiyle donatılacak:

  • SIMATIC S7-1500, proses ve büyüme parametrelerinin optimum kontrolü için
  • SIMATIC ET 200SP, aydınlatma yoğunluğunun granüler ayarlanması için Dali modülü ile
  • Enerji tüketiminin şeffaflığı ve optimizasyonu için Energy Manager

WinCC V8 ve PM-Control, tek tek mahsuller için doğru yetiştirme programını seçmek için reçete kontrol sistemi de dahil olmak üzere Genel Çiftlik Yönetim Sistemi geliştirecek

Artisan Green ve Siemens işbirliği

Artisan Green ve Siemens arasındaki işbirliği, sürdürülebilir gıda üretimi alanında ileriye doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor. Her iki şirketin uzmanlığını ve kaynaklarını birleştirerek, bu işbirliği Singapur'da iç mekan çiftçiliğinin benimsenmesini hızlandırmaya hazırdır. Artisan Green ve Siemens birlikte, gelecek nesiller için daha parlak ve daha sürdürülebilir bir gıda ortamı yaratarak tarımın geleceğini yeniden şekillendiriyor.

Yeşil bir gömlek ve yeşil şapka giyen bir kişi yeşil bir duvarın önünde duruyor.

Yolculuğunuza başlayın