Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Güvenli İniş için Termal Kaplama

Medicoat, tamamen Siemens kontrol ve tahrik teknolojisine dayanan tıbbi teknoloji ve uçak iniş takımları için kaplamalarda uzmandır.

Devlere teslim edilen küçük bir balık: Bu Medicoat'ın müşteri ilişkilerini tanımlayabilir. Mägenwil'den KOBİ, termal püskürtme konusunda uzmandır ve tıbbi teknoloji, havacılık ve enerji üretiminde dünya lideri şirketlere tedarik etmektedir. Medicoat, tıbbi teknoloji için kaplamalar ve özel olarak üretilmiş ekipman geliştirme konusundaki uzmanlığı sayesinde, karmaşık kaplama prosesleri ve bunlar için gerekli ekipman konusunda kapsamlı bilgi birikimine sahiptir. Bu nedenle şirket, mevcut bilgisini uçak iniş takımlarının kaplamasına uygulayarak yeni sulara girmiştir. Bunu yaparken, çeşitli Siemens bileşenlerini kullanarak sistemlerin tüm kontrol ve tahrik teknolojisini uyguladılar.

İmplanttan Uçak İniş Takımlarına

Bir kaplama, yüzeylere temel malzemenin sahip olmadığı spesifik özellikler verir. Medicoat, tıbbi teknolojideki yüzeylerin kalıcı olarak titanyum ve hidroksiapatit ile kaplandığı termal püskürtmeye dayanır. Bu amaçla, tıbbi implantları kaplamak için vakumlu plazma püskürtme (VPS) veya atmosferik plazma püskürtme (APS) kullanılır, bu da onları biyolojik olarak uyumlu hale getirir ve kemikle bağlanmalarını sağlar.

Tıpkı implantlarda olduğu gibi, uçak iniş takımlarının günlük streslere dayanması ve zaman içinde aşınmaya ve korozyona dayanıklı kalması da aynı derecede önemlidir. Başlangıçta, krom burada kullanılmıştır çünkü metal aşınma ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. Bununla birlikte, krom kaplama işlemi sırasında yüksek derecede toksik krom gelişebildiğinden, Medicoat 2001'den beri bu sanayi sektöründe termal püskürtme kullanıyor ve büyük havacılık şirketlerine tedarik ediyor.

Bu sistemler şunları kullanır yüksek hızlı oksijen yakıtı (HVOF) İki metre uzunluğa ve 150 kg'a kadar ağırlığa kadar iniş takımı bileşenlerinin sermet malzemeler ve nikel-krom ile seramik bir tabaka halinde kaplandığı püskürtme işlemi.

DSC04408

Medicoat, HVOF sürecini kullanarak uçak iniş takımlarını seramikle kaplamak için bir havacılık şirketinin özel gereksinimlerine göre bu sistemi özel olarak inşa etti.

Siemens çok geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.
Rolf Kuhn, Tesis Mühendisliği Müdürü, Medicoat AG

Tam Otomatik Kaplama İşlemi

Kaplama sistemlerinin inşası için Medicoat, kontrol ve tahrik teknolojisi için tamamen Siemens'e güvenerek tam entegre bir otomasyon çözümü oluşturur. Sistemin basınç ve vakum regülasyonu, sprey tozu dozajlama veya kap soğutma gibi çok işlevli görevleri için Medicoat, Simatic, Sinamics, Sirius, Sidoor ve Sentron ailelerinden çeşitli bileşenleri kullanır. Medicoat Tesis Mühendisliği Başkanı Rolf Kuhn, seçilen Siemens bileşenlerinin çeşitliliği konusunda “Siemens, hem biz hem de müşterilerimiz için yüksek düzeyde güvenilirlik sağlayan çok çeşitli ürünler sunuyor” diye açıklıyor. Medicoat İsviçre'de üretim yapmasına rağmen, uluslararası bir müşteriye hizmet vermektedir. Sorunların hızlı bir şekilde ele alınabilmesini sağlamak bu nedenle müşteri memnuniyetinin önemli bir parçasıdır. Siemens Digital Industries'in küresel ağı sayesinde, hem yedek parça hem de servis personeli hemen hemen her yerde mevcuttur ve yerinde komplikasyonlar durumunda anında yanıt vermeye hazırdır.

DSC04343

Medicoat sisteminin kontrol kabini Simatic, Sirius ve Sinamics ailelerinden bileşenler içerir.

Medicoat'ta Entegre Siemens Teknolojileri

Medicoat'ta, diğerlerinin yanı sıra, sağlamlıkları ve esneklikleri nedeniyle endüstriyel süreçlerin kontrol edilmesinde ve otomatikleştirilmesinde merkezi bir rol oynayan Simatic S7 CPU 1513F-1 PN ve Simatic ET200SP kullanılmaktadır. Hassas hareket kontrolü için iki sürücü Sinamics S210 ve G120C sisteme entegre edilmiştir. Sistem güvenliği için Medicoat, Sidoor kapı tahriki ve Sirius anahtarlama teknolojisine güvenir ve enerji ölçümü için Sentron PAC3200T cihazlarını kullanır. Ana bileşenlerden biri, SIMATIC Industrial Flat Panel 2200 üzerinde kontrol ve sürücü verilerinin gerçek zamanlı analizine ve görselleştirmeye izin veren proses izleme için Simatic WinCC SCADA V8.0'dır. Bu, IPC847E endüstriyel PC'nin yüksek bilgi işlem gücü ile birleştiğinde, herhangi bir sorunun hızlı bir şekilde algılanmasını ve çözülmesini sağlar. Ek olarak, Medicoat, tek tek bileşenler için üretim günlüklerini kaydetmek için PMQuality yazılımını kullanır.

Tesis Mühendisliği Times On

İmplantlar ve uçak iniş takımları ilk bakışta çok benzer görünmese de, Medicoat bu yeni uzmanlık için mevcut uzmanlığını mükemmel bir şekilde kullanabildi. Her iki alanda da kaplamaların yıllarca aşınmaya ve korozyona dayanıklı kalması esastır. Bu nedenle, Medicoat, olası hataları izlemek için her iki alandaki tüm tesis mühendisliği sürecini titizlikle belgelemelidir. Ek olarak, Medicoat, iş akışları, sorumlulukları ve beklentileri bir KOBİ'ninkinden önemli ölçüde farklı olan hem tıbbi hem de havacılık sektörlerindeki küresel şirketlerle işbirliği yapar. “Bunlar iki farklı dünya. Müşterilerimiz her süreç için farklı bir sorumlu kişiye sahipken, proje yöneticimiz Peter Moser her şeyden sorumluydu,” diyor Rolf Kuhn. Bu farklılıklar her zaman işi kolaylaştırmadı.

DSC04317

Termal kaplama, Simatic CPU ile Profinet üzerinden kontrol edilebilen ve denetlenebilen robotların arasındaki bağlantıda ortaya çıkar.

İmplantların aksine, uzmanlaşma boyut açısından da yeni zorluklar getirdi: “Şimdiye kadar 10 cm'ye kadar bileşenler için sistemler ürettik; şimdi bu boyutun on katından bahsediyoruz,” diye açıklıyor proje yöneticisi Peter Moser. Sonuç olarak, yeni aletler ve daha büyük bir forklift satın alınması gerekiyordu ve depoya yeni merdivenler kuruldu. Peter Moser, “Sistem teslim edildiğinde çok mutlu olduk, çünkü yeni projeler için salonda yer açtı” diyor. Yeni projeler zaten planlanıyor. Karmaşık kaplama proseslerini Siemens otomasyon teknolojisi ile birleştirerek Medicoat yeni standartlar belirliyor. Bu referans, Siemens'in tam entegre otomasyon çözümünün avantajlarını göstermektedir ve şirketlerin uluslararası konumlarını nasıl güçlendirebileceklerini göstermektedir.

Bir Bakışta Teknoloji

İniş takımı için kaplama sistemi, çok çeşitli Siemens bileşenleri tarafından desteklenmiştir. Termal kaplama işleminin yüksek hızı ve sıcaklığı nedeniyle, kullanılan bileşenlerin sağlam, güvenilir ve modüler olması önemliydi. Aşağıdaki bileşenler genel olarak kullanılmıştır:

  • Simatic S7 CPU 1513F-1 PN
  • Simatic ET200SP
  • Sinamics S210 ve G120C
  • SENTRON Ölçüm Cihazı PAC3200T
  • SIMATIC Industrial Flat Panel 2200
  • WinCC Scada, 8.0
  • Sidor Türantrieb
  • Sirius Anahtarlama Teknolojisi
  • Simatic IPC847E
  • PM Kalitesi

Medicoat AG

Mägenwil'de bulunan Medicoat, plazma ve HVOF püskürtmeye odaklanan termal püskürtme konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir şirkettir. Tesis mühendisliği alanında Medicoat komple kaplama sistemleri geliştirir ve gerekli bileşenleri tüm proses varyantları için uyarlar. Güçlü yönlerinden biri, karmaşık süreçler için kontrol ve düzenleme teknolojisinin geliştirilmesinde ve görselleştirilmesinde yatmaktadır.