Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Örnek Olay İncelemesi

Plastik Ürünlerin Verimli Üretimi

Orex tarafından tasarlanan ve üretilen SHUTTLE-5700 HYBRID döner kalıplama makinesi, malzeme tasarrufu ve daha yüksek verimlilik sağlarken plastik kalıplama sürecinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını sağlar.

Orex, rotasyonel kalıplama işlemi ile plastik ürünlerin üretiminde kullanılan özel döner kalıplama makineleri üretmektedir. Bu makineler su depolama tankları, oyuncaklar, muhafazalar ve karmaşık şekillere sahip diğer öğeleri üretmek için kullanılır. Almanya'daki bir müşteri için Orex özel bir makine tasarladı ve üretti: SHUTTLE-5700 HYBRID. Polonyalı şirket tarafından geliştirilen bu boyutta ve teknolojik karmaşıklığa sahip ilk makinedir. Piyasadaki diğer çözümlerle karşılaştırıldığında, enerji kaynaklarının kullanımındaki esnekliği ve yüksek verimliliği ile dikkat çekerek önemli tasarruflar sağlar. Çözüm, Siemens teknolojisi ve Rittal tarafından sağlanan kontrol kabinlerine dayanmaktadır.

Rotomoulding Nasıl Çalışır?

Döner kalıplama olarak da bilinen döner kalıplama, üç boyutlu plastik ürünler üretmek için kullanılan bir üretim sürecidir.

“Rotomoulding, alternatif plastik şekillendirme yöntemlerine göre önemli avantajlar sunuyor. Malzeme israfını en aza indirir, daha yüksek ürün kalitesine katkıda bulunur ve kısa üretim süreleri üretme maliyetini düşürür. Aynı zamanda karmaşık şekillere ve karmaşık geometrilere sahip ürünlerin üretimini sağlar.”
Orex Otomasyon Departmanında Tedarik ve Lojistik Uzmanı olan Sławomir Kocur açıklıyor.

Orex döner kalıplama makinelerinin merkezi bileşeni fırındır. Fırının içinde plastik malzeme yüksek sıcaklıklarda kalıbın duvarlarına biriktirilirken, kalıp iki eksende döner. Bu süreçte önemli bir rol, gaz brülörleri ve diğer ısıtma teknolojileri gibi bileşenleri içeren ısıtma sistemi tarafından oynanır. Ürün oluşumu, erimiş plastiğin kalıbın iç yüzeyleri üzerinde eşit dağılımını sağlayan ve homojen bir duvar kalınlığı sağlayan dönme sistemi ile mümkün olur. Döner kalıplama makinelerinin ek bir işlevi soğutma sistemi tarafından sağlanır. Kalıplamadan sonra ürünü soğutarak nihai şeklini korumaya yardımcı olur.

Yüksek ürün kalitesine ulaşmak hassas proses kontrolü gerektirir. SHUTTLE-5700 HYBRID dahil olmak üzere Orex döner kalıplama makineleri, yalnızca doğru kalıplama işlemi kontrolünü sağlamakla kalmayıp aynı zamanda parametre izlemesini ve çeşitli üretim döngülerinin ve kalıp konfigürasyonlarının programlanmasını sağlayan gelişmiş otomasyon ve kontrol sistemleriyle donatılmıştır.

Orex Case Study 02 img

Döner kalıplama işlemi, teknolojik parametrelere sıkı sıkıya bağlı kalmayı ve üretimin her aşamasında yakından izlemeyi gerektirir.

Orex Case Study 03 img

Kalıplama işlemi manuel veya otomatik olarak kontrol edilebilir. Kontrol sisteminin merkezinde bir SIMATIC S7-1500 PLC bulunurken, proses yönetimi ve izleme SIMATIC Comfort HMI dokunmatik arayüzü aracılığıyla sağlanır.

Hybrid Solutions

SHUTTLE-5700 HYBRID, farklı kalıp ısıtma teknolojilerini birleştirir, enerji verimliliğini artırır, sera gazı emisyonlarını azaltır ve proses verimliliğini artırır. Hibrit makinelerin önemli bir avantajı, kalıplama odasını ısıtmak için alternatif olarak güneş panelleri ve rüzgar jeneratörleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan gaz brülörleri veya elektrikli ısıtıcıları kullanma yeteneğidir.

“Orex tarafından uygulanan hibrit çözümler iklim koruma bağlamında son derece önemlidir. Geleneksel enerji kaynaklarını yenilenebilir olanlarla değiştirmek, sera gazı emisyonlarını azaltmaya ve genel karbon ayak izini azaltmaya yardımcı oluyor.”
Siemens Polonya'da Satış Müdürü Marcin Koter'ı vurguluyor.

SHUTTLE-5700 HYBRID, döner kalıplama işlemi kullanılarak toz polietilen (PE) malzemelerin ısıl işlenmesi için Orex tarafından üretilen en önemli hibrit makine modellerinden biridir. Bu makineler, makine parametrelerinin sürekli analizini sağlayan ve potansiyel operasyonel sorunların önlenmesine yardımcı olan gelişmiş izleme ve teşhis sistemleri ile donatılmıştır. Buna ek olarak, Siemens teknolojisine dayanan Orex çözümleri hassas proses kontrolü sağlayarak daha yüksek ürün kalitesi ve daha verimli üretim yönetimi sağlar.

Rotomoulding Solutions için Siemens Teknolojisi

Döner kalıplama işlemi, teknolojik prosedürlere sıkı sıkıya bağlı kalmayı ve üretimin her aşamasında parametrelerin yakından izlenmesini gerektirir. Üretim sırasında, toz polietilen içeren uygun şekilde hazırlanmış bir kalıp, fırın haznesinin içinde belirli bir süre boyunca, uygun hızlarda ve dönme yönünde programlanmış değişikliklerle döndürülür. İşlemin doğruluğunu sağlamada önemli bir faktör, uygun kalıplama sıcaklığının sağlanması ve korunmasıdır.OREX SHUTTLE-5700 HYBRID makinesi, her biri 40 kW değerinde 24 ısıtma panelinden ve her biri 1.250 kW gücünde iki brülörden oluşan bir gaz-yağ ısıtma sisteminden oluşan elektrikli ısıtma elemanları ile çalışacak şekilde uyarlanmıştır. Brülörler bir ısı eşanjörüne monte edildiğinden, bu çözüm fırın haznesi içinde temiz hava sirkülasyonu sağlarken hem doğal gaz hem de ısıtma yağı için daha iyi yanma koşulları sağlar.

“SHUTTLE makinesi modern hareket ve konum kontrol sistemleri, PID ısıtma kontrolörleri, hızlı SSR kontaktörleri ve sıcaklık, basınç ve konum sensörleri ile donatılmıştır. Bu, teknolojik süreci tam olarak uyarlamayı, kapsamlı üretim ve teknolojik yetenekler sağlamayı mümkün kılar.”
diyor Sławomir Kocur.

Case Study - Orex - 06 img

Orex tarafından üretilen makine, SIMATIC, SIMATIC NET ve SINAMICS ürün ailelerinden bir dizi Siemens çözümünün yanı sıra SIRIUS/SENTRON alçak gerilim anahtarlama ve koruma ekipmanlarından bir dizi Siemens çözümünü içerir.

Case Study - Orex - 07

Orex tarafından kullanılan Siemens tabanlı çözümler hassas proses kontrolü sağlar ve bu da daha yüksek ürün kalitesi ve daha verimli üretim yönetimi anlamına gelir.

Kalıplama işlemi manuel veya otomatik olarak kontrol edilebilir. Kontrol sisteminin merkezinde bir SIMATIC S7-1500 PLC, çalıştırma bileşenlerini yöneten, ölçüm verilerini toplayan ve işlem algoritmalarını yürütmek için elde edilen bilgileri işleyen. Süreç yönetimi, izleme ve veri toplama, bir aracılığıyla sağlanır SIMATIC Comfort HMI dokunmatik ekran arayüzü. Bir diğer önemli husus, güvenilir anahtarlama ve koruma cihazlarının kullanılmasıdır. SIRIUS/SENTRON ürün ailesi.

“Kontrol sistemi, en son Siemens teknolojilerini içerir ve süreç üzerinde hassas kontrol sağlar. Makine kontrolünden sorumlu anahtar bileşenler şunları içerir: SINAMICS servo sürücüler gelişmiş güvenlik fonksiyonları ile donatılmıştır. Uygulamaları, 0.5 ila 7 rpm aralığında hem büyük hem de küçük dönme eksenleri için sorunsuz hız ayarı sağlar. Orex Rotomoulding Endüstriyel Otomasyon Programlama Uzmanı Krzysztof Staszek diyor.

Tahrik eksenlerinde mutlak enkoderlerin kullanılması, makine kollarının dönme hareketinin hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Bu ileri teknoloji sayesinde, kalıp doğru bir şekilde konumlandırılabilir ve yükleme, boşaltma ve bakım faaliyetleri sırasında hem operasyonel güvenlik hem de hızlı kullanım sağlar.

Standart olarak, Orex makinesi bir elektrik tüketim ölçer, bir güç kalitesi analizörü ve bir gaz tüketimi ölçer ile donatılmıştır.

Önce Güvenlik

Herhangi bir üretim hattının önemli bir yönü, personelin yaralanmaya ve ekipmanın hasara karşı korunmasıdır. Orex çözümünde, bu gereksinimler, diğerlerinin yanı sıra Siemens teknolojisi tarafından desteklenen özel güvenlik sistemleri tarafından sıkı bir şekilde gözlemlenir ve denetlenir.

“SHUTTLE makinesinin tüm hizmet ömrü boyunca güvenliği, modern aktif gaz algılama sistemleri, alev dedektörleri, kilitli kilitler ve hareket kilitleri tarafından desteklenen kapsamlı bir dizi cihaz ve güvenlik sistemi ile sağlanır. Özel olarak belirlenmiş ve korunan çalışma alanlarının yanı sıra eğitimli ve güvenlik bilincine sahip işletme personeli ile birlikte makine, güvenli ve modern bir çalışma ortamı sağlar.” diyor Krzysztof Staszek.

Operasyonel güvenliği daha da artırmak için fırın haznesi acil durum egzoz gazı emme sistemi ve ek bir ısı değişim fanı ile donatılmıştır. Ek olarak, makineye erişim, özel proses ve bakım erişim kapılarına sahip bir güvenlik çiti ile güvence altına alınmıştır. Makine, yalnızca operasyonel veya bakım görevlerini yerine getiren yetkili personel tarafından erişilebilen belirlenmiş bölgeleri içerir.

SHUTTLE-5700 HYBRID'in çalışması ve üretim sürecinin izlenmesi dokunmatik ekran kontrol paneli aracılığıyla gerçekleştirilir.

Case Study - Orex - 08 img

SHUTTLE makinesinin tüm çalışma ömrü boyunca güvenliği, modern aktif gaz algılama sistemleri, alev sensörleri, kilitli güvenlik kilitleri ve hareket kilitleri tarafından desteklenen kapsamlı bir cihaz ve koruma sistemi ile sağlanır.

Her iş istasyonu bağımsız bir manuel kontrol paneli ile donatılmıştır. Teknolojik sürecin güvenliği ve kalitesi, Siemens Fail-Safe PLC aracılığıyla uygulanan bir GÜVENLİK sistemi ve entegre SAFETY fonksiyonları ile donatılmış birinci sınıf SINAMICS servo sürücülerimiz tarafından denetlenir
Marcin Koter, Satış Müdürü, Siemens Polonya

Kontrol Kabini Ekipmanları

Case Study - Orex - 10 img

Makinenin ekipmanının önemli bir parçası, entegre iklim kontrollü VX25 kontrol ve dağıtım kabinlerinin yanı sıra VX25 Ri4Power ve RiLine60 güç dağıtım sistemleri dahil olmak üzere Rittal tarafından sağlanan çözüm yelpazesidir.

Siemens çözümlerine ek olarak, SHUTTLE-5700 HYBRID makinesi, entegre iklim kontrollü VX25 kontrol ve güç dağıtım kabinlerinin yanı sıra VX25 Ri4Power ve RiLine60 güç dağıtım sistemleri dahil olmak üzere Rittal tarafından tedarik edilen ekipmanları içerir. Toplamda, makine alçak gerilim elektrikli ekipmanı barındıran 12 Rittal kabini ile donatılmıştır.

“İki ana besleme kabini Siemens 2500 A ana devre kesici ve Rittal NH3 630 A sigorta anahtarı ayırıcılarla donatılmıştır. Bireysel ısıtma elemanlarını besleyen giden besleme kabinlerinde, 30 × 10 mm bakır bara çubuklarına sahip RiLine60 bara sistemleri, sigorta anahtarı ayırıcılar ve bağlantı adaptörleri ile birlikte monte edilmiştir.” Rittal'da Güç Dağıtımı segmentinden sorumlu Ürün Müdürü Bartosz Kaźmierczyk açıklıyor.

Kabin ve bara sistemi, dahili bölümlendirmeye sahip sertifikalı alçak gerilim şalt düzeneklerinin inşası için kapsamlı bir çözüm oluşturur. VX25 Ri4Power sistemi, bu projede kullanılan 3WL1225 2500 A hava devre kesici (ACB) dahil olmak üzere EN 61439 standardına uygun Siemens elektrikli ekipmanı ile test edilmiştir.

“Bu çözüm, 6.300 A'ya kadar akım değerlerine sahip uygulamalar için tasarlanmıştır VX25 Ri4Power, güç dağıtımı ve kontrol teknolojisini tek bir muhafaza içinde birleştirir. Kapsamlı modüler sistem, 1'den 4b'ye kadar ayırma şekilleriyle herhangi bir şalt bölümünün hızlı ve esnek bir şekilde uygulanmasını sağlar. Ayrıca ayrı ayrı yapılandırılmış bara bölmeleri, fonksiyonel üniteler ve bağlantı alanlarının oluşturulmasına da olanak tanır.
Rittal'dan Bartosz Kaźmierczyk diyor.

Proje ayrıca her biri 2 kW soğutma kapasitesine sahip dört adet Blue e+ klima ünitesini içeriyor. Her ünite doğrudan bir şalt dolabının kapısına monte edilir. Enerji verimliliğini artırmak için Rittal, klima sistemlerinde yenilikçi hibrit teknolojiyi kullanır. Bu teknoloji, geleneksel bir kompresör tabanlı soğutma sistemini pasif soğutma sağlayan bir ısı borusu sistemi ile birleştirir. Kompresör sadece pasif soğutma yetersiz olduğunda çalışır. Sonuç olarak, çözüm hem daha düşük enerji tüketimi hem de daha az CO₂ emisyonları sağlar.

Case Study - Orex - 11 img

Kabinlerin içine monte edilen ekipman için optimum termal koşulları sağlamak için 2 kW soğutma kapasitesine sahip Blue e+ klima üniteleri devreye alındı.”

Yüksek Kalite, Maliyet Tasarrufu ve Çevresel Faydalar

Yenilenebilir ve düşük emisyonlu enerji kaynaklarına dayalı güç sistemleri de dahil olmak üzere çevre dostu çözüm ve malzemelerin kullanılması, Orex tarafından geliştirilen makinelerin ayırt edici özelliklerinden biridir. Şirketin hibrit çözümlerinin diğer avantajları arasında, özellikle küçük üretim çalışmaları için daha az malzeme israfı ve daha düşük üretim maliyetleri yer alıyor.

Enjeksiyon kalıplama veya pres şekillendirme gibi diğer kalıplama teknolojileriyle karşılaştırıldığında, rotasyonel kalıplama işlemi, malzemeyi bir kalıba zorlamak için gereken yüksek basınçları gerektirmez. Bu özellik, onu tanklar, kaplar ve dış muhafazalar gibi büyük, tek parça ürünlerin üretimi için ideal bir yöntem haline getirir. Ek olarak, döner kalıplama malzeme israfını önemli ölçüde en aza indirir. Fazla malzemenin genellikle kesildiği ve atıldığı rakip üretim yöntemlerinin aksine, rotasyonel kalıplama işleminde kullanılan plastiklerin neredeyse tamamı nihai ürünün bir parçası haline gelir. Bu, daha verimli malzeme kullanımı ile sonuçlanır ve genel üretim maliyetlerinin düşmesine katkıda bulunur.

“Döner kalıplamada kullanılan takımlar genellikle diğer kalıplama teknolojileri için gerekli olan takımlardan daha basit ve daha ucuzdur. Sonuç olarak, süreç üreticiler için, özellikle kısa süreli partiler üretenler için daha erişilebilir. Ek olarak, bu işlem kullanılarak üretilen ürünler daha yüksek kalite ile karakterize edilir. Dikişsizdirler ve kaynak ve derz içermezler, bu da onları aşınmaya, hasara ve mekanik strese karşı daha dayanıklı hale getirir. Tüm bu avantajlar, rotasyonel kalıplamayı zorlu çevre koşullarında performans göstermesi gereken ürünler için cazip bir seçim haline getiriyor.”
Orex Rotomoulding CEO'su Przemysław Orlik bitiriyor.

Case Study - Orex - 13 img
Case Study - Orex - 14 img
Case Study - Orex - 15 - img
Case Study - Orex - 16 - img