Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

FAMUR Gearo test istasyonunun modernizasyonu

Yeni pazar gereksinimlerine yanıt olarak Siemens tarafından yürütülen bir proje

Grenevia SA'nın bir parçası olan FAMUR Gearo bölümündeki test istasyonunun modernizasyonu, kapasitesini 1.8'den 5.4 MW'a çıkarmayı ve elektrik şebekesinden enerji tüketimini en aza indirirken, 5.4 MW tam yükte ve 8.1 MW'lık geçici aşırı yüklerde çalışabilen evrensel bir dişli kutusu test tesisine dönüştürmeyi mümkün kıldı. Sonuç olarak, Orta ve Doğu Avrupa'daki bu türden en büyük tesislerden biri oluşturuldu ve hem hizmet tekliflerinin geliştirilmesini hem de rüzgar enerjisi sektöründe üretim kapasitelerinin geliştirilmesini mümkün kıldı.

Siemens tarafından teknoloji ortakları ve müşterinin ekibiyle işbirliği içinde yürütülen proje bir yıldan kısa bir sürede tamamlandı; oysa bu sınıftaki yatırımlar genellikle iki ila üç yıl sürer. Entegre tasarım yaklaşımı ve multidisipliner bir ekibin çalışması sayesinde, çözümün kalitesi ve güvenliğinden ödün vermeden tüm süreç önemli ölçüde kısaldı.

Başlangıç noktası

İş modelinde bir değişiklik

Proje uygulaması doğrudan Grenevia'nın iş dönüşümüyle bağlantılıydı. Şirket rüzgar enerjisi sektöründeki faaliyetlerini genişlettikçe, hizmet ve testten kendi ürün çözümlerinin geliştirilmesine kadar tüm değer zincirini desteklemek için yetenekler geliştirmeye başladı. Bu bağlamda FAMUR Gearo, rüzgar dişli kutusu segmentinde kilit bir yetkinlik merkezi haline geldi.

Artan teknolojik hedeflerle birlikte, dişli kutularının gelişmiş yük testini sağlayan altyapı oluşturmak gerekli hale geldi. 1.8 MW kapasiteli mevcut test istasyonu, bu kadar geniş bir uygulama yelpazesi için tasarlanmamıştı ve daha fazla geliştirme olanakları sınırlı değildi.

“Test istasyonunu genişletmek sadece teknolojik bir sıçrama değil, aynı zamanda FAMUR Gearo'nun yenilenebilir enerji sektöründeki konumunu sürekli olarak güçlendirdiğinin açık bir işaretidir. Artan test yetenekleri, servis operasyonlarını geliştirmeyi ve kendi yüksek kapasiteli rüzgar dişli kutularımızın üretimine hazırlanmayı mümkün kılıyor” dedi.
- FAMUR Gearo segmentinin geliştirilmesinden sorumlu FAMUR SA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Paweł Majcherkiewicz'i vurguluyor.

Case Study FAMUR Gearo - 2 img
Proje yürütme

Yetkinliklerin entegrasyonu ve etkili çalışma

Modernizasyonun kapsamı aynı anda birkaç alanı kapsıyordu: tahrik sistemleri, mekanik, otomasyon ve bir soğutma sistemi de dahil olmak üzere kapsamlı bir teknik altyapı. Siemens, temel bileşenleri tedarik eden ortaklarla yakın bir şekilde çalışarak tüm çözümü tasarlamaktan ve entegre etmekten sorumluydu.

İşin organizasyonu ve proje yürütme yaklaşımı çok önemliydi. Geleneksel, parçalanmış bir model yerine, mekanik tasarım ve elektrik sistemlerinden otomasyon ve soğutmaya kadar gerekli tüm yetkinlikleri kapsayan entegre bir ekip kuruldu. Bu yaklaşım, çalışmayı paralel olarak yürütmeyi, karar verme yollarını önemli ölçüde kısaltmayı ve standart koşullar altında proje zaman çizelgelerini aylarca uzatabilen tasarım yinelemelerinin sayısını azaltmayı mümkün kıldı.

Teknoloji ortakları da proje yürütmede yer aldı. Motorlar Innomotics tarafından tedarik edildi, soğutma sistemi Sigma tarafından sağlanırken, istasyonun hareketliliği ve esnekliği alanında (özel bir kablo taşıyıcısı) Igus ile işbirliği kilit bir rol oynadı.

“Anahtar iş organizasyonuydu. Tüm yetkinliklere tek bir ekip içinde sahiptik ve paralel olarak çalışabildik. Bu, projeyi farklı şirketler arasında defalarca devretmekten kaçınmamızı sağladı ve tüm yürütme sürecini hızlandırmamızı sağladı.”
Siemens Polonya'da Anahtar Müşteri Yöneticisi Marcin Nowicki açıkladı.

Proje aynı zamanda Siemens'in FAMUR ile önceki işbirliğinin doğal bir devamıydı ve bu da hazırlık aşamasını kısaltmayı ve çözümü müşterinin ihtiyaçlarına göre daha iyi uyarlamayı mümkün kıldı.

“Deneyimimiz ve FAMUR ile önceki işbirliğimiz, proje gereksinimlerini çok iyi anlamamızı ve belirli operasyonel ihtiyaçları karşılayan bir çözüm tasarlamamızı sağladı.”
Siemens Polonya'da Müşteri Hizmetleri Başkanı Tomasz Lazar'ı vurguluyor.

Teknik çözüm

Tek bir işletim senaryosu yerine esneklik

Projenin sonucu sadece istasyonun kapasitesindeki bir artış değil, her şeyden önce işlevselliğinde bir değişiklikti. Kurulum, farklı tip dişli kutularıyla çalışabilen evrensel bir test ortamı olarak tasarlanmıştır. Çözümün merkezi elemanı, sistemin çalışmasının hassas kontrolünü ve gerçek şanzıman çalışma koşullarının çoğaltılmasını sağlayan modüler SINAMICS S120 tahrik sistemiydi.

Projenin önemli bir yeniliği, Siemens ve Igus tarafından FAMUR Gearo'nun desteğiyle ortaklaşa geliştirilen 5,4 MW'lık motor için özel bir kablo taşıyıcısıydı. İstasyon, tesisatın bağlantısını kesmeye gerek kalmadan test standının içinde yeniden konumlandırılabilen birkaç ton ağırlığında hareketli bir test motoruyla donatılmıştı.

“Anahtar, her seferinde test standını yeniden inşa etmeye gerek kalmadan farklı dişli kutularının test edilmesini sağlayan bir çözüm oluşturmaktı. Hareketli motor sayesinde konfigürasyonun değiştirilmesi sadece birkaç dakika sürüyor” dedi Marcin Nowicki.

En büyük zorluk, böyle bir sisteme güç sağlamak için bir yöntem geliştirmek olduğunu kanıtladı. Standart çözümlerde, bu kapasiteye sahip kablolar statiktir (kalıcı olarak monte edilir) ve hareket için tasarlanmamıştır. Igus ile işbirliği, tüm kurulumun güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlayan standart olmayan bir konfigürasyonda kablo taşıyıcı sistemi olan tescilli bir çözüm geliştirmeyi mümkün kıldı.

Hareketli bir mekanik sistemin özel bir kablo yönetimi çözümüyle birleşimi olan bu eleman, projenin en yenilikçi yönlerinden birini oluşturur ve onu bu tür diğer kurulumlardan ayırır.

Modernizasyonun bir parçası olarak, istasyon, test edilen dişli kutularının belirli parametrelerine uyacak şekilde hem dönme hızını hem de yük değerlerini sürekli olarak ayarlama yeteneği ile 1470 rpm'de 5.4 MW'lık bir nominal kapasiteye ulaştı. Tesisin önemli bir özelliği, nominal torkun% 150'ine kadar olan aşırı yükleri kaldırabilmesi ve 8.1 MW'a kadar kapasiteye sahip dişli kutularının test edilmesini sağlamasıdır. Bu da, sadece ikincil pazardaki dişli kutularını yenilemeyi değil, aynı zamanda modern rüzgar türbinlerinde kullanılmak üzere yenilerini üretmeyi de mümkün kılar.

Proje Ocak 2026'da tamamlandı. Siemens ve Grenevia arasındaki sözleşmenin değeri brüt yaklaşık 3,5 milyon Euro olarak gerçekleşti.

FAMUR Gearo-02-1280x720
Projenin önemi

Daha geniş yatırım bağlamı

Test istasyonunun modernizasyonu, Grenevia tarafından AB finansmanının desteğiyle uygulanan daha geniş bir yatırım programının parçasıydı. 68 milyon PLN değerinde olan ve yaklaşık 21 milyon PLN ile ortak finanse edilen proje, rüzgar enerjisi sektöründeki teknolojik tesislerin ve yetkinliklerin geliştirilmesini içeriyordu.

Bu bağlamda, test istasyonu daha fazla iş geliştirmeyi sağlayan kilit altyapı unsurlarından biri haline geldi. Test kapsamını genişletmeyi, hizmet projelerinin yürütme süresini kısaltmayı ve şirket içi üretimin geliştirilmesi için bir temel oluşturmayı mümkün kıldı.

Siemens'in bakış açısından bu proje, özellikle standart teknolojilerin karmaşık endüstriyel gereksinimleri karşılamadığı alanlarda özel çözümlerin önemini gösterdi. Bu gibi durumlarda, değer yalnızca teknolojinin kendisi aracılığıyla değil, aynı zamanda mevcut zorluklara ortak olarak yeni yaklaşımlar geliştiren ortaklar arasındaki yetkinliklerin ve işbirliğinin entegrasyonu yoluyla da yaratılır.