Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Cerrahi maske, gözlük ve saç ağı takan bir kişi dikkatle yukarı bakıyor.

Pfizer'de sürdürülebilir dijitalleştirilmiş ilaç üretimi

Gerçek ve dijital dünyayı birleştirmek, Almanya'nın Freiburg kentindeki Pfizer'in yeni fabrikasında daha hızlı, daha güvenli ve daha sürdürülebilir ilaç üretimine yol açıyor.

Pfizer, Almanya'nın Freiburg kentinde yeni bir HighCon fabrikası açtı

Yılda yedi milyar tablete kadar üretim yapıyor. Desteğimizle Pfizer, ilaç üretimini ve bina kontrolünü dijitalleştirerek onu küresel olarak en güvenli, en verimli ve sürdürülebilir tesislerden biri haline getirdi.

Pfizer'in Freiburg, Almanya'daki yeni fabrikasında HighCon tesis projesini yöneten Pfizer Operasyon, Üretim Kıdemli Müdürü Gunther Bechmann PhD (sağda).

İlaç endüstrisi zamana karşı sürekli bir yarış içindedir. Yeni ilaçlar ve aşılar gerektiren yeni hastalıklar her zaman gelişmektedir. Ve kanser gibi yaygın hastalıklar hala en yaygın ölüm nedenleri arasındadır, bu nedenle tedavi yelpazesi sürekli olarak iyileştirilmektedir.

Bir örnek, yüksek etkili aktif farmasötik bileşenler veya kısaca HPAPI'lerdir. Tüm bu durumlarda, anahtar ilaçları mümkün olan en kısa sürede piyasaya sürmektir. Ve tek zorluk bu değil: Kesintiye uğramış tedarik zincirleri, maliyet baskıları ve verimlilik talebi, kısa inovasyon döngüleri, yüksek kaliteli ürünler ve artan esneklik dikkate alınmalıdır.

Ve elbette, dünyanın kaynakları sınırlı, bu nedenle sürdürülebilirliğe acil bir ihtiyaç var. Sonuç olarak, sanayi dünyası hiçbir zaman bugünkü kadar karmaşık olmamıştı.

Çözüm: Dijitalleşme

Tüm bu zorlukların çözümü dijitalleşme ve otomasyondur. Gerçek ve dijital dünya birlikte çalıştığında, sonuç daha hızlı ve daha güvenli bir üretimdir. Bu nedenle uçtan uca dijital yazılım ve otomasyon çözümleri portföyü geliştirdik.

Pfizer'in yeni yüksek muhafaza tesisinde, ilk tasarımdan sorunsuz çalışan bir sisteme kadar komple endüstriyel lojistik çözümleri için tek kaynaklı bir sağlayıcı olarak hareket ediyoruz. Freiburg'daki operasyon da kağıtsız. Bizim Üretim Operasyonları Yönetimi (MOM) çözüm, üretim operasyonlarını tamamen dijitalleştirdi. Otomasyon Yürütme Sistemi (AES), temel alınarak Simatic BT, tüm malzeme akışını koordine eder. Sipariş ve lojistik sistemleri gibi üst düzey sistemler ile alt seviye ekipman arasındaki arayüzdür.

HPAPI'ler için yüksek koruma

Yüksek etkili aktif bileşenleri ayırt eden şey, düşük dozlarda yüksek farmakolojik etkilerinin yanı sıra, olumsuz ilaç etkileri riskini azaltan yüksek seçiciliğidir. Bu faktörlerin her ikisi de tıpta HPAPIS'in artan popülaritesine katkıda bulunur. Ancak ilaçlarda kullanımları, imalatları sırasında en üst düzeyde önlemlerin uygulanması gerektiği anlamına gelir. Üretimde yüksek derecede aktif toksik bileşenler kullanıldığında, üretim sürecinde insanlar ve ürünler için maksimum temizlik ve güvenlik sağlamak esastır. Yüksek koruma tesisleri bunu mümkün kılar.

Pfizer'in Freiburg'daki yeni fabrikasının özel yanı, OEB4 kategorisindeki ilaçların orada üretilebilmesidir, ancak çalışanların yalnızca OEB3 seviyesinde koruyucu giysilere ihtiyacı vardır ve bu da çalışanlar için güvenliği artırır. Bu, özel bir muhafaza konsepti ve bina hizmetlerimiz tarafından izlenen ve kontrol edilen yenilikçi teknolojilerle mümkün olmaktadır.

Akıllı bina yönetimi

Desigo CC, yüksek performanslı binaları ve temiz odaları kontrol etmek için entegre, ölçeklenebilir ve açık bina yönetim platformumuzdur. Çeşitli sistemleri ve cihazları entegre edebilir ve tüm süreçleri otomatikleştirebilir. Desigo CC, Pfizer'de kullanılan Simatic WinCC Unified görselleştirme sistemine bağlı olduğundan, veri paylaşımı kolaydır: Bina yönetim platformundan üretimle ilgili veriler OPC UA aracılığıyla SCADA sistemine aktarılır.

Yenilikçi, ölçeklenebilir süreç görselleştirme sistemi olan Simatic WinCC Unified, otomatik süreçleri izlemek için birçok güçlü işlev sunar. Aynı zamanda, diğer üretim sistemlerinden gelen bilgiler Desigo CC'ye beslenebilir ve bina otomasyon sistemlerindeki öngörücü kontrol fonksiyonları için kullanılabilir. Desigo PX gibi teknolojiler, güç dağıtımından otomasyona kadar Pfizer'in yeni yüksek muhafaza tesisinde havalandırma, iklimlendirme ve ısıtma dahil olmak üzere çeşitli bina sistemlerini entegre eder.

Person in a mask and gloves working on a computer.
Two people in protective clothing walking forward.
Exterior of a building.
Makinelerin ve proseslerin akıllı ağı sayesinde, Freiburg'daki Pfizer fabrikasındaki üretim daha hızlı ve esnek olabilir ve kaynakları daha iyi koruyabilir.
Gunther Bechmann Doktora, Kıdemli Yönetici Operasyonları, Pfizer

Sürdürülebilir ilaç üretimi

Pfizer'deki HighCon tesis projesini yöneten Üretim Operasyonları Kıdemli Müdürü Gunther Bechmann PhD, “Makinelerin ve proseslerin akıllı ağı sayesinde, Freiburg'daki Pfizer fabrikasındaki üretim daha hızlı ve esnek olabilir ve kaynakları daha iyi koruyabilir” diyor.

Örneğin, Desigo CC yönetim sistemindeki verileri ağ oluşturma ve görselleştirme, Pfizer'in yeni yüksek muhafazalı üretim tesisinin geleneksel tesislere göre yaklaşık yüzde 40 daha az enerji tüketmesine yardımcı oluyor. Bu, enerji verimliliğine önemli bir katkı, çünkü küresel birincil enerji tüketiminin yüzde 40'ı binalarda gerçekleşiyor ve bu rakamı büyüyor.

Almanya Federal Çevre Ajansı, Pfizer'in çevresel ayak izine gösterdiği titiz ilginin tesis yapım aşamasının ötesine geçtiğini kabul etti: Freiburg konumu aynı zamanda sürdürülebilir ilaç üretiminde en iyi uygulamanın bir örneğidir.

Freiburg'daki ultra modern ve yüksek performanslı yüksek muhafaza tesisi, tozdan tablete kadar son derece otomatik ve aynı zamanda sürdürülebilir bir üretim süreci sunar. Her yıl burada üretilen ve 150'den fazla ülkeye tedarik edilen yedi milyar tablet, nihayetinde küresel sağlığın artmasına katkıda bulunuyor.

Mart 2023
İletişim:
Stefan Haberstroh, Andreas Bühring