Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Kalkış için hazırlanın

Siemens SINUMERIK ONE, karmaşık yapısal kanat bileşenleri üreticisi olan NWI Aerostructures'ı hızla değişen bir endüstrinin ön saflarında tutuyor. Büyüyen bu şirketin yeni pazarlara genişlemesini nasıl desteklediğimizi görün.

Havacılık devriminin ön saflarında

50 yılı aşkın uzmanlığıyla NWI, ticari, ticari ve genel havacılık uçakları üreten önde gelen OEM'leri desteklemektedir ve hızla büyümektedir. Gelir, 2022'den 2023'e kadar %36 ve 2023'ten 2024'e kadar %15 arttı.

NWI şu anda yeteneklerini askeri hava yapılarına, uzay fırlatma araçlarına ve gemi inşasına pazarlıyor. Siemens, inovasyonun ön saflarında kalmalarına yardımcı olmak için burada.

Siemens, NWI Aerostructs'a üretkenlik sağlıyor

Siemens, NWI Aerostructures ve Five Machining Systems'den ekip üyeleri kanat bileşenlerinin önünde duruyor.

Artan üretimin taleplerini karşılamak

NWI Aerostructure, sektördeki en uzun derilerden, ipliklerden ve çıtalardan bazılarının üretiminde uzmanlaşmıştır. Son teknoloji 5 eksenli işleme teknolojisi, NWI ekibinin büyük, monolitik, karmaşık bileşenler üretmesini sağlar.

Bu sessiz güç merkezinin temel yetkinlikleri şunları içerir:

  • Otoklav yaş şekillendirme dahil olmak üzere uzun ve büyük uçak bileşenlerinin hassas işlenmesi
  • Büyük ölçekli işleme
  • Yapısal bileşenlerin otomatik olarak sabitlenmesi
  • Büyük havacılık yapılarının entegre montajı

Şirket, artan üretim oranlarının ve yüksek kaliteli yüzey kaplamalarının taleplerini karşılamak için gelişmiş uzun yataklı işleme ekipmanlarına stratejik yatırımlar yaptı ve 2021'den bu yana 10 ek mil ekledi.

Havacılıkta en iyi isimler tarafından güveniliyor

NWI, üst düzey havacılık şirketlerine en iyi şekilde hizmet vermek için sürekli olarak gelişiyor. “Son 80 yıldır kanat ve empennaj düzenekleri ve deriler, dallar ve diğer bileşenler gibi detay parçaları ürettik. CNC programlama yöneticisi Steve Freeman, bunları bugün ürettiğimiz hassasiyet, yüzey kalitesi ve hız, 20 yıl öncesine göre önemli ölçüde farklı” diye açıklıyor.

Hava yolculuğundaki sürekli büyümeyle birlikte, NWI Aerostructure daha fazla parça için artan sipariş alıyor ve bu fırsattan yararlanmak için işleme yeteneklerini standartlaştırması gerekiyordu. Yeni ekipmanları keşfettikten sonra, NWI ekibi, Siemens'in SINUMERIK ONE CNC kontrolleri ile güçlendirilmiş Cincinnati portal makinelerinin, müşterilerinin artan ve gelişen taleplerini karşılamak için en iyi seçenek olduğunu belirledi.

NWI Aerostructures'da çok milli bir portal makinesi.
Macenta ve beyaz renk şeması ve stilize bir mektup olan bir şirket olan Fives için bir logo

Verimli ve uygun maliyetli bir çözüm

“Yeni ekipmanlara baktık,” diyor Pfeffer, “Ancak sağlam bir deneyim geçmişine sahip olduğumuz makinelerin sağlam temelleri sayesinde, bunları günümüzün ihtiyaçları için yenilemek daha verimli ve uygun maliyetli. Mekanik yenileme işini yapıyoruz, hizalamayı ayarlıyoruz ve ardından takım ve talaş toplama sistemlerimizi ekliyoruz. Sermaye yatırımımız ve teslim süresimiz, yeni ekipmanların yaklaşık üçte biri kadardır.”

NWI makinelerinin OEM'i olarak, Fives Machining Systems filoyu başka hiçbir şirketin olmadığı kadar anlıyor. Fives'in ekipmana düzenli olarak servis yapması büyük bir avantaj ve OEM'in bu makineleri en son kontroller, sürücüler, motorlar ve millerle yenilemesi için profesyonel sütunda büyük bir kontrol sağlamak büyük bir avantajdır. Siemens'in SINUMERIK ONE bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır.

Başarılı makinelere yeni bir hayat vermek

Fives, bazıları 30 yılı aşkın başarılı hizmet veren NWI'de birkaç makineyi yeniledi. Başlangıçta 1985 ve 1998 yılları arasında üretilen her makine çok aşamalı bir yenileme sürecinden geçmiştir. Her başarılı yenilemenin merkezinde yer alan Fives, SINUMERIK ONE sistemimizle Siemens'in 5 eksenli CNC kontrol ustalığına güveniyor.

“SINUMERIK ONE'a geçiş, 5 eksenli işleme için verimlilikte %30'luk bir artışa neden olabilir. 3 eksenli makineler için %20 daha hızlı sonuç elde edebilirsiniz,” diyor Siemens Havacılık ve Uzay Dikey Pazarı Başkanı Robert Stiefel.

Kurulduktan sonra, yeni kontrol paketi istenen operasyonel performans seviyelerini sağladığından emin olmak için devreye alınır ve test edilir. Fives ayrıca müşterilerinin yeni ekipmanlarından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak için gereken özel eğitimi de sağlar.

Fabrika ayarında Siemens SINUMERIK ONE MCP ve Powerride 8 makinesi.
Siemens ve NWI'den ekip üyeleri bitmiş bir uçak kanadıyla duruyor.

Oyunu değiştiren verimlilik artıyor

SINUMERIK ONE, daha hızlı CNC çevrim süreleri sağlayan son teknoloji mikro işlemcilerle çok çekirdekli bir mimariye dayanmaktadır. SINUMERIK ONE kontrolü, S7-1500 PLC'miz ile birlikte çalışarak sektördeki en iyi üretkenliği ve güvenliği sağlar. “NWI örneğinde, en büyük teknoloji değişikliği CNC'dir. Elektronik bileşenlerin güçlendirilmesine odaklanarak paranızın karşılığını en iyi şekilde elde edersiniz,” diyor Stiefel.

Stiefel ayrıca, tipik olarak sadece 14 ila 16 hafta süren bir güçlendirmenin zaman tasarrufunu vurgulamaktadır.
ve kesinti süresini sınırlar. “Yeni bir makine alımı altı ay ile iki yıl arasında sürebilir” diyor. “Yeni bir kontrol sistemine odaklanan bir güçlendirme ile sadece paradan tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda zamandan tasarruf edersiniz ve ölçülebilir verimlilik iyileştirmelerinden yararlanırsınız.”

SINUMERIK ONE'a yükselmek

NWI çalışanları dijital yerli SINUMERIK ONE kontrolünü tanıdık buluyor. Yetenekleri önceki takımlarına benzer, ancak performans açısından ışık yılları önündedir, maksimum işleme hızlarına ulaşır ve yol hassasiyetini iyileştirir. NWI üretim mühendisi Jacob Benton, “Siemens SINUMERIK ONE'a dokunan herkes, işlem hızından etkileniyor” diyor.

İlk parça verimini ve üretkenliğini artırmanın yanı sıra, güçlendirme, makineler ve ekibin becerileri arasındaki mevcut sinerjiden yararlanarak kullanıcı deneyimini geliştirir. Benton, “Siemens CNC'lerle çalışmak tutarlı olmamıza yardımcı oldu” diyor. “Fabrika genelinde standardizasyon NWI için çok önemlidir. Bu, eğitim gereksinimlerini azaltır, esnekliği artırır ve parçaların bakım ve onarımını standartlaştırır.”

Siemens'in SINUMERIK ONE sistemi için çeşitli simgeler ve bir menü çubuğu gösteren dokunmatik ekran arayüzü.
Bir çalışan SINUMERIK ONE kullanıcı arayüzünü gösteren bir bilgisayara bakar.

Üretimi maksimize etmek için bir model

SINUMERIK ONE dijital ikizi ile takım tezgahları ile geleceğe yönelik üretim için temel oluşturmaktadır. Fives'in satış sonrası mühendislik direktörü Robert Varney, “Dijital ikizi kullanarak, programın makinede nasıl çalışacağına dair kesin bir örnek elde edersiniz - gerçek makinede ilk kesimi yapmadan önce bile,” diyor.

Devlet sözleşmelerinin gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanan gelişmiş SINUMERIK ONE siber güvenlik özellikleri, NWI ve müşterileri için de önemlidir.

SINUMERIK ONE'un en son performansı ile hala uygulanabilir ekipmanı yükseltmek, üretimi en üst düzeye çıkarmak isteyen tüm şirketler için bir modeldir. Siemens, havacılık ve uzay üretimini ekonomik, çoğaltılabilir ve sürdürülebilir yollarla ilerletiyor ve SINUMERIK ONE, NWI'nin işleme alanlarının zirvesinde kalmasını sağlayacaktır.

Öncü SINUMERIK ONE, 10.000 dev/dak'lık Cincinnati portallarına güç sağlayan öncü SINUMERIK ONE'la, NWI daha da verimli olacak ve şirketin inovasyona odaklanarak müşterilerine olan değerini artırmasına yardımcı olacak.
Gregory Mihaloviç, Teknik satış müdürü, Fives İşleme Sistemleri