Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Metal şekillendirmede yeni olasılıkların kilidini açmak

Siemens ve İspanya'dan orijinal ekipman üreticisi olan Nidec Arisa, denetleyicilerini taşımak için en son dijital ikiz teknolojisini ve sanal devreye almayı kullanarak, gelecek için yepyeni işlevlerin, yeni avantajların ve yeni fırsatların kilidini açtı.

Zorluk: yeni bir denetleyici ve yeni fırsatlar

Nidec Arisa, otomotiv endüstrisi için pres ve transfer sistemleri yapımında uzmanlaşmış ve ürün tekliflerini geliştirmek için Siemens yeniliklerine güvenen bir İspanyol orijinal ekipman üreticisidir.

Transferle başlamaya karar verdik çünkü ürünlerimizin çok önemli bir noktası, muhtemelen en önemlilerinden biri ve aynı zamanda programlanması en zor olanıdır.
Roberto Gonzalo, Mühendislik Direktörü, Nidec Arisa
Siemens SIMATIC S7-1500T.

SIMOTION'dan yeni SIMATIC S7-1500T'ye

Geçen yıl iki şirket, ARISA'nın Siemens SIMOTION tabanlı tüm programlarını hareket kontrolü ile ilgili uygulamalar için yeni nesil programlanabilir mantık denetleyicileri olan SIMATIC S7-1500T'ye taşımayı kabul etti.

Ancak bu herhangi bir geçiş değildi - Siemens Press Shop Suite'in yeni metal şekillendirmeye özel çözümleriyle birlikte geçiş, ARISA'nın programlarını bir sonraki seviyeye taşıyor ve dijitalleşmenin kapısını açıyor.

İlk adımda, Nidec Arisa'nın mühendislik departmanı ve İspanya'daki Siemens ekipleri makinenin dijital ikizini üreterek başladı. Ekipler ayrıca transfer sisteminin taşınmasıyla başlamaya karar verdiler - makinenin üzerinde çalışılan parçayı pres boyunca hareket ettiren kısmı.

Aktarımı taşımak için dijital bir ikiz kullanmak sadece süreci basitleştirmekle ve hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda ARISA için yeni kullanım durumlarının kilidini açar.

Siemens İspanya Üretim Makineleri ve Uygulama Merkezi Başkanı ve Nidec Arisa'yı İspanya'daki göçle destekleyen ekibin bir parçası olan Siemens İspanya Üretim Makineleri ve Uygulama Merkezi Başkanı Jason Lopez, “Dijital ikiz kullanımı, tüm yeni yazılım gelişmelerini sanal bir senaryoda test etmemize olanak tanır - gerçek makinede olası hasarları önlememize ve geliştirmenin ilk aşamasında olası hataları tespit etmemize yardımcı oluyor” dedi.

“Ve gelecekte müşteri tarafından makine operatörlerini eğitmek için kullanılabilir” diye açıkladı.

Siemens-ARISA ortaklığı hakkında

Siemens, İspanyol şirketi ARISA'yı özellikle servo presler ve pres otomasyonu konusunda metal şekillendirmeye özel çözümlerle birkaç yıldır desteklemektedir. İki şirket ayrıca birkaç yeni dijitalleşme çözümü geliştirmek ve test etmek için birlikte yakın bir şekilde çalışıyor - ve bu proje bunlardan biri.

Nidec-Arisa binası cephesi.
Arıza süresini ve devreye alma maliyetlerini azaltmak için servo pres yazılımının optimizasyonu.

Yeni bir düşünce tarzı, Endüstri 4.0'a yeni bir adım

Yeni nesil kontrolörün geçişine ek olarak, Nidec Arisa, hizmet dışı kalma süresini azaltmak ve devreye alma süresini kısaltarak maliyetten tasarruf etmek için servo pres yazılımlarını standartlaştırmak ve optimize etmek istedi.

Uygulamaları standartlaştırma fikri ARISA için yenidir ve bu nedenle ekibin karşılaştığı en büyük zorluklardan biridir. Roberto Gonzalo, “Endüstri 4.0 ve nesnelerin interneti için tamamen yeni bir adım” diyor.

Bu konuda Nidec Arisa'ya yardım etmek, Siemens'in geçmişte attığı adımlardır.

Stefan, “Tarihsel olarak geliştirilmiş yazılımlarla çalışırken eski davranışları kesmek ve yeni şekillerde düşünmek kolay değil” dedi. “Bu karşılaştığımız bir zorluk ve öğrendiklerimiz artık müşteriyle paylaşabileceğimiz bir şey.”

Press Shop Suite yardımıyla standartlaştırılan yeni yazılım platformu, Nidec Arisa'nın makinelerine işlevler eklemesi, son müşterilere yeni avantajlar sunması ve yeni hizmet teklifleri uygulaması için kapılar açacak.

İki yıl önce Siemens genel merkezinde aynı durumdaydık. Endüstri 4.0'ı mümkün kılmak amacıyla uygulamalarımızı ve çözümlerimizi standartlaştırmak için çalışıyorduk.
Stefan Hartenfels, İş Geliştirme Müdürü, Siemens

Çalışmalar devam ediyor

İlk adımlar bitti, ancak proje hala devam ediyor. Sonuçta, yeni nesil denetleyicilere geçiş, Nidec Arisa'nın Siemens ile üzerinde çalıştığı daha büyük bir otomasyon projesinin sadece bir parçası.

Amaç: Çok zeki bir makine, insan programlamasına gerek yok

Şu anda, Nidec Arisa tarafından üretilen makineler, son derece yetenekli operatörlere ihtiyaç duyuyor - onları doğru bir şekilde programlamak ve çalıştırmak için gereken bilgiye sahip insanlar. Ve böyle bir insan yeteneği her zaman mevcut değildir.

Sorun yeni bir makine olduğunda daha da artıyor. Operatörler genellikle onlarla nasıl çalışacaklarını bilmezler, bu da verimlilik ve üretkenliğin azalmasına neden olur.

ARISA, makinenin “beyni” olarak işlev görecek Industrial Edge uygulamaları sayesinde operatöre daha az bağımlı bir makine oluşturarak bu sorunu çözmeyi umuyor.

Bu beyni öğretmek için ekip şu anda bu bilgiyi insanlardan makineye aktarmak için mevcut preslerden veri toplamaya çalışıyor.

Koyu bir arka plan üzerinde yapay zekayı temsil eden soyut yeşil devre tarzı beyin simgesi.
Buradaki en büyük hedef, 2025 yılına kadar kendi kendini programlayabilen bir makineye sahip olmaktır.
Roberto Gonzalo, Mühendislik Direktörü, Nidec Arisa

Gerçek müşteriler, gerçek faydalar

Uygulama tamamlandığında, ARISA şu anda müşterilerine ait mevcut preslerdeki yeni yazılım değişikliklerini test ediyor ve doğruluyor - ve ilk rakamlar son derece umut verici. Nidec Arisa tarafından gerçek müşterilerle gerçekleştirilen çözümün ilk testleri, üretim sürecinde çarpıcı artışlar ve azalmalar gördü.

%20 daha hızlı yanıt süresi

Müşteri üretiminde %28 artış

Enerji maliyetlerinde% 20 azalma

Toplam maliyetlerde% 15 azalma

Pandemide daha hızlı devreye alma

Başarılı ilk adımda dijital ikiz teknolojisi ve sanal devreye alma sayesinde %25 daha hızlı devreye alma sağlandı.

2020'den önce mühendisler, makinelerini devreye almak için müşterilerine şahsen seyahat ederlerdi - bu hem maliyetli hem de zaman alıcı bir süreçti. COVID-19 salgını ve bunun sonucunda ortaya çıkan sınırların kapanması, bu eski çalışma tarzına son verdi.

Dijital ikizler ve makineleri sanal olarak devreye alma yeteneği sayesinde: ARISA'nın baskı kurulumunun başlangıcı için mühendislerini göndermesine gerek yoktur.

Mühendisler daha sonra projeye katılabilir ve kendi ofislerinin rahatlığında çalışabilir - seyahatle ilgili masraflardan tasarruf edebilir ve Nidec Arisa'nın kendi çalışanlarının sağlık güvenliğini sağlamasına yardımcı olabilir.

Makineler için sanal komisyonlu bir masaüstü ekranının önünde oturan bir mühendis.

Portföy

Bu ürünleri ve çözümleri keşfedin.

TIA Portal

Totally Integrated Automation Portal (TIA), dijital işletmelerde otomasyona geleceğe hazır ağ geçidinizdir.

Totally Integrated Automation (TIA) Portalından ekran görüntülerini gösteren birkaç açık bilgisayar penceresi.