Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Üretim yapan makine ve işçilerin bulunduğu bir sanayi fabrikası.

FiContec, Industrial Edge'e güveniyor

Siemens Industrial Edge, mevcut makineleri AI uygulamasıyla donatmak ve aynı AI modeliyle yeni makineler sunmak için en uygun platformdur.

Yüksek hassasiyetli makineler — FiContec Industrial Edge'e güveniyor

Industrial Edge platformu, özellikle FiContec gibi özel amaçlı bir makine üreticisi için birçok olanak sunar. Açık bir Ekosistemin yetenekleriyle birlikte Genel Ekipman Verimliliğini, kullanılabilirliğini ve verimini artırabilir. Hassasiyetin nanometre aralığında olması gereken bir işletmede, bunlar önemli rekabet avantajlarıdır.

FiconTec — yenilikçi bir yüksek teknoloji şirketi

Hassasiyet ve üstün performans: Özel amaçlı bir makine üreticisi olarak, FiContec, sunucu çiftliklerinde veri iletişimi için cam elyaf modülleri gibi çeşitli yüksek teknoloji ürünlerinde kullanılmak üzere fotonik sistemler üretme zorluğuyla düzenli olarak karşı karşıyadır. Diğer ürünlerin yanı sıra, şirket ayrıca fotonik entegre devrelerin (PIC'ler) gofret seviyesinde test edilmesi için sistemler üretmektedir. Bu, maksimum hassasiyet, verimlilik ve ürün kalitesi gerektirir.

Person in black shirt standing against white wall, holding a dark object with blurred background.

Özel amaçlı makineler — Aşağı Saksonya, Almanya'dan tüm dünyaya

FiconTec, Achim, Aşağı Saksonya, Almanya'da bulunan ve son derece uzmanlaşmış bir pazarda nişini kurmuş yenilikçi bir yüksek teknoloji şirketidir. 2001 yılından bu yana şirket sürekli büyüme ve yenilikçi gelişmeler gördü. Optoelektronik bileşenlerin ve (hibrit) fotonik cihazların otomatik montajı ve testinde tanınmış bir pazar lideridir.FiconTec'in teknolojik uzmanlığı, küresel müşteri tabanı ve her şeyden önce müşterilerinin ihtiyaçlarını anlama ve en uygun çözümleri bulma konusundaki kararlılığı, şirketin nitelikli bir iş ve geliştirme ortağı olarak profilini şekillendirir. Aşağı Saksonya'daki şirketin odak noktası, ürünlerin, sistemlerin ve desteğin kalitesini ve performansını en üst düzeye çıkarmaktır.

Amaç: Daha İyi Genel Ekipman Verimliliği (OEE)

Mevcut zorlukların üstesinden gelmek ve müşterilerine yüksek hassasiyetli ürünler sunmak için FiconTec aşağıdaki hedefleri belirlemiştir:

  1. Sistemlerin daha verimli, güvenilir ve daha yüksek hızda çalışması için OEE'yi (Genel Ekipman Verimliliği) artırın.
  2. Kullanılabilirliği artırın ve arıza olasılığını azaltın.
  3. Saatte daha fazla kullanılabilir bileşen üretmek için verimi artırın.

Bu hedeflere ulaşmak için FiContec, yapay zeka tarafından desteklenen veri işlemeye güveniyor. Industrial Edge'in önemli bir rol oynadığı yer burasıdır.

Daha yüksek OEE

Azaltılmış kesinti süresi

Artan verim

Son ürünün kalitesinde iyileştirme

Kullanım örneklerimizden birinde, yapay zeka ve Industrial Edge kullanarak kaliteyi artırmayı ve verimi yaklaşık yüzde 18 artırabildik.
Colin Dankwart, Alan Lideri Makine Öğrenimi, FiContec Service GmbH
Person in black shirt standing against white wall, holding a dark object with blurred background.

Makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak konumlandırmayı iyileştirme

FiContec, yüksek hassasiyet derecesine ve ilgili hedeflere ulaşmak için makine öğrenimi algoritmalarını kullanır. Bu algoritmaların, bir müşteri modülü içindeki küçük bileşenlerin hizalanması için optimum başlangıç konumuna ulaşmak için optimize edilmesi gerekir.Ficontec'in müşterilerinin konumlandırma doğruluğu gereksinimleri son derece yüksektir - bazı uygulamalarda 100 nanometre aralığında veya daha azdır. Industrial Edge ve AI veya makine öğrenimi, bu önemli nanometre doğruluğunun elde edilmesine yardımcı olur.

Siemens'den Industrial Edge — endüstride uç bilgi işlem için eksiksiz çözüm

FiContec, hedeflerine ulaşmak için sıralı kontrol uygulamak için kendi sistemini geliştirmiştir. Şirket, otomasyon alanında bir süredir Siemens ile çalışıyordu. İki şirket birbirini tanıyor ve ortaklıklarına güveniyorlar. FiContec'in kontrol sistemi Siemens SIMATIC IPC'leri üzerinde çalışıyor. Industrial Edge ile ve bir ortak olarak Siemens, FiContec'e tüm gereksinimlerini tam olarak karşılayan bir platform sunuyor.

BT'nin Industrial Edge ile üretimi nasıl ilerlettiğini öğrenin.

A logo for a platform that is independent and open, with a person's silhouette in the center.

Bağımsız, açık ve ölçeklenebilir bir platform

FiContec'in Siemens'in Industrial Edge'i seçmesinin ardındaki göze çarpan kriterlerden biri sistemin açıklığıydı. Şirket bağımsızlığa güveniyor ve verilere kendi ihtiyaçlarına göre erişmek istiyor.

FiconTec, yönetim özelliklerinin yerel düzeyde kurulmasını ve uzaktan çözümlerle sahadaki sistemlere bağlanmasını üstlendi. Veri güvenliği büyük bir rol oynar, bu nedenle bir buluttan bağımsızlık ve FiContec'in son müşterileri için son derece hassas ürünler için önemlidir.

FiContec, kendi kullanım senaryolarını uygulamak için platformun açık kaynak bileşenlerini kullanabilir. Docker BT Standardına dayanan FiContec, müşterilerinin dünya çapındaki makinelerinde ölçeklendirmek için kendi uygulamasını Endüstriyel Platforma ölçeklendirebilir.

Gereksinimlerle değişen bir platform

Açık platformun bir diğer avantajı, sanal kenar cihazlarının kurulabilmesi ve brownfield tesislerinin minimum donanım uyarlamaları ile yükseltilebilmesidir. AI makine öğrenimi algoritmaları kolayca indirilebilir.

Industrial Edge ayrıca gereksinimlerle birlikte esnek bir şekilde değişen istikrarlı bir platform için bir temel sağlar.

A platform that changes with the requirements is shown in the image.
FiContec'in kullanım örnekleri, üretkenliği önemli ölçüde artırmak için makine verilerinin yapay zeka ile birlikte ne kadar iyi kullanılabileceğini göstermektedir.
Thorsten Kurt, Satış Mühendisi, Siemens
A platform compatible with all existing systems.

Mevcut tüm sistemlerle uyumlu bir platform

Siemens'in Industrial Edge seçiminin arkasındaki bir diğer önemli faktör de mevcut sistemlerle uyumluluğuydu. FiContec, şirketin makinelerinde Siemens makine bilgisayarlarını ve çok sayıda başka Siemens bileşenini kullanıyor.

Platformun mevcut tüm sistemlerle uyumluluğu büyük bir rekabet avantajı sağlar.

Son derece hassas veriler için siber güvenlik

FiContec, veri güvenliğinin son müşteriler için son derece önemli olduğu bir pazar segmentinde faaliyet göstermektedir. Siemens adı tek başına sofistike güvenlik sistemleri anlamına gelir.

Diğer bir avantaj, Industrial Edge'in mutlaka bir buluta ihtiyaç duymamasıdır. Bir hub kullanmak bile mümkündür. Bu, endüstriyel güvenlik standartlarına uymayı mümkün kılar.

Ancak birlikte çalışırken, şeffaflığın güveni güçlendirdiği de doğrudur. Onay kutuları, FiContec'e tüm olası güvenlik açıklarına genel bir bakış sağlar. Yakın işbirliği içinde güvenlik kusurları düzeltilebilir ve potansiyel risklerden kaçınılabilir.

Animation of industrial cybersecurity blocking threats to plant operations, network security and system integrity.

Yolculuğunuza başlayın