Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Şebeke sanallaştırılmış koruması

Sanallaştırma ile trafo merkezi korumasını yeniden düşünmek

Sanallaştırılmış korumanın, kamu hizmetlerinin trafo merkezlerini modernize etmesine, şebeke kapasitesini genişletmesine ve donanım, kablolama ve yaşam döngüsü karmaşıklığını azaltmasına ve kanıtlanmış koruma ilkelerini korurken nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.

Daha karmaşık bir ızgara değil, daha iyi bir ızgara oluşturun

Onlarca yıldır, bir trafo merkezini genişletmek genellikle bir şeyler eklemek anlamına geliyordu. Başka bir röle. Başka bir panel. Daha fazla kablolama. Daha fazla test. Daha fazla bakım.

Bu mutlaka bir sorun değildi. Güç sistemleri geleneksel olarak kademeli olarak gelişti ve kamu hizmetlerinin ekstra ekipmanı ve onunla birlikte gelen mühendislik çabasını emmek için zamanı vardı.

Ancak bugünün ızgarası farklı.

Kamu hizmetleri kapasite ekliyor, yenilenebilir üretimi entegre ediyor, elektrifikasyonu destekliyor ve sürekli artan yüklere hizmet veriyor, çoğu zaman onlarca yıldır hizmette olan altyapının yerini alıyor. Zorluk sadece daha fazla altyapı inşa etmek değil. Sistem her büyüdüğünde daha fazla karmaşıklık yaratmadan bunu yapıyor.

Sanallaştırmanın konuşmaya girdiği yer burasıdır.

Trafo merkezlerinin evrimini gösteren görüntü - geleneksel, dijital, sanal

Yardımcı programlar neden cihaz merkezli modelin ötesine bakıyor?

Dijital trafo merkezi birçok önemli sorunu çözdü. Proses veri yolu mimarileri bakır kablolamayı azalttı. IEC 61850 birlikte çalışabilirliği geliştirdi. Birimlerin birleştirilmesi, saha verilerini kararların alındığı noktaya yaklaştırdı.

Yine de birçok kamu kuruluşu hala bir trafo istasyonuna yayılmış düzinelerce koruma ve kontrol cihazını yönetiyor. Bu cihazların her birinin bir yaşam döngüsü vardır. Tasarlanmalı, yapılandırılmalı, test edilmeli, belgelenmeli, yamalanmalı, izlenmeli ve sonunda değiştirilmelidir. Trafo merkezleri genişledikçe, onları yönetmek için gereken çaba miktarı hemen yanlarında genişler.

Çoğu yardımcı program kökten farklı bir koruma felsefesi aramıyor. Halihazırda güvendikleri altyapıyı ölçeklendirmenin daha basit bir yolunu arıyorlar. Sanallaştırılmış koruma, bu zorluğa yeni bir çözüm sunar. Özel cihazlarda koruma işlevlerini barındırmak yerine, bu işlevler merkezi bilgi işlem platformlarında yazılım olarak çalışır. Koruma ilkeleri aynı kalır. Standartlar aynı kalır. Değişen şey, bu işlevlerin nasıl dağıtıldığı ve sürdürüldüğüdür.

Sahada sanallaştırma neye benziyor

Yirmi yıl önce inşa edilen bir trafo merkezini genişleten bir şebeke hayal edin.

Geleneksel bir yaklaşım altında, ek koruma işlevleri genellikle ek donanım, ek kablolama ve bunları desteklemek için ek altyapı anlamına gelir. Her yeni varlık, devreye alma sırasında maliyet ekler ve önümüzdeki yirmi veya otuz yıl boyunca muhafaza edilmesi gereken başka bir varlık yaratır.

Sanallaştırılmış bir mimaride, bu genişlemenin çoğu ek fiziksel altyapıdan ziyade yazılımla gerçekleşir. Bu, mühendislik işini ortadan kaldırmaz. Mühendislerin hala sistemi yapılandırması, doğrulaması ve test etmesi gerekiyor, bunun yerine kapasite eklemek fiziksel ekipman eklemeye daha az bağımlı hale geliyor.

Ayrım ince görünebilir, ancak modernizasyon projelerine yaklaşma şeklini değiştirir. Zamanla, konuşma “Hangi yeni donanıma ihtiyacımız var?” den geçer. ve “Sistemin nasıl çalışmasını istiyoruz?”

Gerçek tasarruflar röle panelinin dışındadır

Daha az röle, yardımcı programlardan dikkat çekme eğilimindedir, ancak bunlar hikayenin sadece bir parçasıdır. Daha büyük etki, bu röleleri çevreleyen her şeyi azaltmaktan gelir: onları barındıran paneller, onları birbirine bağlayan kablolama, kapladıkları fiziksel alan ve onları desteklemek için gereken yaşam döngüsü çabası.

Ek bir röle çok önemli olmayabilir, ancak elli tanesi genellikle önemlidir.

Siemens'in ön sanallaştırılmış koruma projelerinden elde edilen kanıtlar bu daha geniş etkiyi yansıtıyor. Siemens'in sanal koruma sistemi SIPROTEC V ile ilişkili tipik proje hesaplamaları, %80'e varan bakır kablo maliyet tasarrufu, koruma ve kontrol bina ayak izinde %45'e varan azalma, %25'e varan panel maliyet tasarrufu ve %20'ye varan yaşam döngüsü maliyet tasarrufu sağlar. Ek olarak, proje yürütme de altı aya kadar hızlandırılabilir.

Bu rakamlar önemlidir çünkü kamu hizmetlerinin gerçekten neye ulaşmaya çalıştığını ortaya koyuyorlar: operasyonel yükte orantılı bir artış olmadan daha fazla kapasite.

Modernizasyon temiz bir sayfa gerektirmez

Sanallaştırmanın belki de en pratik yönü, halihazırda çalışan altyapıyı yırtmadan benimsenebilmesidir. Bazı kamu hizmetleri hala kapsamlı kablolu mimariler etrafında inşa edilmiş geleneksel trafo merkezlerini çalıştırıyor. Diğerleri zaten dijital trafo merkezlerine ve proses veri yolu iletişimine büyük yatırım yaptı. Greenfield projeleri tamamen farklı bir dizi kararla karşı karşıyadır. Sanallaştırma, trafo merkezi mimarisinin kademeli olarak evrilmesini sağlayan bu ortamların her birine sığabilir.

Yardımcı programlar, kopyalayıp değiştir yerine, mevcut altyapının yanı sıra kademeli olarak sanallaştırılmış koruma sağlayabilir. Daha geniş dağıtımdan önce performansı kolayca doğrulayabilir ve benzersiz operasyonel gereksinimlerine uygun bir hızda modernize edebilirler. Mevcut yatırımlar, bunun önünde engel olmaktan ziyade çözümün bir parçası olarak kalabilir.

Bu, sanallaştırmanın en güçlü yönlerinden biri olabilir.

Hizmet altyapısı on yıllar içinde gelişiyor. Başarılı olan teknolojiler nadiren mevcut varlıkların derhal değiştirilmesini gerektiren teknolojilerdir. Genellikle, bu sistemlerin nasıl inşa edildiğini kademeli olarak değiştirmeden önce yerleşik sistemlerle birlikte çalışanlardır..

Daha fazla yazılım daha az mühendislik anlamına gelmez

Mühendisler, sanallaştırma tartışmaya girdiğinde ve iyi nedenlerden dolayı genellikle şüphecidirler. Koruma sistemleri kritik altyapıyı korur. Yardımcı programlar hala deterministik performans, titiz testler ve güçlü siber güvenlik kontrolleri gerektirir. Yazılım daha büyük bir rol oynadığı için beklentiler daha az talepkar hale gelmiyor. Eğer bir şey olursa, beklentiler yükselir.

Değişen şey, bu gereksinimlerin nasıl yönetildiğidir.

Modern sanallaştırılmış platformlar güncellemeler, yapılandırma yönetimi, yedekleme ve geri yükleme, izleme ve erişim kontrolü gibi işlevleri merkezileştirir. Siber güvenlik, her seferinde bir cihaz ele alınmak yerine mimarinin bir parçası haline gelir.

En önemlisi, birçok sanallaştırılmış koruma platformu, mühendislerin tamamen yeni bir çalışma biçimini zorlamak yerine tanıdık iş akışlarını ve araçları kullanmaya devam etmelerine olanak tanır. İnsanlar zaten bildikleri her şeyi terk etmek zorunda olmadıklarında teknolojinin benimsenmesi çok daha hızlı hareket etme eğilimindedir.

Sırada ne geliyor

Sanallaştırmanın uzun vadeli önemi, donanımı azaltması değildir. Bu, yardımcı programlara sistemlerini nasıl geliştirdikleri konusunda daha fazla özgürlük vermesidir. Koruma ve kontrol işlevleri özel donanımdan ayrıldıktan sonra, yardımcı programlar dağıtım, test, bakım ve genişletme konularında daha fazla esneklik kazanır. Ayrıca, yüksek oranda dağıtılmış mimarilerde desteklenmesi zor olan yeni uygulamaları tanıtmak da daha kolay hale gelir.

Bu, sanallaştırılmış koruma konusundaki tartışmaların otomasyon, gelişmiş analitik ve yapay zeka hakkındaki konuşmalarla giderek daha fazla örtüşmesinin bir nedenidir. Yazılım tanımlı mimariler, gelişmiş yapay zeka analitiğinin entegrasyonu da dahil olmak üzere, yeni yetenekleri operasyonel kararların alındığı yere yaklaştırmak için fırsatlar yaratır. Artan güç talebini karşılamak için kullandığımız araçlar gelişmeye devam edecek, ancak nihayetinde temel zorluklar olmayacak.

Kamu hizmetlerinin aynı anda genişlemesi, modernize edilmesi ve karbondan arındırılması gerekir. Bunu başarılı bir şekilde yapmak, altyapı eklemekten daha fazlasını gerektirecektir. Basitleştirmenin yollarını bulmayı gerektirecektir. Sanallaştırılmış koruma, bu hedefe giden tek bir yol sunar: yeteneği genişletmek ve desteklemek için gereken karmaşıklığı azaltır.

Yazar hakkında

Kamyar Mogadam Elektrik tesislerinin koruma ve kontrol sistemlerinde 25 yıllık deneyime sahip tescilli profesyonel bir mühendisdir. Siemens'te, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'daki proje deneyimlerinden yararlanarak trafo merkezi koruma sistemlerini tasarlamak ve modernize etmek için müşterilerle birlikte çalışıyor.

Kamyar Moghadam'ın vesikalık fotoğrafı