GreenTech fikri doğdu

Dmitrij Lipovskij şirketi için yeni fırsatlar keşfetmek istediğinde, Greentech fikri doğdu.
“Teknik konteyner işindeydim ve sunduğumuz çözümlere değer katma fikri vardı: Bir konteynere sığdırabileceğimiz başka ne yapabiliriz?” Şimdi GreenTech'in CEO'su olan Lipovskij diyor. “Ve sonra, neredeyse tesadüfen, dikey çiftçilikle karşılaştım ve 'Bu ilginç' diye düşündüm.”
Bu fikri eski bir meslektaşı Milan Souček ile tartıştı ve birlikte harekete geçmeye karar verdiler. Her ikisi de makine ve elektrik mühendisliği geçmişinden geliyor ve fikrin potansiyelini gördü, ancak işin tarımsal yönünden ek uzmanlığa ihtiyaç duydu.
Bir başka şanslı kaza, Lipovskij'in Prag'da ilk şehir çiftliğini kuran ve Çek Cumhuriyeti'nde dikey tarım ve hidroponik öncüsü olan Karolína Pumprlová ile temasa geçmesiyle geldi.
Üç uzman birlikte, yüksek kaliteli, tamamen işlevsel mobil hidroponik çiftlikler sağlamak amacıyla GreenTech'i yarattı. Sadece bir yıl sonra, Prag'daki Manifesto Pazarı'na ilk tarım konteyneri kuruldu.
Müşterilerimiz çiftçi değil, yerel olarak yetiştirilen taze ürünler sunmak isteyen oteller, restoranlar ve süpermarketlerdir.
Büyüme için doğru teknoloji

Hidroponik, uzun yıllardır ticari çiftliklerde ve seralarda bir tarım yöntemi olarak kullanılmaktadır. Ancak, bu ticari kurulumlar ile mobil tarım segmentinde mevcut olanlar arasında teknoloji ve kullanılabilirlik açısından geniş bir boşluk vardı.
GreenTech'in şu anda GreenTech'in CTO'su Souček, bu boşluğu, yüksek kaliteli bir otomasyon sistemi de dahil olmak üzere son teknoloji endüstriyel sistemlerle aynı düzeyde kalite, hizmet ve yetenekleri sunacak endüstri sınıfı bir çözümle kapatmak istediğini söylüyor.
Bitkiler topraksız hidroponik yataklarda yetiştirilir, bu da bitkilerin besin maddelerini optimum şekilde kullanmasına yardımcı olur ve tarla tarla tarlasına kıyasla su tüketimini% 90'a kadar azaltır.
Souček, “Çeşitli sensörler ve aydınlatma kontrolü ve su sirkülasyon sistemleri ile bağlantı için en uygun çözümü belirlemek için Siemens ile birlikte çalıştık” diye ekliyor. “Üstelik otomasyon sistemlerine uzaktan erişebilmek istedik. Ve son olarak, çiftliğin çalışması için kullanıcı dostu ve sezgisel bir çözüme ihtiyacımız vardı.
“Ayrıca dikey çiftlikle birlikte tüm çiftçilik operasyonunu hallediğimiz bir hizmet paketi sunuyoruz ve bu, otomasyon sistemine uzaktan bağlantı yoluyla yapılıyor.
“Bu veri tabanlı işletme, çiftçilik çözümlerimize iki şekilde değer katıyor: Müşterilerimize mahsullerinin sağlıklı ve başarılı olduğundan emin olmak için destekleyebilir ve çözümümüzü enerji ve kaynak ayak izi açısından optimize edebiliriz.”
Otomasyon ve operasyon için entegre bir çözüm

Şu anda, GreenTech iki tür dikey çiftlik sunmaktadır:
• GreenBox standart bir 40HC kapta bulunur ve ayda 3.200 baş marul üretebilir.
• Urbinio iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır ve temelde GreenBox'ın daha küçük bir versiyonudur, ancak konteyner içermez.
Her ikisi de aynı otomasyon çözümünü kullanır: kompakt SIMATIC S7-1200 PLC havalandırma, sıcaklık, aydınlatma ve besin çözeltisinin pH ve iletkenliği dahil olmak üzere hidroponik sistemini kontrol eder.
Bir aracılığıyla 10 inç SIMATIC HMI Birleşik Konfor Paneli, kullanıcılar çiftliği izleyebilir, bireysel parametreleri ayarlayabilir ve ekili bitkiler için eşleşen programları seçebilir.
Çiftlik, aşağıdakilere dayalı bir uzaktan izleme ve kontrol çözümüne bağlanır SIMATIC WinCC Unified, GreenTech tarafından çalışmanın yanı sıra üzerinde bir web tarayıcısı olan herhangi bir mobil cihaz aracılığıyla izleme ve kontrol sağlar.
Souček, Siemens çözümünün sunduğu yüksek entegrasyon derecesi otomasyon ve kontrol sisteminin uygulanmasını kolaylaştırdığını söylüyor. “İle TIA Portal, tüm sistemlere ve işlevlere tek bir yazılımda erişebiliriz, bu çok kullanışlı ve kullanımı çok kolaydır” diye ekliyor. “Özellikle sevdiğim şey, Siemens sistemleriyle elde ettiğiniz mükemmel dokümantasyon ve destekti - ya da karşılaştığımız herhangi bir zorluk, çevrimiçi destekte bir çözüm vardı.”
Yerel ürünlerden daha büyük resme

GreenBox'ın Prag'daki başarılı lansmanının ardından GreenTech, çözümünü Dubai'de düzenlenen World Expo 2022'de sunarak dünya sahnesine girdi.
Etkisi genişti. Expo'da sergilenen Urbinio sistemi, otel misafirleri için taze yerel sebzeler yetiştireceği Dubai'de kalacak.
Greentech'in CGO'su Pumprlová, bunun gibi gelişmelerin kapalı bir çiftliğe sahip olmanın lüksünün küresel zorluklarla nerede kesiştiğini göstermeye yardımcı olduğunu söylüyor. Pumprlová, dikey çiftliklerin tarım yönünü ele alan Büyüme Bölümü'nden sorumludur. “İnsanlar tarla çiftçiliğine bakıyor ve bunun gıda üretmenin en iyi yolu olduğunu düşünüyor” diyor. “Ama bu her zaman doğru değildir.”
Küresel olarak, birçok bölge çiftçilik için uygun değildir ve iklim değişikliği ve toprak bozulması bu gerçeği daha da kötüleştirecektir. Sulama uygulamaları genellikle sürdürülebilir değildir ve bozulabilir yiyecekler, büyük bir CO₂ ayak izi ile uzun mesafelerde taşınır ve bu da atıklara neden olur. Hidroponik çiftlikler, tarla çiftliğine kıyasla %90'a kadar daha az su ve% 70 daha az gübre kullanarak dönüm başına daha fazla üretebilir ve ürünleri de genellikle daha yüksek bir besin içeriğine sahiptir.
Bütün bunlara hayati derecede ihtiyaç var. Birleşmiş Milletler tahminleri, dünyayı beslemek için gıda üretiminin 2050 yılına kadar %70 artması gerektiği konusunda uyarıyor.
Pumprlová, “GreenTech kapları, mahsullerin her zaman, her yerde, şehirde veya çölde yetiştirilmesine izin veren bir çözüm sunuyor” diyor. “Bizimki küçük bir çözüm olsa da, sorumlu tüketim ve üretim, sağlık ve refah ve sıfır açlık gibi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmanın bu çok büyük resminin bir parçası.”
Nasıl çalışır: GreenTech mobil tarım çözümü

GreenTech mobil tarım sistemleri dikey hidroponik yetiştirme sistemleri kullanır. Büyüyen yataklar, bitkilerin köklerde sürekli olarak dolaşan bir besin çözeltisinde topraksız olarak yetiştirildiği dikey olarak istiflenmiş katmanlar halinde düzenlenmiştir.
Mahsuller optimum sıcaklık, nem, aydınlatma ve besin maddeleri ile kontrollü bir ortamda yeniden büyüdükçe, bitkiler çok daha hızlı büyüyecek ve yıl boyunca tekrarlanan hasada izin verecektir. Ayrıca, herbisitler veya böcek ilacı ile tedavi edilmemesinin bir sonucu olarak mahsuller tipik olarak daha sağlıklıdır.