Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Sürdürülebilir şişe üretiminde bir sıçramanın arkasındaki otomasyon

Efficient Motion Control teknolojimiz Frugalpac'ın yeni nesil yüksek performanslı Frugal Bottle Montaj Makinelerine (FBAM-2) güç vererek üretimi beş kattan fazla artırır.

Mavi takım elbiseli gülümseyen bir adam, endüstriyel makinelerin önünde benzersiz etiketlere sahip iki şişe tutar.

Malcolm Waugh, Frugalpac İşletme Müdürü

Bir şişenin camdan yapılması gerektiğini kim söyledi?

İngiltere, Suffolk merkezli bir King Ödüllü temizlik şirketi olan Frugalpac, öncelikle geri dönüştürülmüş kartondan üretilen ve dolum hatlarına yakın üretilen şişelerle ambalaj endüstrisinde devrim yaratıyor. İster şarap, ister alkollü içkiler veya yemeklik yağlar için olsun, bu hafif kaplar cama göre net sürdürülebilirlik avantajları sunar: Intertek tarafından 2020'de yürütülen ve 2023'te güncellenen bağımsız bir yaşam döngüsü değerlendirmesi, 750 ml'lik bir cam şişeyi 750 ml'lik bir Frugal Bottle ile karşılaştırdı. Çalışmanın metodolojisine göre, Frugal Bottle su ayak izine en az dört kat daha düşüktü, %84 daha az ağırlığa (440 g karşı 70 g) ve cam şişe için 558 g CO₂e ile karşılaştırıldığında 92 g CO₂e karbon ayak izine sahipti - %84 azalma. Kağıt dış kabuğu ve tek malzemeli, polietilen bazlı gıda sınıfı poşet, mevcut olduğunda uygun yerel geri dönüşüm akışları aracılığıyla ayrılabilir ve geri dönüştürülebilir.

Bu düşük karbonlu paketleme çözümü o kadar başarılı oldu ki Frugalpac, Frugal Şişelerini üretmek için yeni nesil makineler geliştirdi: Frugal Bottle Montaj Makinesi 2 veya FBAM 2. Hat başına yıllık üretimi yaklaşık 2,5 milyondan 14 milyonun üzerine çıkarır. Bu sıçramanın arkasında, süreç ve makine tasarımı iyileştirmelerinden tam entegre bir otomasyon mimarisine kadar birçok yenilik var.

Glass ve Frugalpac

* Kaynak: Intertek, 750 ml'lik bir şişeye dayalı bağımsız bir yaşam döngüsü değerlendirmesinde (2020 ve 2023).

Karbondioksitin azaltılmasını veya yakalanmasını gösteren aşağı dönük bir oka sahip turkuaz bir CO2 molekülü.

Hafif

Frugal Bottle başına 70 g malzeme kullanımını azaltır ve karbon ayak izini cam için 558 g CO2e'ye kıyasla 92 g CO2e'ye düşürür.

Bir geri dönüşüm sembolü ile çevrili, tümü daha büyük bir daire içinde, yaprak tutan bir elin bulunduğu turkuaz bir simge

%100 geri dönüştürülmüş dış kabuk

Cam şişeler tipik olarak yaklaşık% 35 geri dönüştürülmüş içerik içerir; Frugal Bottles'ın dış kabuğu tamamen geri dönüştürülmüş kartondan yapılmıştır.

Bullseye'ye çarpan bir ok ile turkuaz bir hedef simgesi

Kanıtlanmış etki

Frugal Şişe başına cama kıyasla 348 g CO2e tasarrufu ile üretilen 4 milyondan fazla Frugal Şişe, 1,392 metrik ton CO2e tasarrufuna eşittir.

İşbirlikçi bir yaklaşım

FBAM 2 yolculuğu, sertifikalı Siemens Endüstri Dağıtım Ortağı olan Frugalpac ve Underwoods ile bir araya geldiğimiz stratejik bir ortaklıkla başladı. On aylık bir süre boyunca ekip, %100 geri dönüştürülmüş malzemenin tutarlı bir şekilde işlenmesini sağlarken ölçeklenebilirliği, güvenilirliği ve verimliliği artırmak için makine kontrol sistemini yeniden tasarlamaya çalıştı. Ticari tarafta Frugalpac, müşterilerine özel ödeme çözümleri sunmak için B2B finansman kolumuz Siemens Financial Services ile işbirliği yapıyor.

Siemens OEM Müşteri Yöneticisi Olly Gibbs, “Frugalpac ve Underwoods ile güçlü işbirliği sayesinde yenilikçi bir konsepti, geleneksel cam şişe üretiminin çıktı seviyelerinin ötesine geçiren ölçeklenebilir, yüksek performanslı bir endüstriyel çözüme dönüştürdük” diyor.

Fabrika ortamında gülümseyen bir adam, modern endüstriyel makinelerin önünde duran renkli etiketli bir şişe tutuyor.

Çözüm, bizim etrafımızla oluşturulmuş eksiksiz bir kontrol paketinden oluşur Verimli Hareket Kontrolü bir de dahil olmak üzere teknoloji Simatic S7‑1500 Gelişmiş hareket kontrolü için CPU ve Sinamics S120 20'den fazla koordineli eksen hareketine sahip servo tahrik sistemleri. Sonuç, makinenin birçok hareketli parçasının hassas bir şekilde koordinasyonudur, bu da daha yüksek hızlar ve tutarlı performans sağlar. Simatic HMI Birleştirilmiş Konfor Panelleri sezgisel operatör etkileşimi ve makine durumu hakkında tam şeffaflık sağlar.

Tüm bileşenler mühendislik platformuna tamamen entegre edilmiştir TIA PortalPLC'ler, sürücüler, HMI'lar, iletişim ağları ve güvenlik arasında yazılım ve donanım yapılandırmasını tek bir projeye getiriyor. Bu entegrasyon, daha kısa devreye alma süresi ve mühendislik çabası yoluyla geliştirmeyi hızlandıran önceden doğrulanmış fonksiyon modülleri tarafından desteklenir. Bu, daha hızlı kullanıma sunma ve ölçeklendirme anlamına gelir. Ek olarak, ağ tabanlı kontrol mimarisi kablolama gereksinimlerini önemli ölçüde azaltır ve Frugalpac'ın kablolama maliyetlerinde %65'e varan tasarruf sağlarken sistem güvenilirliğini ve esnekliğini artırmasını sağlar. Böylece Frugalpac çalışanları, TIA Portal ve siber güvenlik çözümleri gibi FBAM 2'de kurulu teknolojiyle çalışmaya alışabilmeleri için - Sitrain Kurslar da projenin bir parçasıdır.

Büyüme için ayarlayın

Tüm bu teknoloji FBAM 2'yi öncekinden önemli ölçüde daha hızlı hale getirdi - tek bir şişe üretmek sadece üç saniye sürüyor. Bu daha yüksek hızlar, toplam şişe maliyetleri %30'a kadar daha düşük ve daha hızlı iade anlamına gelir. Aynı zamanda makine, küresel bir filo vizyonunu desteklemek için ölçek göz önünde bulundurularak tasarlandı. Yerleşik siber güvenlik standartları, uzaktan kurulum desteği ve yaşam döngüsü yönetimi için güvenli bağlantı sağlarken, bağlı veriler sürekli izleme ve enerji optimizasyonu sağlar. Ayrıca, FBAM 2 filosu ile kazanılan deneyim, gelecek makine nesillerinin temelini oluşturacaktır.

Yeşil tepeli kapaklı ve yeşil yaprak tasarımlarına ve QR kodlarına sahip beyaz etiketlere sahip bir şişe serisi, bir fabrikada bir konveyör bandı boyunca hareket eder.
FBAM‑2, sektöre daha hızlı hareket etmenin pratik bir yolunu sunar - karbonu düşürür, maliyetleri düşürür ve içeceklerin üretildiği ve satıldığı yere daha yakın şişeler üretir.
Malcolm Waugh, CEO, Frugalpac

Şişenin Ötesinde: Yeni paketleme ufukları

Geri dönüştürülmüş kartondan yapılmış, hafif ve şişeleme hatlarına yakın yapılmış Frugalpac, düşük karbonlu ambalajlar sunma hedefini ilerletiyor. Şişelerin yanı sıra Frugalpac şu anda portföyünü meyve suyu ve sütten tahıllara kadar her şey için Frugal Carton'u ve boya tutmak için Frugal Pot'u içerecek şekilde genişletmeyi düşünüyor. Şirket, tüm faaliyetlerinde yüksek düzeyde geri dönüştürülebilirlik ve markalama, reklam ve diğer özel tasarım öğeleri için müşterilerine ambalajlarının dışı üzerinde daha fazla kontrol sağlamayı taahhüt eder.

Frugalpac Hakkında

Cam şişenin piyasaya sürülmesinden bu yana şarap ve alkollü içecekler için en büyük yenilik

Şuradaki insanlar Frugalpac geri dönüştürülmüş karton kullanan ambalajlar yoluyla karbonun gezegen üzerindeki etkisini azaltma tutkusuyla motive oluyorlar. Şirket, İngiltere'nin Ipswich kentinde kendi mühendislik inovasyon merkezini işletmektedir.