Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Bir kişi bulanık bir arka plana sahip beyaz bir duvarın önünde duruyor.

Fırtınayı atlatmak

İklim riskinden dayanıklılığa geçişte finansmanın rolü

MART 2024 Yazan Anthony Casciano ve Mary Claire Morris

İklim ve hava ile ilgili felaketler - kuraklık, şiddetli fırtınalar, sel ve aşırı sıcaklıklar dahil - 50 yıl öncesine göre neredeyse beş kat daha olasıdır. Bu, topluluklar, işletmeler ve küresel ekonomi için riskler oluşturarak iklim dayanıklılığının ve adaptasyonun önemini vurgulamaktadır. Küresel çabaları dengelemek için finansmana ihtiyaç var, ancak son rakamlar, zorluğun üstesinden gelmek için sermayeyi ciddi şekilde yetersiz tahsis ettiğimizi gösteriyor.

2021-22 yılları arasında 1,3 trilyon dolarlık iklim finansmanı akışının %5'inden azı iklim adaptasyonuna veya iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamaya veya bunlara hazırlanmaya yönelik çabalara yönelikti. İklim sermayesinin büyük çoğunluğu iklim azaltmaya veya sera gazı emisyonlarını azaltma ve küresel ısınmayı engelleme çabalarına tahsis edildi.

Hızlı karbonsuzlaştırma kritik olsa da, topluluklarımızın, ekonomilerimizin ve çevremizin iklim değişikliğinin halihazırda meydana gelen veya kaçınılmaz etkilerine hazırlıklı olmasını sağlamak da aynı derecede önemlidir. Siemens Financial Services (SFS) gibi borç verenler, tedarik zincirinin her aşamasında işletmelerin sürdürülebilirlik stratejilerini yeniden tasarlamalarına yardımcı oluyor. Ancak, ilerlemek için özel sektörün daha fazla katılımına ihtiyaç var.

İklim değişikliğinin tersine çevril

mesi İklim değişikliğine ilişkin artan küresel farkındalık, yeşil ekonominin patlamasını ve son yıllarda net sıfıra olan taahhütlerini tetikledi.

İlk bilgi engelini ortadan kaldıran ve bir şirketin tesislerini uygun maliyetli bir şekilde karbondan arındırmak için yüksek değerli stratejileri ortaya çıkaran bir dijital araç olan SFS'nin Karbonizasyon İş Optimizasyonu (DBO™) aracı da dahil olmak üzere iş sektörünün karbonsuzlaştırılmasına yardımcı olacak kaynaklar bol miktarda bulunur.

DBO™, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler) mevcut karbon ayak izlerini, odak noktalarına göre özelleştirilmiş senaryoları ve yatırım getirisinin nasıl görüneceğinin bir özetini sağlamak için çok sayıda güvenilir kaynaktan gelen verileri kullanır. Kullanıcıların bir binaya bir adres girmesine ve enerji profiline göre karbonsuzlaştırma yollarını anlamasına olanak tanır. Araç, müşterilere emisyonlarını azaltmak için eyleme geçirilebilir içgörüler sunarak iklim değişikliğini azaltma çabalarını destekliyor.

DBO™ gibi kaynaklar, Paris Anlaşması ve ABD Enflasyon Azaltma Yasası gibi uluslararası taahhütlerin yanı sıra iklimin azaltılmasına yönelik büyük adımlar sağlıyor.

Ancak iklim değişikliği hala bu çabaları aşıyor. Dünya ilk kez Ocak 2024 itibariyle tüm yıl boyunca sanayi öncesi seviyelerin üzerinde 1,5 santigrat derece ısınmayı aştı. 2 santigrat derecenin altında kalmak göz korkutucu bir görev olmaya devam ediyor ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar bunun sonuçlarını yaşıyor. Karbonizasyon çabalarıyla birlikte, toplumlarımızı ve küresel tedarik zincirlerimizi ısınan dünyanın yükü için daha iyi hazırlamamız gerekiyor.

İklim direncine ve adaptasyonuna yatırım

İklim dayanıklılığı, iklimle ilgili şoklara ve streslere dayanabilecek ve bunlardan kurtulabilen sağlam sistemler oluşturmaya odaklanarak hem azaltmayı hem de adaptasyonu kapsar. İklim değişikliğine en az katkıda bulunan en savunmasız topluluklar, iklimle ilgili afetlerden orantısız bir şekilde etkileniyor. Bu felaketlerin sıklığı ve şiddeti artmaya devam ettikçe, iklim adaptasyonuna önemli yatırımlara duyulan ihtiyaç giderek daha acil hale geliyor.

Birleşmiş Milletler, iklim risklerine karşı teknoloji, tarım ve su sistemlerini desteklemek için 2030 yılına kadar gelişmekte olan ülkelerde yılda 387 milyar dolara kadar adaptasyon finansmanına ihtiyaç duyulacağını tahmin ediyor. Bu ihtiyaçların ele alınması sadece ekonomik bir gereklilik meselesi değil, aynı zamanda etik bir zorunluluktur. Yüksek olmasına rağmen, adaptasyona yatırılan her dolar, risk azaltma, artan üretkenlik ve yenilik şeklinde iki ila 10 dolar arasında değişen net ekonomik faydalar sağlayabilir.

2021-22'de adaptasyona yönelik küresel iklim finansmanı akışlarının %98'inden fazlası kamu aktörlerinden kaynaklanıyor ve bu da özel sektör katılımında önemli bir boşluk bırakıyor. Bu dengesizlik kısmen adaptasyon yatırımlarıyla ilişkili algılanan riskler ve getirilerden kaynaklanmaktadır.

Genellikle enerji maliyet tasarrufu veya karbon kredisi gibi net finansal teşvikler sunan azaltma çabalarının aksine, adaptasyon önlemlerinin faydaları daha az somuttur ve ölçülmesi daha zordur. Bu, hem özel hem de kamu aktörleri arasında, özellikle rekabet eden yatırım fırsatları veya sermaye ihtiyaçları ile karşı karşıya kaldıklarında, adaptasyon projelerine sermaye tahsis etme konusunda isteksizlik yaratır.

Dahası, yerel bağlamda iklim riski konusunda farkındalık ve anlayış eksikliği var. Tarihsel iklim olayları hakkında çok sayıda veri mevcut olsa da, gelecekteki iklim tahminlerini ve etkilerini proje planlamasına entegre etmek zor olmaya devam ediyor. Bu anlayış eksikliği, sermaye tahsisini boğarak iklim adaptasyonundaki ilerlemeyi engelliyor.

Si

emens'in Teknolojisinin bir parçası olarak iklim

direncini artırmak Sustainability Kampanya, SFS, iklime uyum ihtiyaçları konusunda farkındal ığı artırmayı ve eylemi teşvik etmeyi amaçlayan bir “İklim Dayanıklığını Yönlendirme” mücadelesini başlattı. Zorluğumuz, dünya çapında iklim dayanıklılığının uygunluğunu kanıtlayan 25 ülkeden başvurular topladı.

Katılımcıları, işletmelerin konuma özgü iklim riskine dayalı olarak alabilecekleri iklim esnekliği fırsatlarını ve adaptasyon önlemlerini tanımlayan bir araç oluşturmaya davet ettik.

Kazanan ekip CRISP-X, tam olarak geliştirildikten sonra işletmelere konumlarındaki iklim olaylarının olasılığı ve ciddiyeti hakkında fikir verecek ve adaptasyon ve dayanıklılık geliştirme stratejileri sunacak bir araç yarattı. Araç, sürdürülebilir uygulamaları teşvik ederken ve esnek ve çevreye duyarlı bir iş ekosistemine katkıda bulunurken, kullanıcıları proaktif risk yönetimi ve bilinçli karar verme ile güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Kanıt portföyde

CRISP-X tarafından geliştirilen araçlarla, özel sektör iklime dayanıklılık ve adaptasyon yatırımlarına daha veri destekli bir yaklaşım benimseyebilir. SFS, teknolojiyle desteklenen yenilikçi finansman çözümlerini kullanarak tesislerinde iklim direncini ve uyum önlemlerini artırmalarına halihazırda yardımcı olan borç verenler arasındadır.. Tıpkı enerji geçişini finanse etmeye devam ederken, dayanıklı bir gelecek sağlamak için dolarımızı çalışmaya koymak istiyoruz.

Örneğin, Plus Power'ın Teksas ve Arizona'daki beş pil enerji depolama sistemi (BESS) tesisini finanse etmesine yardımcı olduk. Sıcak hava dalgaları ve yoğun kış fırtınaları gibi iklim değişikliğinin neden olduğu hava olayları, rekor elektrik talebini tetikliyor. Enerji depolama, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için enerji kaynaklarını karbondan arındırırken, aşırı hava olaylarına dayanabilecek güvenilir bir şebekenin sürdürülmesi için gereklidir.

Farklı bir açıdan, Charger Investment Partners'ın kıyı şeridinin korunması ve deniz erişimi için sürdürülebilir malzemeler tasarlayan ve üreten CMI Limited Co.'yu satın almasını desteklemek için finansman sağladık. Deniz seviyelerinin yükselmesiyle birlikte, bu malzemelerin dayanıklılığı taşkın bölgeleri ve limanlar için önemlidir.

SFS'nin vizyonu, müşterilerimizin hem operasyonlarını karbondan arındırmalarına hem de tesislerini adapte etmelerine yardımcı olarak büyüme fırsatlarını belirleyerek iklim direncini ilerletmektir.

Sonuç

İklim değişikliğinin etkileri yıkıcıdır, ve hem kamu hem de özel sektörün hafifletmek ve uyum sağlamak için harekete geçmesi çok önemlidir. Akıllı teknoloji ve artan finansman ile daha dayanıklı bir gelecek inşa edebiliriz.