Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Enerji yönetimi ile karbon nötr havacılığa doğru

Yenilikçi tasarım maksimum enerji şeffaflığı ile buluşuyor: Hafif uçak kabini yan duvarları gibi sürdürülebilir ürünler sürdürülebilir bir şekilde üretilmelidir. SIMATIC Energy Manager ile Diehl Aviation yük yönetimi uyguladı, enerji kullanımını ve CO₂ emisyonlarını azalttı ve iklim açısından nötr havacılığı ilerletti.

Sürdürülebilir havacılık ürünleri sürdürülebilir bir şekilde nasıl üretilebilir?

Havacılıkta ağırlık, CO₂ emisyonlarını azaltmak için en büyük kollardan biridir. Yenilikçi tasarımlar ve malzemeler, maksimum stabilite ile son derece hafif parçalar üretmeyi mümkün kılar. Ancak gerçekten sürdürülebilir olmaları için, aynı zamanda sürdürülebilir bir şekilde üretilmeleri gerekir - Diehl Aviation gibi uzmanlar için gerçek bir fırsat.

2f514f86-28dd-4598-8024-a32e5e5bee3a | Diehl Aviation PCF Erdgasverbrauch

Diehl Havacılık, müşterilerinin yüksek taleplerini ve kendi sürdürülebilirlik hedeflerini karşılamalıdır

Diehl'in sürdürülebilirlik hedefleri gibi müşteri beklentileri de yüksek

Uçak üreticilerinin tedarikçisi olarak Diehl Aviation, kabin yan duvarları gibi sürdürülebilir parçalar için müşteri beklentilerini karşılamalıdır. Bunlar hafif ve güçlü olmalı, aynı zamanda sürdürülebilir bir şekilde üretilmelidir. Bu, yeni, daha çevre dostu malzemeler ve enerji tasarruflu üretim süreçleri gerektirir. Diehl Havacılık, Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) gibi sürdürülebilirlik raporlaması için artan yasal gereklilikleri de karşılamalıdır. Şirket ayrıca ürünlerinin Ürün Karbon Ayak İzini (PCF) hesaplamak ve belgelemek zorundadır. Ve kendi sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için uçtan uca IT/OT entegrasyonu gereklidir: Bu şekilde, Diehl Havacılık 2030 yılına kadar gazının %30'unu ve elektrik tüketiminin% 70'ini kurtarıyor.

Sürdürülebilir ürün

ECO Sidewall ile Diehl Aviation, düşük ağırlığı nedeniyle yakıt tasarrufu sağlayan ve aynı zamanda havacılık endüstrisinin stabilite ve yangından korunma açısından yüksek teknik gereksinimlerini karşılayan uçaklar için bir yan duvar konsepti geliştirdi.

En eko-verimli yan duvar konsepti

Diehl Aviation'ın ECO Sidewall, ağırlık ve sürdürülebilirlik konusunda yeni standartlar belirliyor. Yan duvar konsepti, biyo-bazlı malzemeleri optimize edilmiş bir tasarımla birleştirir ve ağırlığı% 10 azaltır. 2024'te Kristal Kabin Ödülü'nü aldı.

Fiberglas yerine, ECO Sidewall bazalt prepreg'leri ve bir Kevlar petek çekirdeği kullanır. Diğer yenilikler arasında hafif toz boya, biyo-bazlı prepreg reçinesi ve prepreg atıklarını %33 azaltarak malzeme israfını en aza indiren bir üretim süreci yer alıyor. Ağırlık tasarrufu, üretim sırasındaki karbon ayak izini %19 oranında azaltır ve yakıt verimliliğini artırarak operasyonel karbon emisyonlarında %10 azalma sağlar.

04542be7-eee0-4708-89ae-e1b26dbbba21 | Diehl Aviation
Yeni standartlar belirlemek için gece gündüz çalışıyoruz ve tabii ki - ve bu bana özel bir zevk veriyor - iklim açısından nötr havacılık yaratmak için.
Laura Karbach, Fabrika Genel Müdürü, Diehl Havacılık

Azaltılmış ağırlık ve emisler sayesinde daha fazla sürdürülebilirlik

Mümkün olan en hafif havacılık bileşenlerini üretmek için enerjiye ihtiyaç vardır - ne kadar az, o kadar iyidir. Ama tasarruf nerede yapılabilir? SIMATIC Energy Manager tam şeffaflık sağlar, enerji açısından daha verimli üretim sağlar ve Ürün Karbon Ayak İzini azaltmaya yardımcı olur.

770b85c5-bfd5-462e-9796-16f3dab78bf9 | Diehl Aviation

Diehl Aviation, enerji yönetimi için Siemens'in otomasyon portföyünü kullanıyor

Enerji yönetiminin temeli olarak entegre otomasyon

Bu yenilikçi gelişmenin ön koşulu, temeli 2015 yılında Siemens portföyü ile oluşturulmuş uçtan uca IT/OT entegrasyonudur. Sürdürülebilir üretimi sağlamak için üretim, süreç ve kaynak verileri ancak donanım ve yazılım atölyesinden en üst kata uyum sağladığında bir araya getirilebilir.

Diehl Aviation'da bu etkileşim SIMATIC S7-1500 denetleyicileri, SIMATIC ET 200SP I/O sistemi, SIMATIC WinCC ve SIMATIC HMI Unified Panels görselleştirme sistemleri, TIA Portal mühendislik çerçevesi ve SENTRON PAC gibi enerji ölçüm cihazları gibi bileşenlerle sağlandı. Bu veri kalitesi, harici sistemlerden gelen verilerle birleştiğinde, SIMATIC Energy Manager'ın üretimdeki potansiyel tasarruflara ilişkin görünürlük sağlamasını sağladı.

Şeffaflıktan optimizasyona

SIMATIC Energy Manager, bireysel üretim ve proses adımlarının gerçek tüketimini dakikaya kadar gösteren ve böylece hedeflenen optimizasyon önlemlerini mümkün kılan yeni bir şeffaflık türü yarattı. Bu, Diehl Aviation'ın dinamik enerji tüketimi yoluyla pik yükleri azaltmasını sağlar.

Buna ek olarak, Diehl Havacılık, kısa sürede daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulduğunda fotovoltaik sistemlerden kendi kendine üretilen enerjiyi devreye alabilir. Bu, yerel şebekeden ek güç satın almak zorunda kalmayarak para tasarrufu sağlar ve Diehl'i kriz zamanlarında esnek ve bağımsız hale getirir. Ek olarak, kendi elektriğini üretmek şirketin Kurumsal Karbon Ayak İzini (CCF) iyileştirir ve CO₂ tüketimini azaltır.

İş elbisesi giyen iki adam açık bir dizüstü bilgisayarı inceliyor

SIMATIC Energy Manager'ın yardımıyla Diehl Aviation, pik yükleri karşılayabiliyor

63737b6a-a737-4266-a2d8-97ab5175afd3 | Energy Manager Anahtar Görsel

SIMATIC Energy Manager Pro

Daha fazla verimlilik, kaynağa göre maliyet tahsisi, optimize edilmiş enerji tedariki ve ISO 50001'in yasal gerekliliklerine uygunluk için ideal bir temel olan konumlar arasında enerji tüketimini analiz edin ve yönetin.

6aea82482979d1f01664b360e549a8bd95795b1f | SIMATIC Uygulamaları Anahtar Görsel

SIMATIC WinCC

SIMATIC HMI, makine düzeyinde görselleştirmeden dağıtılmış SCADA sistemlerine kadar geniş kapsamlı endüstriyel işletim ve izleme sistemleri portföyüdür.

52fcb69e-930e-4e7f-ae31-bbf133828856 | SENTRON kutudan çıkarma görsel grup kompakt 4:3

SENTRON PAC

Enerji tasarrufu SENTRON ölçüm cihazlarıyla başlar: Tüketimi güvenilir bir şekilde ölçün ve kaydedin ve potansiyel tasarrufları keşfedin.

3f34f20d-dc18-4e79-9f45-16f71e990798 | TIA Görsel yüksek çözünürlük

Endüstriyel Otomasyon Portföyü

Uçtan uca otomasyon yaklaşımıyla Siemens, bir araya ait olanı bir araya getiriyor. Entegre çözümler esneklik, üretkenlik ve gelecekteki güvenlikte bir artı yaratır.

Enerji tasarrufu ve sürdürülebilir yenilikler üretmek

Diehl Aviation her ikisini de başarıyor: enerji verimliliğini artırmak ve tüketimi maksimum şeffaflıkla azaltmak ve benzersiz hafif ve sağlam kabin duvarları ile havacılığı iklim açısından daha nötr hale getirmek.

19ac2b70-38a7-4141-9ad8-e1ef72073079 | Fayda: %6 daha az güç tüketimi

Güç tüketimi

SIMATIC Energy Manager'ın piyasaya sürülmesinden bu yana, üretimdeki güç tüketimi 11,5 GWh'den 10,8 GWh'ye (yaklaşık% 6) düşürüldü.

1aa7a6b6-5977-4eb1-b2a1-8fd9107a1beb | Fayda: %23 daha az gaz tüketimi

Doğal gaz tüketimi

Yeni şeffaflık, binaların ısıtılması için doğal gaz tüketiminin yılda 24,4 GWh'den 18,8 GWh'ye (yaklaşık% 23) düşmesine yol açtı.

d2ea33f8-6424-458a-bf8b-0f08f5bc2525 | Fayda: 21% daha az ağırlık

CO₂ emisyonları

SIMATIC Energy Manager'ın yardımıyla Diehl Aviation, Laupheim sahasındaki tüm enerji ve kaynak önlemlerinde %21'lik bir CO₂ azaltımı başardı. Bu, yılda 2,1 tonluk bir CO₂ azalmasına karşılık gelir.

İlk defa, enerjimizin nereye gittiğini tam olarak biliyoruz. SIMATIC Energy Manager, nihai şeffaflık makinesidir.
Mike Thierfelder, Proje Yöneticisi Teknik Mühendislik ve Hizmetler, Enerji Yönetim Sorumlusu Diehl Havacılık

Daha sürdürülebilir havacılık için birlikte

Diehl Aviation gibi yenilikçi şirketler, aynı derecede sürdürülebilir düşünen ve hareket eden güçlü ortaklara ihtiyaç duyar. Siemens gibi bir ortak: Müşterilerimizi, endüstriyel şirketlerin ürünlerini, üretim ve tedarik zincirlerini daha sürdürülebilir hale getirmelerini sağlayan sürdürülebilir ürünler ve teknolojilerle destekliyoruz.

93205760-9bcc-4082-9c14-28e5e867e6fb | Diehl Aviation

Siemens EcoTech etiketine sahip ürünler Diehl Aviation'ın sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor

Diehl Aviation ve Siemens arasındaki uzun süredir devam eden ortaklık, otomasyon çözümlerimizle başladı ve SIMATIC Energy Manager'ın bir enerji yönetim sistemi olarak kullanılmasına yol açtı. Ortak yolculuk, Diehl Aviation'ı gelecekteki tüm zorluklara hazırlamaya devam ediyor.

SIMATIC HMI Unified Panels gibi ürünlerimiz için Siemens EcoTech etiketi buna bir örnek verilebilir. Siemens ürünleri için sürdürülebilirlikle ilgili KPI'ların ürüne özgü değerlendirmelerine dayanan bir çevre beyanıdır. Bu sürdürülebilirlik KPI'ları doğrudan müşterilerimizin Kurumsal Karbon Ayak İzinde bir azalmaya yol açar. Bu sadece ürünleri ve üretimi değil, aynı zamanda müşterilerimizin tedarik zincirlerini de sürdürülebilir kılar.

Yolculuğunuza başlayın