Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Aragon Kanalı ve Katalonya'da %15 su azaltımı

Siemens'in Aragon ve Katalonya Kanalı'nın su tüketimini %15 oranında azaltmasına ve 300 km'lik 350 girişini tek bir gerçek zamanlı kontrol merkezinden yöneterek nasıl yardımcı olduğunu görün.

Ağı genelinde 350 girişli bir kanal

Aragon ve Katalonya Kanalı, 120 yılı aşkın bir süredir 49 şehre ve 129 sulama topluluğuna su sağlıyor ve 300'den fazla kilometrelik altyapı boyunca 100.000 hektardan fazla alana yayılıyor. Bu geniş ağa yayılmış 350 girişini tek bir kontrol merkezinden yönetmek büyük bir zorluktu. Olayları hızlı bir şekilde tespit etmek zordu, yanıt süreleri yavaştı ve sistem şeffaflıktan yoksundu. Siemens ile ortaklık kurarak kanal tam bir dijital dönüşüm geçirdi: Telcontrol Server Basic artık tüm girişleri 4G/5G üzerinden bağlıyor, SINEMA Remote Connect ve Scalance yönlendiricileri siber güvenliği sağlıyor ve SIMATIC WinCC V8 Birlikte çalışabilen iki kontrol merkezinde gerçek zamanlı görünürlük sağlar. Sonuç: Su tüketiminde% 15 azalma ve İspanya'da akıllı su altyapısı için öncü bir model.

Aragon ve Katalonya Kanalı

Temel avantajlar

%15 Gerçek zamanlı su kaybının azaltılması

Telcontrol Server Basic üzerinden gerçek zamanlı izleme, 350 girişin tümünde anında olay tespiti sağlar, su tüketimini %15 oranında azaltır ve tüm kanal ağında akış yönetimini iyileştirir.

300+km Kritik altyapının güvenli korunması

NIS2 uyumlu siber güvenlik, 300 km'den fazla kanal altyapısında teknisyenler, kontrol merkezleri ve saha sistemleri arasında güvenli uzaktan veri iletimi sağlar.

350+ Bir kontrol merkezinden bağlanan girişler

300'den fazla km'deki 350 girişin tümü, 4G/5G aracılığıyla Monzón ve Binéfar'daki iki birlikte çalışabilir kontrol merkezine bağlanır ve operatörlere beş yönetim bölgesinin tamamında tam görünürlük ve kontrol sağlar.

Su tasarrufu sağlandı. Gelecek güvence altına alındı.

SIMATIC WinCC V8 ve TIA Portal ile tam görünürlük

Monzón ve Binéfar'daki iki birlikte çalışabilir kontrol merkezinden operatörler, beş yönetim bölgesindeki tüm kanal altyapısını kullanarak izler ve kontrol eder. SIMATIC WinCC V8. Aragon ve Katalonya Kanalı, kabullenmede öncüydü TIA Portal platformu bir standardizasyon aracı olarak - İspanya'daki sulama dağıtım sistemleri için bir ilk, daha önce var olmayan veri şeffaflığını sağlayan.

Operatör, modern bir WinCC V8 kontrol merkezinde birden fazla SCADA ekranında kanal altyapısını izler.

Güvenli uzaktan bağlantı

SINEMA Uzaktan Bağlantı Scalance M veya Scalance MUM yönlendiricileri gibi Siemens güvenlik donanımları servis teknisyenleri, kontrol merkezi ve kurulu sistemler arasında güvenli veri iletimi için kullanılır. Bu, NIS2'de belirtilen kritik altyapılar için endüstriyel siber güvenlik düzenlemelerini karşılar.

Şık bir tasarıma ve düğme düzenine sahip bir uzaktan kumanda cihazı için tanıtım görüntüsü.

Verimli otomasyon

Başlıca zorluğumuz, olayları anında tespit etmek, olay müdahale sürelerini azaltmak ve akış yönetimini güvenli ve şeffaf bir şekilde iyileştirmektir. Aragon ve Katalonya Kanalı Operasyon Direktörü Roberto Quintilla, “Kanal kontrol sisteminin güncellenmesine ihtiyacımız vardı ve Siemens dijitalleşme teknolojisi güvendiğimiz ideal araçtı” dedi.

Aragon ve Katalonya Kanalı için kontrol sisteminin iyileştirilmesi

Gerçek zamanlı şeffaflık

WinCC/Webux ile modern, mobil bağlantılı bir kontrol merkezinde gerçek zamanlı altyapı yönetimi bir zorunluluk haline gelir. Kanalın saha operatörleri, uygulamaya her yerden ve her durumda güvenli ve sorunsuz erişim sağlayan otuz tablet tipi mobil cihazla donatılmıştır. Bu, operasyonları gerçek zamanlı olarak izlemelerini sağlar ve hareket halindeyken daha hızlı, iyi bilinçli karar vermeyi destekler.

Çeşitli endüstriyel kontrol sistemi bileşenlerini ve verilerini gösteren Kyp Tablet arayüzüne sahip bir mobil cihaz.
Siemens teknolojilerine olan bağlılığın temel amacı, kısacası, “tüm altyapılarımızın dijitalleşmesine yönelik net bir hamle ile ağ yönetiminin iyileştirilmesidir. '
Jose Luis Perez, Devlet Başkanı, Aragon ve Katalonya Kanalı

Ve hepsi bu kadar değil!

Aragon ve Katalonya Kanalı, 120 yılı aşkın bir süredir 49 kasaba ve 129 sulama topluluğuna su sağlıyor. Bu amaçla kentsel tüketime ek olarak, saniyede 50 metreküp akış hızına sahiptir ve 100 bin hektarın üzerinde sulanan alana 300 kilometreden fazla bir altyapı boyunca hizmet vermektedir.

Siemens ve Aragon Kanalı ve Katalonya dijital dönüşüme doğru birlikte seyahat etmeye devam edecek.

Yolculuğunuza başlayın