Skip to main content

Simulation WLAN ขับเคลื่อนโดย Wireless.Consulting

เราเป็นพันธมิตรโซลูชันของ SIEMENS ที่ทำงานทั่วโลกซึ่งเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา วางแผน การผสานรวม และการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของเครือข่ายไร้สายดิจิทัล เช่น WLAN, iWLAN, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 7, 4G และ 5G<br/>ร่วมกับลูกค้าของเราเราพัฒนาโซลูชันที่กำหนดเองเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเชื่อถือได้<br/>Wireless.Consulting GmbH นำเสนอโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าสำหรับเครือข่ายไร้สายและบริการสนับสนุนที่ครอบคลุมนอกเหนือจากการให้คำปรึกษาการวางแผนและการติดตั้งแล้วเรายังเตรียมการอย่างพิถีพิถันสำหรับเครือข่ายของคุณโดยดำเนินการสำรวจไซต์ WLAN

ทำไม Because simulating at an early stage WORKS?

As a basis for the simulation of the planned WLAN infrastructure, only the floor plans of the area/route to be supplied are used. Based on the requirements recorded in advance, we simulate the WLAN propagation with all define WLAN components. These simulation results are based on assumptions and purely theoretically determined values and do not consider any potential causes of interference on site. Therefore, this form of WLAN planning is only used if the buildings to be supplied do not yet exist or cannot be accessed.

THE RESULT

You will receive a quantity structure from us that lists all the hardware you need. At this early stage, however, without information concerning the specific installation instructions for each installation site that are necessary for a proper installation.

WE SIMULATE THEORETICALLY - YOU START PRACTICALLY

The simulation includes the phases of preparation, technical execution including the measuring equipment, evaluation and post-processing.

ประโยชน์

  • Lower financial risk than with real experiments
  • Exact, repeatable tests
  • Investigation of long-term effects
  • Gain insights for process improvements
  • Evaluation of random events
  • Testing Non-Standard Distributions

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขเบื้องต้น