Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Förbättra nätets tillförlitlighet med Fusesaver

Minimera strömavbrott och deras påverkan på kunderna. Rätt skyddsutrustning hjälper elleverantörer att säkra överliggande distributionssystem, minska stilleståndstiden och leverera bättre elkvalitet.

Hawaiian Electric förbättrar tillförlitligheten med Fusesaver

Hawaiian Electric har distribuerat hundratals Siemens Fusesaver-mellanspänningsbrytare och fjärrkontrollenheter (RCU) för att stödja sina initiativ för kraftkvalitet och tillförlitlighet, särskilt i avlägsna och landsbygdsområden.

Fusesaver rensar övergående fel på säkringsnivå vilket hjälper elleverantörer som Hawaiian Electric att uppnå förbättrad nätverkstillförlitlighet och minskade driftskostnader, samtidigt som det stärker minskningen av skogsbränder.

A Hawaiian Electric installation with a FuseSaver device in a power distribution system.

Hur gör man nät mer tillförlitliga?

Förbättra distributionskretsar

Hawaiian Electric ökar sin nätmotståndskraft för att ge kunderna prisvärd, pålitlig och ren energi.

”Vårt mål var att förbättra tillförlitligheten i våra distributionskretsar”, säger Richard Shiroma, konsultingenjör. ”Vi började leta efter smarta enheter och introducerades till Siemens.”

Företaget lanserade ett pilotprojekt för att testa Fusesavers effektivitet under Hawaiʻis utmanande driftsförhållanden.

Mitchell La Puente, skyddsingenjör, förklarar hur sektionaliseringsenheter i avlägsna områden kan skapa en stabil och pålitlig strömförsörjning.

”Vi kan få träd och andra saker som faller på linjerna, och naturligtvis starka vindar”, säger La Puente. ”Istället för att lämna hela kretsen sårbar skapar sektionaliserande enheter mindre delar av tjänsten för att hålla kunderna online.”

Lita på inbyggd trådlös kommunikation

För Shiroma var det som skilde Fusesaver ut den inbyggda trådlösa peer-to-peer-kommunikationen som möjliggjorde enkel- eller trefastrippning. Eftersom varje Fusesaver har en integrerad kortdistansradio kan ingenjörer enkelt ansluta till enheterna för idrifttagning. Dessutom aktiveras en fjärrkontroll via den trådlöst anslutna RCU så att det inte finns något behov av att rulla en lastbil för att återställa enheten efter att den har körts.

”För pilotprojektet... är det viktigt för oss att ha kommunikation med dessa enheter från expeditionscentret så att vi har insyn i deras status”, säger han. ”Vi kan också använda kommunikationen för att fjärrkoppla och stänga enheterna, vilket sparar resetid och arbete när det är dags att återställa strömmen.”

Standardisera på Fusesaver

Efter ett framgångsrikt Fusesaver-pilotprogram förklarar Stacey Ueda, skyddsingenjör att Hawaiian Electric valde att standardisera på Fusesaver eftersom det skulle göra det möjligt för organisationen att anta en standardpolicyinställning samtidigt som utbildningskraven för företagets linjebesättningar effektiviseras.

Dessutom säger hon, ”Fusesaver är lätt att distribuera och minskar testtiderna. Vi kan distribuera dem nästan var som helst mycket snabbt.”

Detta beror främst på enhetens monteringsarrangemang och liten storlek. Fusesaver väger bara 12 pund och kan installeras direkt på ledaren, korsarm eller stolpe.

Välj självavstängda, lättbelastade linjer

Lantliga, avlägsna platser drar nytta av Fusesavers självförsörjande, lättbelastade linjer

Hawaiian Electrics fjärrserviceområden innebär också att deras linjer kan laddas lättare, vilket innebär att alla installerade enheter måste vara enheter med låg effekt. La Puente säger att de provade smarta enheter tidigare, men: ”Vi hade problem med att använda dem som vi ville på grund av deras nuvarande krav.”

Fusesaver hjälper till att lösa denna utmaning eftersom den kan drivas av själv så lite som en halv förstärkare, vilket gör den idealisk för lättbelastade applikationer, som landsbygdsområden och bostäder med låg densitet. Och nu när Siemens har ett uppladdningsbart batteri tillgängligt för dessa strömbrytare, ”Det är ett stort plus”, säger Shiroma.

Lita på snabb felrensning för bekämpning av skogsbränder

Fusesavers rykte för snabb felrensning är en viktig aspekt av Hawaiian Electrics skogsbrandskydd och begränsningsstrategier, säger Shiroma.

”Vi tittar på att branschen håller sig före kurvan när det gäller skogsbränder så att vi har skydd i områden som är sårbara”, säger han. ”Vi samarbetar med brandkåren för att distribuera återstängningsenheter, inklusive Fusesaver, som ger oss snabb utlösningsförmåga som en del av våra begränsande lösningar.”

Eftersom löpeldsdagar med hög risk huvudsakligen bestäms av temperatur, luftfuktighet och vind, arbetar leverantörer som Hawaiian Electric för att eliminera all sannolikhet för elektriska nätverksfel som kan antända en brand.

Fusesavers ultrasnabba felrensningsförmåga innebär att bågar rensas på mindre än en cykel, vilket minimerar risken för elektriska bågar.

Sikta på tillförlitlighet och motståndskraft

Siemens hjälpte Hawaiian Electric att använda Fusesaver för att uppnå sina mål för tillförlitlighet och motståndskraft.

Enligt Shiroma, ”Siemens-teamet har varit till hjälp för att förklara saker och hjälpa oss att förstå enhetens funktion så att vi kan tillämpa den korrekt.”

Ueda instämmer och noterar att lagen har varit lyhörda för Hawaiian Electrics frågor: ”Vi hade en händelse som vi behövde dem att granska, vilket de gjorde, till och med gick längre för att genomföra ett bänktest för oss för att bekräfta den nuvarande verksamheten.”

Shiroma drar slutsatsen att tillförlitlighetsteamet har samarbetat med Siemens för att få Fusesaver att fungera bra för Hawaiian Electrics infrastrukturbehov: ”I slutändan är det en bättre produkt vi har arbetat med.”

Vi ser korrekta operationer när det gäller att sektionalisera kretsen och minimera antalet kunder utan ström.
Richard Shiroma, Konsultingenjör, Hawaiian Electric

Hawaiian Electric förbättrar nätets tillförlitlighet

Ladda ner berättelsen om hur Hawaiian Electric förbättrar nätets tillförlitlighet med Siemens Fusesaver mellanspänningsbrytare.

En Siemens Fusesaver-enhet visas på bilden, utformad för att skydda elektriska kretsar från överbelastning och kortslutning.

Börja din resa