Redaktörens anmärkning: Som en del av en speciell Climate Week NYC 2026 gästbidragsserie om USA Stories, med röster från organisationer som arbetar tillsammans med Siemens för att främja hållbarhet genom samarbete och kollektiva åtgärder, bad vi Mike Umiker, verkställande direktör, Energy Efficiency Movement (EEM), att ta itu med dessa viktiga ämnen om energieffektivitet och elektrifiering. (Siemens är medlem i EEM.)
Den globala energiomställningen går in i en ny fas. I åratal närmade sig organisationer avkarbonisering främst genom linsen av långsiktiga klimatåtaganden. Idag tvingar en konvergens av ökande energiefterfrågan, nätbegränsningar, geopolitisk osäkerhet och industriell tillväxt ledare att fokusera på en mer omedelbar fråga: hur man kan förbli konkurrenskraftig samtidigt som man bygger motståndskraft för framtiden.
Samtidigt accelererar efterfrågan på el, delvis drivet av digitalisering och AI, medan energiinfrastrukturen på många marknader är under ökande tryck. Företagsledare utvärderar nu energibeslut inte bara genom hållbarhetsmål, utan genom överkomliga priser, säkerhet, driftskontinuitet och avkastning på investeringar.
Denna förändring representerar en viktig utveckling i hur organisationer tänker på övergången. Den teknik som behövs för att förbättra energiprestanda, minska utsläppen och stärka den operativa motståndskraften finns redan. För många företag är utmaningen inte längre att hitta lösningar. Den implementerar dem konsekvent och i stor skala.
Branschledarskapet måste förstå en sak: de organisationer som kommer att förbli mest konkurrenskraftiga under de kommande åren kommer att vara de som behandlar energieffektivitet och elektrifiering som kompletterande strategier och använder båda tillsammans för att minska risker, stärka motståndskraften och skapa varaktigt affärsvärde.
Hur energieffektivitet och elektrifiering förbättrar industriell konkurrenskraft och företagens motståndskraft
Eftersom de löser olika halvor av samma problem, och ingen av dem får dig dit ensam.
Electrification låter oss flytta slutanvändningar som värme och transport till ett nät som vi kan minska koldioxidutsläppen. Energieffektivitet avgör hur mycket produktion, nätkapacitet och kapital vi faktiskt behöver för att göra den elektrifieringen överkomlig och levererbar. Kör siffrorna på Internationella energibyråns egen nettonoll-väg och energieffektivitet bidrar mer till industriell avkolning än elektrifiering gör. Ändå driver de flesta organisationer dem fortfarande som separata arbetsflöden, med separata budgetar och separata ägare, som konkurrerar om samma kapital istället för att sammanföra varandra.
Den vanligaste missuppfattningen jag hör från företagsledare är att elektrifiering är den svar och energieffektivitet är ett sekundärt övervägande. I verkligheten är varje enhet av efterfrågan som avlägsnas genom energieffektivitet en enhet av ny generation, överföring och nätinfrastruktur som inte längre behöver byggas under tidspress.
En andra vanlig missuppfattning är att behandla energieffektivitet enbart som kostnadsminskning eller en miljökryssruta. I industriella miljöer är det en strategisk spak. Det skyddar marginalerna från volatilitet i bränslepriserna, skyddar produktionen när energiförsörjningen är begränsad och skapar operativ flexibilitet för att elektrifiera enligt affärsbehov snarare än nätbegränsningar.
Sammantaget skapar energieffektivitet och elektrifiering en multiplikatoreffekt. Istället för att tvinga organisationer att välja mellan motståndskraft och avkarbonisering levererar de båda, snabbare och mer ekonomiskt än någon av strategierna kan uppnå självständigt.
Energiomställningstänkandet skiftar från hållbarhetsmål till affärsmässig motståndskraft och överkomliga priser
En serie mycket påtagliga chocker har drivit denna förändring i verkställande tänkande.
De genomsnittliga månatliga Brentpriserna har fluktuerat med mer än 340% under det senaste decenniet, vilket skapar oöverträffad exponering för volatilitet på energimarknaden. Samtidigt ökar AI och datacentertillväxten efterfrågan på nät som aldrig har utformats för denna expansionstakt. Geopolitisk instabilitet har förvandlat energisäkerheten från ett hållbarhetsproblem till en affärsrisk på styrelsenivå.
När ekonomichefer frågar om exponering för svängningar i bränslepriserna och CO:er ifrågasätter om nätanslutningar kommer att finnas tillgängliga för framtida anläggningar, slutar energiomställningen att vara ett avlägset mål för 2050 och blir en omedelbar operativ utmaning.
Den verkligheten har stärkt, inte försvagat, affärsmässiga argument för energieffektivitet och elektrifiering. Dessa investeringar konkurrerar nu på samma villkor som alla andra kapitalallokeringsbeslut: avkastning, återbetalning, riskminskning och strategisk fördel.
Vi ser det i siffrorna och uppskattar i fallet för industriell energieffektivitet tio praktiska industriella energieffektivitetsåtgärder kan bidra till att spara cirka 437 miljarder dollar årligen fram till 2030. Det är inte bara en hållbarhetssiffra. Det är en konkurrenssiffra.
Ledare som fortfarande ramar in detta internt som ”miljöinitiativet” undersäljer det till sina egna organisationer och förlorar ofta budgetkampen till team som pitchar det som riskhantering och marginalskydd istället.
Hur man skalar industriell avkolning genom finansiering, genomförande och repeterbara driftsmodeller
Vår forskning visar att finans nu är den barriär som oftast identifieras av beslutsfattare. Fyrtiotre procent rankar det som sin största utmaning, medan ungefär hälften anger osäkerhet om avkastning på investeringen som den faktor som hindrar projekt från att gå vidare. Dataintegration och kompetens följer nära efter.
Det som saknas på listan är teknik. Motorer, värmepumpar, kontroller och digitala lösningar finns redan. De är beprövade, tillgängliga och kapabla att leverera resultat. Utmaningen är att utveckla den organisatoriska förmågan att finansiera, implementera och skala dessa lösningar över hela verksamheten snarare än isolerade pilotprojekt.
Organisationer som rör sig snabbt tenderar att följa ett mönster. De kommunicerar energieffektivitet i termer som deras ekonomiteam redan förstår: avkastning, motståndskraft, exponeringsminskning och affärsresultat. De standardiserar hur projekt mäts, finansieras och rapporteras, vilket gör att lärdomar från en plats kan påskynda implementeringen vid nästa.
De tänker också på system snarare än enskilda tillgångar och integrerar strategier för energieffektivitet, elektrifiering och värmeåtervinning istället för att bedriva uppgraderingar av fristående utrustning. Däremot fortsätter organisationer som förblir fast i planeringsläget ofta att behandla varje projekt som ett unikt affärsfall och väntar på säkerhet innan de skalas, när den verkliga möjligheten ligger i att bygga repeterbara modeller först.