Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Ett innovativt mikronät i Upper Blinkwater, Sydafrika, levererar hållbar förnybar el, stärker samhällen och driver lokal utveckling.

Äntligen makt

Cirka 1,2 miljarder människor runt om i världen saknar fortfarande tillgång till el. Mikronät kan leverera ström till de mest avlägsna platserna genom att använda förnybara energikällor för att säkerställa klimatneutrala och hållbara lösningar. Upper Blinkwater, Sydafrika, fungerar som en modell för detta tillvägagångssätt.

När Neliswa Gaju vill veta vad som händer i världen just nu går hon in i vardagsrummet och slår på sin TV. Det kan låta trivialt, eller som en tråkig, självklar rutin. Men det är det inte! Eftersom Neliswa bor i Upper Blinkwater i östra Kapprovinsen i Sydafrika cirka 200 km nordost om Port Elizabeth. Den lilla byn med cirka 70 hushåll är så avlägsen att den inte var ansluten till det nationella elnätet. Under lång tid fanns det ingen el här förrän 2020, då ett litet oberoende elnät - ett så kallat mikronät - installerades. Många olika företag och föreningar är involverade i projektet, som initierades av Eastern Cape Province i Sydafrika och delstaten Niedersachsen i Tyskland.

Happy South African woman posing with baby in rural village.

Allt är enkelt nu

”Vårt liv var väldigt, väldigt svårt på den tiden för våra föräldrar, den gamla tiden”, säger Neliswa. ”Vid den tiden använde vi eld för matlagning, även för att göra varmt vatten. Varje morgon, stannar upp tidigt på morgonen och gör det jobbet. Och matlagning, allt vi gjorde på elden. Även belysning använde ljus och paraffin för att tända på natten. Nu, allt har förändrats. Allt är enkelt! Vi kan använda el för matlagning, strykning, kylskåp, tvättmaskiner. Vi har elektriska lampor och TV. Vi kan titta på allt, även från utlandet.

Man typing on computer at power plant.

Desmond Mabilo

Mikronätet i Upper Blinkwater består av tre huvudkomponenter: ett solcellssystem (75 kWp), en dieselgenerator och ett batterilagringssystem. ”Det smarta elnätet är anslutet och styrs av Komponenter från Siemens ”, förklarar Desmond Mabilo från Siemens Smart Infrastructure, som följde installationen av systemet. ”En SICAM Microgrid Controller styr energikällorna (PV, dieselgenerator, batteri) och en lastavlastningsmodul säkerställer att elen används optimalt. Med detta system ser vi till att det finns åtminstone tillräckligt med energi för varje hushåll för att köra en mobiltelefonladdare, en TV plus parabolantenn och en vattenkokare. Dessutom finns det några gemensamma tvättmaskiner och några kommersiella maskiner.”

En hållbar lösning

”Dieselgeneratorn, som naturligtvis inte är hållbar, används bara när solsystemet inte kan köras och batterilagret är tomt”, säger Desmond. ”Under de senaste tre åren har Upper Blinkwater redan kunnat generera cirka 90% av sin el genom solceller. För att se till att vi klarar oss ännu bättre i framtiden kommer vi också att integrera små vindgeneratorer i mikronätet. Analyser har visat att det finns tillräckligt med vind i Upper Blinkwater. Därför förväntar vi oss att vi i framtiden bara kommer att behöva använda dieselgeneratorn här mycket sällan och kommer att kunna förse hushållen uteslutande med hållbar el.”

En chans att bryta sig loss från fattigdomen

”Det var fantastiskt att se de ekonomiska aktiviteter som utlöstes av enbart elförsörjningen. När vi kom hit för första gången var det väldigt lite ekonomisk aktivitet i detta lilla samhälle. Mycket av handeln var faktiskt byteshandel, säger Tshibvumo Sikhwivhilu, medgrundare och verkställande direktör för Lamo Solar. Nu, fyra år senare, blev vi förvånade över förändringarna. Till exempel finns det en lokal snickare som kan göra stolar och bord genom förnybar grön el för att tillhandahålla och sälja dem. Nu kan dessa stolar verka som, du vet, en lyx eller något att sitta på eftersom det är möbler, men effekten av att ha en stol sträcker sig långt bortom vad vi ser med blotta ögat, eftersom skolor och barn kan samlas på ett ställe sittande på något som är mycket bekvämare och inte under träd att lära sig. Ett litet steg för att bryta sig loss från fattigdomscykeln. ”

En lösning för många byar

Upper Blinkwater är inte ett isolerat fall. Bara i östra Kapprovinsen i Sydafrika är cirka 25% av landsbygdens byar inte anslutna till elnätet. Över hela världen har cirka 1,2 miljarder människor ingen el och är därför i princip uteslutna från många möjligheter att leva, handla och kommunicera med varandra. Mikronät skapar nya perspektiv för dessa människor och är samtidigt hållbara.
Neliswa säger: ”Nyheterna i Sydafrika är fulla av rapporter om elbrist. Många klagar över lastavlastning (tillfällig frånkoppling av el på grund av överbelastning av nätet). Vi har inte det problemet i Upper Blinkwater. Elektriciteten är stabil.”

Aenne Barnard, augusti 2023

South African man standing in microgrid facility.

Tshibvumo Sikhwivhilu

Fascinerande forskning och teknik

Insikter i våra forskningslaboratorier och tekniska bakgrunder

Siemens logotyp med en färgstark abstrakt bakgrund med en blandning av blå, grön och gul färger.