Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Överbrygga kompetensgapet med Digital Twin och Tokn

HELLER utbildar framtida tekniker med sin prisbelönta Mini-CNC-verktygsmaskin, Tokn. Detta hjälper till att lösa kompetensgapet på bearbetningsmarknaden.

För att möta det brådskande behovet av skickliga CNC-tekniker utvecklade verktygsmaskintillverkaren HELLER Tokn, ett unikt, prisbelönt högpresterande träningsverktyg. Tillsammans med vår styrteknik och Digital Twin vi erbjuder en sömlös och effektiv upplevelse för teknisk utbildning.

Världen är alltmer beroende av komplexa komponenter. Allt från drönare till cykelramar, från medicinska implantat till flygplan, förlitar sig på precisionsteknik av delar som produceras av datorer med numerisk styrning (CNC). Den globala CNC-marknaden förväntas växa från 100 miljarder dollar 2025 till 195 miljarder dollar år 2032.

Bristen på skickliga CNC-tekniker är dock alarmerande. Mer än 60% av företagen rapporterar svårigheter att fylla lediga platser på grund av brist på kvalificerade arbetstagare. Denna klyfta bromsar inte bara produktionen utan påverkar också innovationen. För att motverka denna trend utvecklade den tyska verktygsmaskintillverkaren HELLER Tokn, en unik träningslösning. Vi tillhandahöll i sin tur Run myVirtual Machine, Digital Twin för Sinumerik One CNC-styrenheten.

Tillverkad av lärlingar, för lärlingar

Tokn designas, produceras och beställs av HELLERs egna lärlingar uttryckligen för träning och utbildning. ” Tokn är en game changer för tillverkningsutbildning. Miniatyrversionen av en riktig 5-axlig CNC-maskin, kombinerat med professionell träning och digital twin, driver träningen till nästa nivå. Detta tillvägagångssätt tar inte bara upp bristen på kvalificerade arbetare, det erbjuder motivation för den unga generationen och är en accelerator för vidareutbildning och behärskningsprogram, säger Melanie Luz, Global Training Coordinator.

”Vi skapade Tokn för att ge unga människor möjlighet att uppleva och aktivt forma verktygsmaskinvärlden”, förklarar Achim Hammley från HELLER Training. ”I CNC-kursen lär sig var och en av våra lärlingar hur man använder maskinen för att tillverka arbetsstycken.”

Tokn är utrustad med en Sinumerik One-styrenhet och erbjuder samma funktionalitet som sin större, CNC-styrda 5-axliga bearbetningsmottagare. Och eftersom det är en fristående enhet kan lärlingar öva på att skapa komplexa komponenter för alla branscher utan att avbryta den verkliga verksamheten.

A person is standing in front of a large window, looking out at a snowy landscape.
Tokn är en game changer för tillverkningsutbildning. Miniatyrversionen av en riktig 5-axlig CNC-maskin, kombinerat med professionell träning och digital twin, driver träningen till nästa nivå.
Melanie Luz, Global utbildningskoordinator, HELLER

Digital Twin påskyndar inlärningen

Det är kombinationen av Sinumerik One-styrenheten och Digital Twin-lösningen Run myVirtual Machine som låser upp Tokns verkliga träningspotential. Det gör det möjligt för instruktörer och studenter att designa CNC-program och testa dem med hjälp av en 3D-simuleringsmodell av ett verkligt HELLER-maskinverktyg. ”Denna detaljerade simulering gör det möjligt för praktikanter att modifiera och förbättra NC-program (numerisk kontroll) utan risk för att skada någon verklig - och mycket dyr - utrustning. När eleverna övar bearbetningsstegen kan de se resultaten i den digitala modellen, precis som om de arbetade med den fysiska maskinen, säger Simon Schmidt, Siemens Global Key Account Manager för HELLER. Om allt verkar vara i ordning kan praktikanter sedan bearbeta de verkliga delarna. Denna perfekta blandning av det verkliga och det digitala är ännu en anledning till att lösningen är så effektiv. Så det är inte förvånande att Tokn vann German Design Award 2025 för ”Excellent Product Design”.

Detta verktyg låter praktikanter förbättra NC-program utan risk för att skada någon verklig och mycket dyr utrustning. Studenterna kan se resultaten i den digitala modellen, precis som om de arbetade med den fysiska maskinen.
Simon Schmidt, Nyckelkontoansvarig, Siemens AG

Öppnar nya vägar inom teknisk utbildning

Komplexa problem kräver sofistikerade lösningar. Ett flexibelt, kraftfullt, kompakt och väldesignat verktyg som Tokn öppnar möjligheter för att utveckla talanger inom det tekniska området. Det är just denna typ av innovation som behövs för att anpassa sig till ny teknik snabbare och effektivare och se till att tillverkare - stora som små - förblir relevanta i det ständigt föränderliga landskapet under 2000-talet.

Maj 2025