Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

När smarttelefonen förstår luftkonditioneringen

Jibo Liu, Steven Brens, Sandeep Billa | Årets uppfinnare | Enastående uppfinning

Idrifttagning av industriella luftkonditioneringssystem var tidigare en komplex, kostsam och tidskrävande process som krävde specialverktyg och omfattande manuell konfiguration. Tre uppfinnare på Siemens — Jibo Liu, Steven Brens och Sandeep Billa — har revolutionerat denna process. De insåg att effektiva HVAC-system (värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem för byggnader), som står för nästan en femtedel av den globala energiförbrukningen, är beroende av korrekt installation och optimal drift, utvecklade de en intuitiv mobilapp. Deras innovation förenklar idrifttagningen, vilket gör det lika enkelt för specialister som att installera en ny smartphone. För detta fick de Årets uppfinnare Award 2025 i kategorin ”Outstanding Invention”.

Jibo Liu, Steven Brens, Sandeep Billa | Inventors of the Year | Outstanding Invention

Iphone-ögonblicket för HVAC-industrin

Historien började 2018 med en brainstorming session. Kollegorna hade en vision: De ville skapa ett öppet, standardiserat system som är lika intuitivt som en smartphone. ”Vi drömde om ett Android-operativsystem för HVAC-industrin”, påminner Jibo Liu. ”Vi ville kombinera befintlig teknik — precis som Steve Jobs gjorde med den första iPhone.” Och så fick de arbeta. Deras app kan kommunicera med styrenheten via en Wi-Fi-pinne, automatiskt känna igen och förkonfigurera komponenter. Den guidade steg-för-steg-installationen minskar den initiala installationstiden från timmar eller till och med dagar till under 30 minuter. Dessutom ger molntjänstaktivering omedelbart instrumentpaneler, larm och trenddata för ett år.

The image shows a person using a smartphone to control an air conditioning system.

Tre uppfinnare, olika roller — ett gemensamt mål

Jibo Liu, med en magisterexamen i mikrosystemteknik och en Siemens-tjänst sedan 2005, erkände den enorma potentialen i den traditionella HVAC-industrin. Han såg att trots sitt bidrag på 20% till den globala energiförbrukningen saknade många kommersiella byggnader, särskilt i USA med sina platta tak idealiska för takenheter, digitala gränssnitt. Hans vision: att göra dessa elektromekaniskt styrda system smarta och enkla att installera med appen. Steven Brens, med över 25 års erfarenhet av digital styrteknik, överbryggad utveckling och praktisk tillämpning. Han påminner om: ”Tidigare var du tvungen att ta med en dator till HVAC-systemet och konfigurera allt manuellt. Idag gör vi det med några klick — direkt via appen. Detta gör effektiv systeminstallation tillgänglig även för mindre företag med en begränsad budget. Sandeep Billa fokuserade på appens mjukvaruarkitektur och säkerställde ett intuitivt gränssnitt som alla kan använda, även utan specialkunskaper.

Jibo Liu (Lösungsingenieur, Hauptkonstrukteur und Entwickler der Erfindung)

Jibo Liu (Solutions Engineer, primär designer och utvecklare av uppfinningen)

Mer än en app

Lösningen är baserad på Siemens styrenhet Climatix C600, som har anpassats för nya tillämpningar. Molnanslutning möjliggör fjärrunderhåll. Ett integrerat friskluftsystem hjälper till att minska energiförbrukningen med upp till 20 procent. ”Vi uppfann inte något helt nytt”, säger Liu. ”Vad vi gjorde var att kombinera befintlig Siemens-teknik på ett nytt sätt, vilket gjorde det möjligt för oss att utveckla en helt ny lösning i oöverträffad hastighet.”

Steven Brens (Lösungsingenieur, Installation und Bereitstellung vor Ort)

Steven Brens (Solutions Engineer, fältinstallation och driftsättning)

Skillnaden i vardagen

Denna uppfinning förändrar grundläggande HVAC-installation, vilket gör den tillgänglig för ett bredare spektrum av användare. Det eliminerar behovet av specialiserade fälttekniker för programmering och konfiguration, eftersom appen ger en förkonfigurerad, förenklad installation. Innovationen har redan fått positiv feedback och expanderar i USA och växer i kompatibilitet. Ekonomiskt öppnar det nya marknader för Siemens, når små och medelstora företag och tillväxtregioner och därigenom demokratiserar tillgången till avancerad teknik.

Sustainability genom förenkling

”Appen säkerställer att systemen fungerar effektivt från början”, säger Billa. ”Inga felkonfigurationer, ingen bortkastad energi. Det är bra för miljön - och bra för plånboken också. Liu ser uppfinningen som en del av ett större uppdrag: ”Mitt arbete passar väl in i Siemens vision om en grönare och livlig värld. Även små förbättringar räknas — om de används i miljontals byggnader världen över.

Sandeep Billa (Softwareentwickler, Implementierung der mobilen App)<br/>

Sandeep Billa (Software Developer, implementering av mobilapp)

Framtiden är smart och uppkopplad

Denna innovation visar hur digitalisering kan förenkla processer, minska inträdesbarriärer och göra modern byggteknik tillgänglig för nya målgrupper, vilket gör det som en gång var en nischmarknad till en uppnåelig verklighet.

Videoklipp

Implementering av mobilapp

Jibo Liu, Steven Brens, Sandeep Billa | Årets uppfinnare | Enastående uppfinning