Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Allt för säkerhet

Maximilian Walter | Årets uppfinnare från Siemens | Livstidsprestation

Porträtt av en seriös man i kostym och slips med suddig bakgrund.

Max Walter är Årets uppfinnare 2024 Hans uppfinning gör stora maskiner och anläggningar säkrare.

Max Walter, på Siemens Digital Industries, är expert på funktionssäkerhet. Tillsammans med Siemens Safety Community och kunder och partners delar han ett gemensamt mål: noll arbetsolyckor. Han har utvecklat säkerhetslösningar i många år, detta har nu gett honom utmärkelsen Lifetime Achievement Award som Årets uppfinnare 2024.

En säkerhetsintegrerad filosofi

Enligt Max: ”Siemens är mycket starka när det gäller säkerhet – så starka att det skiljer hela vår produktportfölj från konkurrenternas. Skillnaden beror främst på vår säkerhetsintegrerade filosofi. Det innebär att vi integrerar säkerhet i våra produkter som en kärnfunktion redan från början – inte som ett tillägg som läggs till i efterhand på ett färdigt system. Fördelen för kunderna är att de får säkerhet på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt. Självklart innebär vårt arbete ständigt tekniska utmaningar. Många av våra funktioner – som i dag är industristandarder – ansågs tidigare omöjliga av andra, till exempel att utföra säkerhetsfunktioner på en enda standardmikroprocessor. Eller att överföra säkerhetsdata via en vanlig nätverkskabel, eller till och med trådlöst. Eller att köra säkerhetsfunktioner i molnet – och mycket mer. Jag är stolt över att vara en del av Siemens Safety Community, vars innovationer bokstavligen förhindrar både allvarliga och mindre olyckor varje dag.”

Erkänna risker och reagera

Att integrera säkerhet i utvecklingsprocessen innebär att man redan från början identifierar var de potentiella riskerna finns. Till exempel kan en kort distraktion hos en anställd leda till att ett finger krossas i en press, batterier kan överhettas och börja brinna, eller en autonom robot kan köra över människor i en fabrik. ”Den bästa lösningen beror alltid på det specifika fallet. Vi kan till exempel eliminera risken för krossade fingrar vid en metallpress genom att se till att pressen endast stängs när operatören trycker på två särskilda knappar med båda händerna – vilket gör att händerna inte kan vara inne i pressen samtidigt. En robot som automatiskt saktar ner när den upptäcker människor i närheten utgör inte längre samma hot.”

En hand svävar över en gul säkerhetsljusridå med röda indikatorlampor, med betoning på industrisäkerhet och automation.

På Siemens är säkerhet en del av konceptet redan från början.

Säkerhet först

Man i blå skjorta ler mot kameran mot suddig bakgrund

Hans uppfinningar kan förhindra olyckor på jobbet.

”Förebyggande av olyckor är vår högsta prioritet”, säger Max. ”Om en farlig situation verkligen uppstår måste säkerhetssystemet kunna identifiera den och reagera omedelbart. Det finns inget utrymme för fel här! Våra system är utformade för att alltid välja det säkraste alternativet, även vid interna hårdvaru- eller programvarufel – till exempel genom att stänga av systemet i stället för att utsätta någon för fara.”

Upptäcka personer med AI

Varför inträffar då olyckor fortfarande i fabriker i dag? Statistik visar att säkerhetsfunktioner ofta antingen kringgås eller helt enkelt inte har installerats från början. Det finns flera orsaker till detta – i många fall kan säkerhetsfunktioner uppfattas som ett hinder för snabb idrifttagning eller reparationer. ”Här måste vi bli bättre”, säger Max. ”Vi behöver smartare system som är enkla att installera och som bara ingriper när en verklig fara uppstår. Därför arbetar vi med att utveckla AI-baserade säkerhetssystem som kan skilja mellan människor och andra rörliga objekt, och som även kan lokalisera människor exakt. Det innebär att människor kan röra sig genom en produktionscell inom något som liknar en säkerhetsbubbla. Om de kommer för nära en maskin saktar maskinen ner eller stannar. På så sätt behöver man inte stänga av hela systemet så fort någon går in i cellen. Samtidigt utlöser andra rörliga objekt – som robotar, transportband eller maskiner – inte säkerhetsstoppen.”

Digitaliseringen innebär att vi kan förvänta oss en mycket mer utveckling i produktionen under de kommande åren. Max och det globalt unika Siemens Safety Community kommer att se till att denna utveckling inte kommer att ske på bekostnad av människors säkerhet.

En person som bär en blå skjorta och glasögon ler medan han står framför en vit bakgrund.