Skip to main content
Two men in blue hard hats and safety glasses are working on electrical wiring in an open panel, with one man in the foreground looking up and the other reaching into the panel.
Siemens Stiftelse

Karriärer Electric™

Bygga en arbetskraft för att möta landets accelererande elektrifieringsbehov.

Siemens Foundation har lanserat Careers Electric™, ett nationellt initiativ för att utöka tillgången till högkvalitativ elektroutbildning och skapa tydliga vägar till välbetalda, efterfrågade elkarriärer. Careers Electric™ är utformad för att möta landets accelererande elektrifieringsbehov och utrustar studenter och arbetare med de tekniska, digitala och säkerhetskompetenser som krävs inom dagens snabbt föränderliga energi- och infrastruktursektorer. Initiativet siktar på att utbilda 25 000 personer under de första tio åren genom ett modernt, skalbart tillvägagångssätt som förbereder de skickliga elektriker som är nödvändiga för att driva Amerikas framtid.

Våra partners

NCBCE logo with a blue and orange graphic, 'NC' in orange, 'BCE' in blue, and the tagline 'Invest • Inspire • Innovate' below.

North Carolina Business Committee for Education (NCBCE) är en affärsledd ideell organisation för utbildning och arbetskraft baserad på kontoret för guvernören i North Carolina. NCBCE har kallats statens arbetskraftskontakt, eftersom det samlar arbetsgivare, statliga och lokala beslutsfattare, lokala utbildningssystem, lokala arbetskraftsstyrelser, och lokala samhällspartners för att förbereda samhällen för att möta arbetskraftens krav.

NCBC

The EVITP logo features 'Electric Vehicle' above 'EVITP' with 'EVIT' in solid black and 'P' outlined in gray, and 'Infrastructure Training Program' below.

Electric Vehicle Infrastructure Training Program (EVITP) är ett samarbete mellan biltillverkare, fackföreningar, allmännyttiga företag, tillverkare av elfordon, säkerhets- och elpersonal samt utbildningspersonal som levererar omfattande utbildning och certifiering för att återspegla den snabbt utvecklande EV-industrin. Dessa partnerskap gör det möjligt för EVITP att ligga steget före branschtrender och ge stöd och uppsökande verksamhet på nationell och lokal nivå.

EVIT

The logo for 'The Families & Workers Fund' displays white text on a dark blue background, with 'THE' and 'FUND' in smaller, thin fonts, and 'FAMILIES &' and 'WORKERS' in large, bold letters.

Genom sitt partnerskap med Siemens Foundation identifierar och stöder Families and Workers Fund program för laddning av elbilar över hela landet och tillhandahåller finansiering för tjänster för att hjälpa till att övervinna vanliga hinder för karriärframgång inklusive utrustning och uniformer, barnomsorg, transport, prisvärda bostäder och stöd för den mentala hälsan.

FWF

The logo for NC Community Colleges features 'NC' in large blue letters, with 'COMMUNITY' and 'COLLEGES' in smaller blue text next to it, all above a gold line and the tagline 'CREATING SUCCESS' in gold.

North Carolina Community College System (NC Community Colleges eller System) är motorn för arbetskraftsutveckling i North Carolina och den enda offentliga enheten som ägnar sig åt att ge prisvärd högskoletillgång till alla i staten. Systemet styrs av NC State Board of Community Colleges med administration från NC Community College System Office, och stöd från NC Community Colleges Foundation, och drivs av 58 community colleges och deras respektive stiftelser. Tillsammans betjänar systemet 600 000 studenter och tilldelar mer än 60 000 grader, examensbevis och certifikat årligen.

NC Community Colleges

The Wake Tech logo featuring the words 'WAKE TECH' in black text, separated by a stylized blue and gold torch icon.

Wake Tech är North Carolinas största community college, som betjänar mer än 72 000 studenter årligen, med sju campus, ett utbildningscenter och ett omfattande utbud av online-inlärningsalternativ. Wake Tech är ackrediterat och erbjuder mer än 250 associerade examens-, examens- och certifikatprogram som förbereder studenterna för universitetsöverföring eller omedelbar anställning. Högskolan erbjuder också kortsiktiga, icke-examensprogram inom IT, hälsovård, gästfrihet, allmän säkerhet, skickliga yrken och mer. Icke-examensprogram inkluderar stöd för småföretag, anpassad företagsutbildning och grundläggande färdighetskurser som engelska som andraspråk och förberedelse för gymnasiekvalens.

Väckningsteknik

Siemens Foundation lanserar Careers Electric™