Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
STUDIJA SLUČAJA

Naknadna ugradnja mašinama za predenje daje novi život

Safilinova fabrika u Ščitnu dala je novi život staroj mašini za predenje. Naknadna ugradnja opreme pomogla je u smanjenju troškova, povećanju efikasnosti i sigurnosti proizvodnje i poboljšanju radne udobnosti.

Safilin, kompanija koja kombinuje francuski kapital sa poljskom stručnošću, proizvodi proizvode na bazi lana i konoplje, uključujući pređe koje se koriste u odeći, nameštaju, tehničkom tekstilu, prehrambenoj, automobilskoj industriji i mnogim drugim industrijama. Kompanija takođe proizvodi vijke za kompozitne materijale, kao i konopce i uvijene pređe za razne primene. U Poljskoj Safilin upravlja proizvodnim pogonima u Miłakovu i Ščitnu. Na poslednjem mestu se nalaze i mlin za mokro predenje i postrojenje za češljanje. Pogon godišnje proizvodi oko 2.000 tona gotovih proizvoda. Za mokro predenje koristi PM88 mašine, koje se obično nazivaju PM. Ove mašine rade od 1982. godine, što znači da rade više od 40 godina. Kao deo svoje industrijske strategije, kompanija je odlučila da istraži alternative svojoj postojećoj opremi i iskoristi svoju duboku stručnost u procesu kako bi izgradila konkurentsku prednost u proizvodnji lanene pređe. Nastojeći da maksimalno iskoristi svoju postojeću imovinu, menadžerski tim pokrenuo je program naknadne ugradnji čiji je cilj da PM mašini pruži drugi život dok je preimenuje u PZ-KA. Odluka o modernizaciji mašina za starenje omogućila je automatizaciju procesa i vizualizaciju proizvodnih parametara u realnom vremenu, što je rezultiralo poboljšanom operativnom efikasnošću i značajnom uštedom troškova. Ključni faktor uspeha bilo je stvaranje sveobuhvatnog projektnog tima, okupljajući Safilin stručnjake iz različitih disciplina koji su aktivno doprineli inicijativi.

Safilin - Retrofitting - Case study - 01

PM88 mašina za predenje nakon modernizacije. Naknadna ugradnja opreme pomogla je u smanjenju troškova, povećanju efikasnosti i sigurnosti proizvodnje i poboljšanju radne udobnosti.

Alternativa naknadnom opremanju bila je kupovina mašina iz Kine. Međutim, izabrali smo modernizaciju jer oprema koja je trenutno dostupna na tržištu ne garantuje potreban nivo kvaliteta ili produktivnosti. Pored toga, njegova cena je veća od obnove i nadogradnje naše postojeće mašinske flote. Period povrata nove mašine bio bi veći od osam godina, dok je za naknadnu ugradnju kraći od dve godine. Zato je modernizovani PZ-KA postao deo mašinskog parka odeljenja za predenje,“
kaže Jan Słovinski, direktor postrojenja u Safilin Szczytno.

Kompleksni proces prerade lana

Proces predenja lana podrazumeva crtanje i istovremeno uvijanje hemijski tretiranog lutanja, odnosno prethodno obrađenog i blago uvijenog lanenog komadića određene linearne gustine.

U postrojenju u Szczytnu predenje se vrši metodom mokrog predenja. Lutajuća špulica se postavlja na okvir za predenje, gde započinje proces „pripreme za predenje“. Ovo uključuje prolazak lutanja kroz vodeno kupatilo održavano na 18—22° C, a zatim kroz niz vodiča koji mu omogućavaju da se postepeno i kontrolisano odmotavanje,
objašnjava Aleksandra Kaszubovska, inženjer procesa u Safilinu.

U sledećoj fazi nedovoljnog unošenja je u sastavu valjaka. U poređenju sa napajanjem i otpuštajućim napajanjem nastaje nedovoljno napajanje i pokretanje procesa prebacivanja. Prehrana navijana je sledeća na sekvu koja se nalazi na vrećenju. Da biste postigli optimalnu preciznost i ravnomernost prometa, potrebno je da proverite brzinu, skretnost, veličinu i nekoliko drugih parametara. To se dešava u mogućim mogućnostima nakon retroinstalacije, automatizacije i proširenja za praćenje.

Početno stanje pre modernizacije

Mašina PM88 sastojala se od tri glavne komponente: električnog ormara, mehaničkog ormara i radnog modula. Mehanički ormar dizajniran je da prenosi pogonsku snagu kroz sistem zupčanika, lanaca i pojaseva. U stvari, ceo mehanizam, koji se sastojao od približno 50 komponenti, prvenstveno zupčanika, pokretao je jedan elektromotor.

Ovo rešenje je otežavalo promenu parametara mašine, jer je zahtevalo ručnu intervenciju, uključujući zamenu zupčanika radi promene odnosa prenosa. Pored toga, morale su se koristiti komponente mehaničkog podešavanja, kao što je mehanizam za čegrtaljku za kontrolu cikličnog kretanja. Ovo je zahtevalo precizna podešavanja podešavanja i produžilo vreme potrebno za prilagođavanje mašine novom asortimanu proizvoda,
seća se Aneta Siemak, supervizor Odeljenja za predenje.

Pored toga, neke komponente pogona, kao što su osovine i sklopovi ležajeva, nisu pravilno prilagođene radnim uslovima mašine, što je dovelo do češćih kvarova i kvarova koji su uticali na pouzdanost mašine i vreme rada,„dodaje Krzysztof Ogonovski, glavni mašinski inženjer u odeljenju za predenje.

Električni sistem konvencionalne mašine PM88 sadržao je samo minimalni broj komponenti potrebnih za napajanje upravljačkog sistema i pogona. Ceo kontrolni dijagram mašine stane na jedan list. “To je bilo zbog ograničene funkcionalnosti mašine,„objašnjava Aneta Siemak.

Glavni motor je pokretao sve komponente mašine, uključujući valjke za dovod, valjke za izvlačenje i mehanizam oscilacije prstenaste šine,„dodaje ona.

Motor se napajao direktno iz mrežnog napajanja 3 × 400 V. Broj uređaja za detekciju, odnosno graničnih prekidača, bio je ograničen na potvrđivanje krajnjih položaja mehaničkih mehanizama. Kontrolni sistem je obavljao samo osnovne funkcije: pokretanje, zaustavljanje i završetak ciklusa.

Safilin - Nadogradnja - Studija slučaja - 03

Pre modernizacije, mehanički ormar je dizajniran da prenosi snagu kroz sistem zupčanika, lanaca i pojaseva. Čitav pogonski sklop pokretao je jedan elektromotor.
Naknadna ugradnja dala je mašini novi život. Kao deo procesa modernizacije, mehanički ormar je redizajniran i prilagođen za ugradnju servo motora.

Promene po modernizaciji

Rad na projektu naknadne ugradnje započeo je u maju 2023. godine i nastavljen je do jula 2024. godine. Ceo mehanički ormar je redizajniran i prilagođen za ugradnju servo motora. Tokom modernizacije zamenjeno je nekoliko komponenti, uključujući zupčanik, koji je zamenjen sistemima na servo pogon. Sklopovi ležaja i pogonska vratila takođe su modifikovani da rade pod novim uslovima. Ove promene omogućile su precizno podešavanje radnih parametara mašine, značajno poboljšavajući ukupne performanse.

Zahvaljujući servo motorima, više nema potrebe za ručnom intervencijom u pogonskom sistemu, eliminišući zahtev za zamenom zupčanika. Parametri mašine se sada podešavaju preko PLC kontrolera. Pored toga, imamo potpunu vidljivost svakog parametra unutar svakog radnog dela mašine, omogućavajući brzu i laku rekonfiguraciju postavki i optimizaciju proizvodnog procesa,„kaže Maciej Rusinek, glavni inženjer energetike u Safilinu.

Optimizirali smo trajnost ključnih komponenti za prenos snage, kao što su ležajevi, osovine i drugi sklopovi, što je značajno poboljšalo pouzdanost celog sistema,„dodaje Kamil Baran, mašinski inženjer u Safilinu.

Smanjenje broja mehaničkih komponenti takođe je olakšalo održavanje pružajući bolji pristup kritičnim delovima, značajno smanjujući zastoje. Sve u svemu, ova poboljšanja su doprinela većoj efikasnosti mašine i većoj operativnoj pouzdanosti.

Nakon modernizacije, električni sistem mašine PM88 uključuje komponente usklađene sa konceptom modifikovanih pogonskih sistema, kao i nove funkcije uvedene kako bi se zadovoljili zahtevi proizvodnje. Ova rešenja zasnivaju se na Siemensovim tehnologijama, koje su ispunile Safilinova očekivanja i pokazale se idealnim za projekat naknadne ugradnje mašine,„objašnjava Jakub Chojnacki, viši specijalista za tehničku podršku u Siemensu.

Glavni pogonski element ostaje asinhroni motor; međutim, njegova funkcija je ograničena na pogon vretena. Zahvaljujući specijalizovanom dizajnu motora SIMOTICS GP (VSD) i modularnog pretvarača frekvencije SINAMICS G120, njegove mogućnosti performansi su značajno poboljšane. Preostale pogonske komponente odgovorne za funkcije specifične za proces koriste SINAMICS S210 servo pogonske sisteme u kombinaciji sa visoko-dinamičkim sinhronim servo motorima sa stalnim magnetom SIMOTICS S-1FK2 visokih performansi i SIMOGEAR 2KJ menjačima.

Broj fizičkih kontrolnih elemenata na upravljačkoj ploči smanjen je na nulu prenošenjem svih radnih funkcija na HMI panel. Jedine fizičke kontrole koje su ostale su one povezane sa sigurnosnim sistemom, naime tasteri za zaustavljanje u slučaju nužde i kontrole resetovanja sigurnosnog kruga,„objašnjava Viktor Bartko, specijalista za automatizaciju u Safilinu.

Novo rešenje je takođe opremljeno funkcijom isključivanja komunalnih usluga koja automatski isključuje potporne medije, naime vodu i komprimovani vazduh, kada se mašina isključi. Dodatne karakteristike uključuju automatsko dopunjavanje vode u koritu mašine i automatsko hlađenje električnih i mehaničkih ormara. Celokupnim upravljačkim sistemom upravlja pouzdan Siemens S7-1500 porodični kontroler koji radi zajedno sa HMI panelom.

Safilin - Retrofitting - Case study - 07 img 01

Električni kontrolni ormar pre modernizacije.

Case study - 07 img 02

Električni kontrolni ormar nakon modernizacije.

Automatizacija koja povećava produktivnost i sigurnost

Zahvaljujući naknadnoj ugradnji, bezbednost rada mašine je takođe značajno poboljšana. PZ-KA je sada opremljen novim sigurnosnim sistemom dizajniranim u skladu sa zahtevima utvrđenim kroz proces procene rizika. Između ostalih karakteristika, mašina je opremljena standardnim dugmadima za zaustavljanje u slučaju nužde gljiva.

Sigurnosni sistem nadgleda programabilni sigurnosni relej iz porodice SIRIUS 3SK2. Pored osnovne funkcije zaustavljanja u slučaju nužde, implementirana je i funkcija zahteva za otključavanje koja omogućava bezbedno zaustavljanje mašine,„kaže Evelina Radomska, specijalista za zdravlje, bezbednost i životnu sredinu.

Sigurno zaustavljanje pogona mašine takođe se može postići sigurnosnim krugovima i sigurnosnim funkcijama integrisanim u servo pogone i pretvarač frekvencije. Ove funkcije rade na osnovu signala koje generiše sigurnosni relej, omogućavajući brz odgovor u opasnim situacijama. Istovremeno, iako je bezbednost značajno poboljšana, povećana je i produktivnost mašine.

Prebacivač koristi SINAMICS G120 za brzinu prebacivanja. Primenjena tehnika od 87Hz je pogodna za podešavanje pokreta motora u trokutu do 2610 o/min, povećavajući maksimalnu brzinu okretanja na brzinu do oko 12 minuta o/min. Povećanje ovog rasta od 173%
Maćej Rusinek, glavni energetski inženjer, Safilin
Safilin - Nadogradnja - Studija slučaja - 10 img

Operatorska ploča pre i posle modernizacije.

Automatizaciju kontroliše Siemens CPU integrisan u SIMATIC S7-1500 controller, koji koordinira rad servo pogona i drugih komponenti mašine. Među njegovim funkcijama su sinhronizacija brzina i procesa pogona, kao i kontrola elektromagnetnih ventila i ventilacionih sistema. TP1200 Comfort HMI operaterska ploča, zauzvrat, upravlja osnovnim funkcijama mašine. Omogućava dijagnostiku komponenti sistema, uključujući i pogone, i obezbeđuje kontrolu i praćenje parametara procesa. Panel takođe vizualizuje ključne radne podatke, kao što je nivo napunjenosti špulice na koju je pređa namotana.

HMI panel prikazuje dužinu namotane pređe, merenu u metrima, kao i trajanje procesa. Omogućava operaterima da prilagode trenutna podešavanja procesa na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja i generiše pozicijske grafikone za servo pogon prstenaste šine,„objašnjava Viktor Bartko.

Postizanje optimalne proizvodnje

Projekat modernizacije mašina obuhvatio je širok spektar aktivnosti vezanih za tehnološku integraciju i implementaciju novih IT rešenja. Primarni cilj ovog dela projekta bio je stvaranje sistema sposobnog za digitalno prikupljanje proizvodnih podataka, obradu i analizu radi optimizacije proizvodnih procesa.

Prikupljeni podaci omogućavaju stvaranje potpune slike rada mašine, omogućavajući nam da identifikujemo potencijalne probleme, planiramo korektivne radnje i poboljšamo operativnu efikasnost. Zabeleženo je više od 120 parametara mašine, od kojih najvažniji uključuju brzinu vretena, oscilaciju prstenaste šine, brzinu napajanja i brzinu isporuke,„kaže Jan Słovinski.

Pored toga, prati se vreme rada mašine i zastoji, što omogućava procenu efikasnosti procesa i potrošnje energije, što zauzvrat podržava efikasnu kontrolu troškova. Takođe se prikupljaju podaci o obimu proizvodnje, kvalitetu proizvoda i stvaranju otpada. Na tehnološkom nivou, digitalna razmena podataka sa mašinom vrši se pomoću Modbus komunikacionih protokola i API-ja. Modbus pruža pouzdanu povezanost sa kontrolnim uređajima, dok APIs omogućavaju fleksibilnu integraciju sa drugim IT sistemima. Kombinovanjem ove dve tehnologije moguće je prikupljati podatke u realnom vremenu i prenositi konsolidovane izveštaje serverima za dalju analizu.

Kao deo projekta, aplikacioni serveri su konfigurisani za prikupljanje podataka o produkciji uživo. Prenos podataka je pojednostavljen okruženjem za orkestraciju procesa Node-RED, što omogućava automatizaciju protoka podataka između različitih sistema. U kombinaciji sa uslužnim programom za zakazivanje cron, daje nam potpunu fleksibilnost u definisanju kada i kako se informacije prenose. Svi prikupljeni podaci o mašini čuvaju se u SKL bazi podataka,„objašnjava Maciej Chudziński, softverski inženjer u Safilinu.

Završna faza IT implementacije bio je razvoj sistema za vizuelizaciju podataka u Pover BI. Ova platforma omogućava kreiranje interaktivnih izveštaja i analitičkih kontrolnih tabli koje korisnicima pružaju jasan i dinamičan uvid u performanse proizvodnje. Ove vizualizacije podržavaju identifikaciju problema i olakšavaju donošenje odluka zasnovano na podacima.

Safilin - Retrofitting - Case study - 13

Ključni element projekta bili su ljudi uključeni u njega. Kao što Jan Słovinski ističe, bez njihove posvećenosti i stručnosti, naknadna ugradnja PM88 ne bi bila moguća.

Prednosti naknadne ugradnje

Rezultati postignuti modernizacijom PM88 bili su toliko uspešni da postrojenje planira da naknadno opremi dodatne mašine. Prema pretpostavkama projekta, očekuje se da će povrat ulaganja biti ostvaren za nešto više od godinu dana. Ostale prednosti uključuju povećanu operativnu sigurnost i značajno poboljšanje uslova rada, zahvaljujući smanjenju nivoa buke sa 94 dB na 89,5 dB. Kvalitet gotovog proizvoda se takođe poboljšao, posebno u pogledu čvrstoće i ravnomernosti pređe. Zahvaljujući implementiranim IT rešenjima, pokazatelji kvaliteta pređe se sada kontinuirano prate u Pover BI-u.

Finansijske koristi proizilaze prvenstveno iz nižih troškova proizvodnje pređe, postignutih povećanjem produktivnosti mašina za približno 19%. U apsolutnom iznosu, prosečna proizvodnja porasla je sa 176 kg dnevno na 209,5 kg dnevno.

Sistem automatizacije, izgrađen oko SIMATIC S7-1500 controller, fleksibilno prilagođavanje parametara procesa kroz HMI i kontinuirano praćenje potrošnje energije, uključujući indikator kVh/kg, pomogli su postrojenju u Szczytnu da postigne značajno smanjenje troškova. Safilinova odluka da investira u naknadnu opremu i pozitivan ishod projekta pokazuju da ovaj pristup nije samo ekološki koristan već i ekonomski održiv za kompaniju,„naglašava Slavomir Kalita, menadžer prodaje u kompaniji Siemens Poland.