Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Inženiring žičnih snopov

Žični snop je sistem izoliranih prevodnih žic, povezanih skupaj in se uporablja v električnem sistemu motornega vozila, kompleksnega stroja ali letala.

Kaj je inženiring žičnih snopov?

Inženiring žičnih snopov je proces razvoja električnega temelja za varno in zanesljivo porazdelitev energije po celotnem sistemu. Predstavlja temelj zanesljivega, stroškovno učinkovitega in uspešnega oblikovanja in izdelave izdelkov.

Oblikovanje, inženiring in izdelavo kabelskih snopov zapletejo krajši cikli zagona programa in naraščajoči pritisk na cene, skupaj z naraščajočo zapletenostjo izdelkov in konfiguracije. Programska oprema za oblikovanje pasov pomaga številnim podjetjem pri naslovu inženirski izzivi žičnih snopov. Zmogljive zmogljivosti avtomatizacije oblikovanja skupaj z inženirskim tokom ožičenja, ki temelji na modelu, pomagajo proizvajalcem zmanjšati stroške, izboljšati kakovost izdelkov in povečati učinkovitost.

Sorodni izdelki: Capital Logic Designer | Capital Harness Designer | Capital Formboard Designer

This is an image for the wire harness engineering glossary page. It shows a white-gloved person working on a wire harness.

Izdelki, povezani s programsko opremo za oblikovanje harness

Medtem ko je digitalizacija bistven korak k uvedbi in uresničitvi Industrije 4.0, je uspeh proizvajalcev pasov odvisen od sposobnosti natančnega načrtovanja, optimizacije in stroškov proizvodnih procesov, delovne sile, materiala in virov, potrebnih za izdelavo žičnih pasov.

Optimizirana zmogljivost in zanesljivost

Pravilno zasnovani žični pasovi zagotavljajo optimizirano delovanje in zanesljivost električnih sistemov.

Zmanjšan čas in stroški namestitve

Dobro zasnovani pasovi z jasno označenimi žicami, standardiziranimi priključki in logičnimi usmerjevalnimi potmi zmanjšujejo čas namestitve in zapletenost med postopki montaže ali vzdrževanja.

Izboljšana varnost in skladnost

Inženiring žičnih snopov zagotavlja skladnost z varnostnimi standardi in predpisi, specifičnimi za vsako panogo.

Kakšen je namen žičnega snopa?

Namen žičnega snopa je organizirati posamezne žice v eno enoto za učinkovit prenos električne energije in signalov. Žični snop skrajša delovni čas in možnost človeških napak, kar tehnikom omogoča namestitev zapletenih sklopov ožičenja v majhne ali težko dostopne prostore.

Na primer, v nekaterih sodobnih vozilih je približno 40 različnih pasov, sestavljenih iz približno 700 priključkov in več kot 3000 žic. Povezovanje žic in kablov v žični snop poenostavi povezavo z večjimi komponentami kot ena enota za vstopno namestitev, namesto da bi povezovala vsak posamezni pramen.

Kaj je zasnova žičnega snopa?

Zasnova žičnega snopa je postopek, s katerim inženir oceni zahteve električnega dela sistema glede na razpoložljiv fizični prostor za ustvarjanje sklopa žic za dostavo moči in informacij po potrebi. Zasnova mora povezati vse potrebne komponente in ne motiti drugih sistemov, ki so ključni za delovanje in namen izdelka.

Na primer, žični pas v letalu mora napajati vse, od nadzora letenja do udobja potnikov in pristajalne opreme. Zasnova žičnega snopa mora upoštevati in upoštevati mehanske sisteme, udobje potnikov in posadke, porazdelitev teže, vodovodne instalacije in drugo, da se zagotovi varen in učinkovit prevoz.

Izzivi v inženiringu žičnih snopov

Čeprav proizvodnja žičnih snopov obstaja že več kot stoletje, se današnji proizvajalci soočajo z neštetimi izzivi z nizkimi maržami, izgubo plemenskega znanja, zapletenimi procesi, nenehnimi spremembami in strogimi zahtevami glede kakovosti in dobave. Z izvajanjem delovnih tokov, ki temeljijo na modelih, lahko proizvajalci poenotijo prej razdrobljena področja oblikovanja in proizvodnje z avtomatizacijo izmenjave podatkov in olajšanjem odločitev med domenami. Z integracijo pravil oblikovanja, ki podpirajo avtomatizacijo in doslednost v celotnem inženirskem procesu, je mogoče plemensko znanje zajeti namesto izgubiti.

Uporabite celovit digital twin v procesu oblikovanja kabelskega snopa

Z digitalno dvojno tehnologijo je možna zamenjava zastarelih proizvodnih inženirskih orodij in metod ob nadaljevanju pretoka projektnih podatkov. To je bistvenega pomena za učinkovitost in stroškovno učinkovito proizvodnjo. Posledično se vse več podjetij zanaša na celovito digital twin dvojčko v oblikovanje kabelskega snopa postopek.

Večina proizvajalcev vozil je na primer uvedla digital twin celotnega življenjskega cikla, da bi ohranila sledljivost procesov oblikovanja, izdelave in uporabe vozila. S celovitim digital twin dvojčkom, ki obsega potrjen model pasov in model digitaliziranega proizvodnega procesa, lahko podjetja spremenijo inženiring, stroške in proizvodne zmogljivosti, kar na koncu poveča dobiček.

Naučite se

Capital ustvari optimiziran digital twin, sestavljen iz potrjenega modela snopa in digitaliziranega modela proizvodnega procesa ožičenja.

Oglejte si

Rešite izzive oblikovanja žičnih snopov s Capitalom.

Preberi

Webinar - Zasnova žičnega snopa zrakoplova

e-knjiga - Razvoj sistemov EE

Brošura - Inženirske rešitve žičnih snopov