Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Načrtovanje proizvodnih virov II

Načrtovanje proizvodnih virov (MRP II) optimizira pridobivanje, skladiščenje in uvajanje virov v proizvodnji. Integriran z napredno programsko opremo zmanjšuje zaloge, zmanjšuje stroške in zagotavlja učinkovito načrtovanje pravočasne dostave v sodobnih proizvodnih operacijah.

Kaj je MRP II?

Proizvodni viri lahko vključujejo surovine, komponente dobaviteljev, proizvodno opremo in osebje ali nadomestne dele — vse vire, potrebne za dokončanje proizvodnje končnega blaga. Načrtovanje proizvodnih virov je skrajšano »MRP II« (ali »MRP 2"), da ga ločimo od načrtovanje materialnih zahtev (MRP I). Načrtovanje proizvodnih virov 2 zajema vse zmogljivosti MRP I, ki se osredotoča na proizvajalčev popis surovin in dobavljenih komponent. MRP I uporablja podatke o zalogah, proizvodnem naročilu in računu materiala (BOM) za izračun količine in časa nakupov dodatnega dohodnega blaga.

Načrtovanje proizvodnih virov poteka sodobno upravljanje proizvodnih operacij (MOM) sistemi po Napredno načrtovanje in načrtovanje (APS) programska oprema. Napredna programska oprema za načrtovanje in načrtovanje odpravlja velik del ročnega vnosa podatkov, ki je spremljal starejše pristope k načrtovanju proizvodnih virov. Sistem MRP II omogoča tudi upravljanje zelo raznolikih portfeljev izdelkov v skladu s strogimi zahtevami za dobavo strank, zapletenimi scenariji dodeljevanja virov in naročili sprememb v zadnjem trenutku.

Programska oprema za načrtovanje proizvodnih virov izračuna in posodablja materialne potrebe na podlagi dejanskih naročil in napovedi naročil. Kompleksnost proizvodnih operacij in načrtovanja se je v zadnjih letih močno povečala zaradi naraščajoče kompleksnosti izdelkov in dobavne verige, globalizacije, množičnega prilagajanja in drugih dejavnikov. Posledično je veliko število spremenljivk in podatkovnih točk, ki jih je treba upoštevati v programski opremi MRP, povzročilo, da so številni proizvajalci - tudi mala in srednja podjetja - prešli s papirnih, preglednic in domačih orodij MRP na integrirana digitalna orodja, kot sta napredno načrtovanje in načrtovanje.

Načrtovanje proizvodnih virov temelji na konceptu »odvisnega povpraševanja«, ki se nanaša na potrebo po surovini ali vmesni komponenti, odvisni od povpraševanja po končnem izdelku. Proizvajalec bo napovedal povpraševanje po določenem končnem izdelku - ki velja za »neodvisno povpraševanje«, ker izhaja iz zunanjega vira, običajno kupca ali naročila, ki je izdelan na zalogi -, programska oprema MRP pa izračuna povpraševanje po materialih na podlagi te napovedi.

Namen načrtovanja proizvodnih virov je danes pogosto vezan na pravočasno načrtovanje (JIT) in metodologije just-in-sekvence (JIS), ki si prizadevajo zmanjšati raven zalog in čas, ki ga material ostane v skladišču ali nameščen v bližini predelovalne opreme, ki ga bo uporabljala. Takšne strategije morajo zagotoviti tudi dovolj zalog, da bi se izognili kakršnim koli pomanjkljivostim ali zaustavitvam proizvodnje.

Izhod programske opreme za načrtovanje proizvodnih virov odgovarja na vprašanja o nakupu, shranjevanju in uvajanju, vključno z:

  • Kdaj naročiti vsak material
  • Koliko naročiti
  • Pri katerem dobavitelju oddati vsako naročilo
  • Kje shraniti inventar
  • Kdaj premakniti material (in koliko) iz skladišča v proizvodno linijo

Načrtovanje proizvodnih virov se lahko uporablja tudi za prilagajanje spremembam ponudbe ali povpraševanja. Informacije o vplivu naravne nesreče na dobavitelja se lahko na primer upoštevajo v sistemu načrtovanja proizvodnih virov, tako da je po potrebi na voljo ustrezna oskrba.

Sorodni izdelki: Napredno načrtovanje in načrtovanje Opcenter

A woman is working on a computer in a warehouse.

Razumejte prednosti

Zmanjšuje odtis zalog

Natančno izračunajte materialne potrebe na podlagi napovedi povpraševanja, optimizirajte nabavo in zmanjšajte presežne ravni zalog.

Zmanjša stroške upravljanja zalog

Zmanjšajte presežne zaloge, racionalizirajte postopke nabave in optimizirajte dodeljevanje virov, kar ima za posledico učinkovitejše ravnanje z zalogami.

Zmanjšuje čas mirovanja proizvodne linije

Sinhronizirajte razpoložljivost materiala s proizvodnimi urniki, zagotovite neprekinjen potek dela in zmanjšajte motnje, s čimer povečate produktivnost.

Zmanjšuje kvarjenje in materialne odpadke

Optimizirajte raven zalog, zagotovite pravočasno dostavo materialov in zmanjšajte prekomerno proizvodnjo, s čimer zmanjšate možnosti razgradnje ali zastarelosti materiala.

Znižuje proizvodne stroške

Izboljšajte izkoriščanje virov, zmanjšajte stroške zadrževanja zalog, zmanjšajte izpad proizvodnje in racionalizirajte celotne proizvodne procese, kar ima za posledico večjo učinkovitost in zmanjšanje stroškov.

Izboljša pravočasno dostavo

Učinkovito načrtujte proizvodnjo, zagotovite pravočasno razpoložljivost materialov in zmanjšajte zamude v proizvodnem procesu, s čimer dosledno upoštevajte roke strank.

Funkcionalnost programske opreme MRP

Programska oprema za načrtovanje proizvodnih virov uporablja informacije iz računov materialov (BOMs), procesnih računov (BOP), napovedi povpraševanja po izdelkih, naročil strank, glavni proizvodni urnik (MPS) in dobavni čas in zmogljivost dobavitelja. Upošteva tudi:

  • Zmogljivost proizvodne linije
  • Stopnja proizvodnje
  • Razpoložljivost in usposabljanje/certificiranje proizvodnega osebja
  • Razpoložljivost proizvodne opreme
  • Zahteve za vzdrževanje proizvodne opreme

Na podlagi teh vnosov programska oprema MRP izračuna potrebe in spodbuja ustvarjanje nakupnih naročil za dohodno blago.

Načrtovanje proizvodnih virov poteka na sodobnem napredni sistem načrtovanja in načrtovanja načrtovalni skupini omogoča ustvarjanje načrtov in urnikov v obeh izdelava po naročilu in izdelava na zalogi okolja.

Za omogočanje vizualizacije celotnega urnika proizvodnje in dodelitve virov programska oprema MRP II omogoča interaktivno vizualizacijo urnika, ki prikazuje podatke kot grafe profila zalog in grafe porabe zmogljivosti. Spremembe teh grafov se samodejno odražajo v glavnem urniku proizvodnje (MPS).

Programska oprema MRP II sledi ravni zalog in uvajanju virov. Ker se materiali porabijo ali vgrajujejo v končne izdelke ter se spreminjajo povpraševanje in naročila, načrtovanje proizvodnih virov ponovno izračuna potrebo in prilagodi naročila materiala po potrebi.

Namesto da bi se odzvali na spremembe ponudbe ali povpraševanja, ko se pojavijo, sodobni sistemi načrtovanja proizvodnih virov proizvajalcem omogočajo tudi preučijo scenarije »kaj če«, ki jim omogočajo ustvarjanje načrtov za prilagoditve in nepredvidene dogodke.

Izvedite več

Upravljanje proizvodnih operacij

Opcenter je portfelj enotnih rešitev za upravljanje proizvodnih operacij (MOM), ki omogoča upravljanje operacij digitalne programske opreme.

Načrtovanje in načrtovanje potrošniških izdelkov

Napredno načrtovanje in načrtovanje v realnem času sta bistvenega pomena v industriji potrošniških izdelkov, kjer se potrošniške želje hitro spreminjajo.

Načrtovanje in načrtovanje proizvodnje

Ugotovite, kako lahko zmanjšate zaloge, skrajšate proizvodne cikle in povečate raven storitev za svoje stranke.