Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Futuristični Siemens Simcenter Testlab z napredno opremo za testiranje in znanstvenikom v belem laboratorijskem plašču.

Kaj je novega v Simcenter SCADAS 2506?

Učinkovito, vsestransko in odprto zbiranje podatkov

Zakaj Simcenter SCADAS RS?

Simcenter SCADAS RS je modularni sistem za zbiranje podatkov, zasnovan za vrhunsko zmogljivost v različnih preskusnih pogojih. S Simcenter SCADAS RS lahko samozavestno in učinkovito zajemate visokokakovostne večfizikalne podatke (vključno z NVH, meritvami trajnosti in energije), ki so bistveni za celovito analizo. Njegova izjemno robustna zasnova zagotavlja zanesljivost in neprekinjeno delovanje tudi v ekstremnih pogojih, s katerimi se lahko srečate na terenu. S Simcenter SCADAS RS pridobite večjo produktivnost s hitrejšimi instrumentacijami in pripravo testov, učinkovitimi merilnimi postopki in zmožnostjo popolne potrditve testnih podatkov, preden zapustite teren.

Zanesljivo testiranje v zahtevnih pogojih

Težko okolje

Ekstremne temperature, vlaga, blato in prah ter visoke stopnje udarcev in vibracij.

Tesni urniki

Pospešite testno kampanjo z optimizacijo operativnih procesov od začetka do konca.

Delovanje na daljavo

Testiranje na oddaljenih območjih, ki omogoča spremljanje na daljavo.

Sposobnost

Prilagodljiv sistem v smislu števila kanalov in merilne topologije.

Simcenter SCADAS RS

Celovito zbiranje podatkov

Select...

Vrhunska merilna zmogljivost

Uspešno ocenjevanje učinkovitosti izdelka zahteva celovit pogled na to, kaj se dogaja, ko je vaš prototip izpostavljen izjemni obremenitvi. Zato je treba med preskusom izmeriti in sinhronizirati široko paleto senzorjev, vključno z merilniki napetosti, merilniki pospeška, senzorji premika, silovnimi celicami, termoelementi, tlačnimi pretvorniki, lokacijo globalnega navigacijskega satelitskega sistema (GNSS) in še več. Pogosto želijo inženirji upoštevati tudi dodatne informacije, kot so podatki, ki prihajajo iz digitalnega vodila ali video slike. Toda prostor je omejen, da vzamete več naprav za vse te različne potrebe po testiranju.

Rešitev vse v enemS Simcenter SCADAS RS lahko imate vse te zmogljivosti v eni škatli. Z zmogljivim univerzalnim kondicioniranjem signala na vozilu za vse te fizične vidike se meritve zajemajo z največjo natančnostjo ter najnižjim hrupom in premikom v celotnem območju delovne temperature. Zahvaljujoč visokemu razmerju med signalom in šumom ter velikemu dinamičnemu razponu lahko Simcenter SCADAS RS kateri koli signal spremeni v kakovostne podatke.

Man driving a car, with Simcenter testing equipment in the passenger seat collecting road load data

Zmogljivosti Simcenter SCADAS RS

Select...

Zbiranje večfizikalnih podatkov

Preizkusite hitreje in pametneje s Simcenter SCADAS RS. Uporabite natančne multifizikalne meritve, ki pokrivajo raznoliko paleto aplikacij in panog. Od zbiranja podatkov na terenu na poligonu ali javni cesti do testiranja NVH v laboratoriju, lahko merite v katerem koli okolju - vključno z visokonapetostnimi in težkimi okolji.

Zgradite pravo konfiguracijo, da dosežete želeno kombinacijo senzorjev: od napetosti, merilnikov pospeška in senzorjev premika do silnih celic, termoelementov in kolesnih pretvornikov sile. Sistem vključuje tudi tlačne pretvornike, lokacijo globalnega navigacijskega satelitskega sistema (GNSS), digitalna vodila in video slike.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter SCADAS RS

Industrijske aplikacije

Select...

Zbiranje podatkov o cestni obremenitvi za proizvajalce proizvajalcev avtomobilov in dobavitelja

  • Timska instrumentacija - pospešite instrumentacijo z večuporabniškim dostopom
  • Uporabite bazo senzorjev za hitro in brez napak nastavitev
  • Dvočloveško, enočloveško ali popolnoma avtonomno delovanje
Car assembly line with robotic arms working on vehicle frames
Študija primera

Motorno podjetje Hyundai

Preberite, kako Hyundai skrajša čas testiranja v težkih okoljih za do 12 odstotkov s Simcenter SCADAS RS in Simcenter Testlab za zajem podatke o obremenitvi in optimizacijo oblikovanja vzdržljivosti.

A Hyundai XRT concept SUV in the desert, surrounded by a dust plume
Case Study

Reducing testing time in harsh environments by up to 12 percent with faster setup

Podjetje:Hyundai Motor Company

Industrija:Automotive & transportation

Lokacija:Seoul, South Korea

Programska oprema Siemens:Simcenter Testing Solutions

Modularni sistem

Simcenter SCADAS RS enote

Select...

Snemalna enota (REC)

Simcenter SCADAS RS Recorder (REC) zbira podatke iz več kondicioniranih enot, se brezhibno poveže tako z žičnimi kot brezžičnimi omrežji in se lahko sinhronizira z drugimi napravami REC. Podpira tudi več vodnikov CAN, več digitalnih dajalnikov in vključuje priključek za anteno globalnega navigacijskega satelitskega sistema (GNSS).

Simcenter RS Recorder unit.
  • Vgrajen pomnilnik (240 GB SSD)
  • Vsak vmesnik: UTP, Wi-Fi, USB, LTE
  • 2 vrata USB (spletne kamere)
  • Digitalni IO (4 vhodi/izhodi)
  • 3 vhodi dajalnika (9 digitalnih impulzov)
  • 4 CAN avtobus
  • 4 priključki za verige marjetice kondicioniranih enot
  • Avtonomija na vozilu
  • Izračunani kanali
  • Inteligentno sprožitev

Aplikacija za snemalnik Simcenter SCADAS RS

Simcenter SCADAS RS, zasnovan za neprimerljivo povezljivost, vključuje aplikacijo brez licence, neposredno vgrajeno v enoto REC in je enostavno dostopna prek katerega koli spletnega brskalnika. Ta aplikacija Simcenter SCADAS Recorder vam omogoča, da na daljavo določite in shranite nastavitve senzorja ter takoj začnete preverjati podatke, medtem ko test še poteka, tudi na pametnem telefonu.

Simcenter SCADAS RS Recorder unit connected to a handheld device through an app.
Prenosne mobilne enote in avtonomni pametni snemalniki, ki so del Simcenter SCADAS hardware.

Naj bo Simcenter SCADAS hardware v vrhunskem stanju

Preberite več o pogodbah o vzdrževanju in umerjanju, ki so na voljo.

Izvedite več

Sorodni viri

Cesta z vozilom na njej, po možnosti tovornjak, s pritrjeno napravo, ki zbira podatke.

Zbiranje podatkov o cestni obremenitvi

Uporaba Simcenter SCADAS RS hardware kot rešitve, ki jo proizvajalci lahko uporabljajo za pospešitev instrumentacije in nastavitev testiranja, izboljšanje učinkovitosti meritev in pospešitev postopka preverjanja podatkov.

Preberite belo knjigo

Pogosto zastavljena vprašanja