Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Pametno financiranje za industrijo hrane in pijač

Industrija proizvodnje hrane in pijač se hitro spreminja, da bi se spopadla s spreminjajočo se naravo ponudbe in povpraševanja, razvojem tehnologij, digitalizacijo in novimi načini dela. Kot del Siemensa edinstveno razumemo opremo in tehnologijo, ki poganjajo vaše poslovanje.

Financiranje agilnih tehnologij za hrano in pijačo

Ponujamo prilagodljive rešitve financiranja, ki olajšajo pridobivanje tehnologije, ki jo potrebujete, kot so avtomatizacija predelave hrane, stroji za oblikovanje, polnjenje in zapiranje ali stroji za pakiranje in polnjenje.

A brewery factory with large stainless steel tanks and pipes, possibly in production.

Proizvajalec

Če želite ostati konkurenčni v industriji proizvodnje hrane in pijač, ste pod pritiskom, da ste bolj učinkoviti, produktivni in prilagodljivi. Naše dostopne možnosti financiranja olajšajo vlaganje v stroje, tehnologijo in objekte, ki jih potrebujete za digitalizacijo, avtomatizacijo in ustvarjanje večje vrednosti. Tesno sodelujemo z vami, da razumemo vaš projekt in pričakovane rezultate vaše načrtovane namestitve; s plačili, prilagojenimi tako, da so usklajena s pričakovanimi koristmi skozi čas. Ne glede na to, ali zamenjate stroje, naknadno opremljate ali vlagate v velikem obsegu, bomo sodelovali z vami pri iskanju prave rešitve.

An engineer is inspecting a tank using a tablet.

Graditelj strojev ali OEM

Gradbeni stroji in tehnologija, ki spreminjajo proizvodnjo za vaše stranke, so ena stvar. Financiranje prodaje je še en izziv. Naše pametne možnosti financiranja vam omogočajo, da svojim strankam ponudite financiranje z dodano vrednostjo, ki je integrirano kot del vaše celotne finančne ponudbe — kar pomeni več priložnosti in izbire. S privlačnimi pogoji in zanesljivim ponudnikom je pametno financiranje podjetja Siemens učinkovito sredstvo za zagotavljanje prodaje in uspešnosti pri vožnji.

A man in a brewery is using a tablet to monitor the digitalized food industry.

Digitalno financiranje podjetij

Digitalizacija povečuje učinkovitost, agilnost in konkurenčnost proizvajalcev hrane in pijač. Čeprav je vlaganje v novo tehnologijo lahko zastrašujoče, naše digitalno financiranje podjetij poenostavi sprejetje s prilagojenimi plačili, ki temeljijo na rezultatih. Odstranimo vnaprejšnje kapitalske potrebe in vam omogočimo izbiro rešitev glede na vaše poslovne potrebe in načrtovano pot digitalizacije, ne pa na vaš kapitalski proračun.

Two workers in an automation factory standing in front of a robot used to create or manufacture products.

Financiranje strojev in tehnologije

Agilne tehnologije ponujajo razburljive možnosti za industrijo hrane in pijač: večja produktivnost, nižji obratovalni stroški, višja kakovost. Z našimi rešitvami za strojno in tehnološko financiranje lahko izkoristite naše dolgoletne izkušnje v sektorju, ki vam omogočajo izbiro tehnologije — in vrsto rešitev, ki vam omogočajo vlaganje brez vpliva na kapitalski proračun ali denarni tok.

Siemens EPT professionals demonstrate digital payment technology on a large interactive screen

Podaljšani plačilni pogoji

V težkem ozračju je upravljanje denarnih tokov bolj kritično kot kdaj koli prej. Z dovoljenjem do 180 dni za Siemensove izdelke vam naša edinstvena možnost, podaljšani plačilni pogoji, zagotavlja še en vir obratnega kapitala - brez vpliva na obstoječe kreditne linije. Ker je objekt povezan s postopkom naročanja podjetja Siemens, ga lahko enostavno črpate, kadar koli potrebujete.

A group of people in an office setting are collaborating on a project without wearing masks.

Programi financiranja za prodajalce

Ne dovolite, da prodaja pade zaradi omejitev kapitalskega proračuna strank. Financiranje partnerjev in prodajalcev vam pomaga razlikovati ponudbo vrednosti in strankam omogočiti, da ostanejo konkurenčni z najnovejšo tehnologijo hrane in pijače. Sodelujemo z originalnimi proizvajalci originalcev, distributerji in preprodajalci, da ponudimo cenovno ugodna finančna sredstva in uresničujemo transakcije. Za tehnologijo vam plačamo takoj in neposredno, kar zagotavlja pozitiven denarni tok.

Illustration of an engineer surrounded by a machine and various icons to illustration data and metrics.

Finance za naknadno namestitev

Ko vsaka naložba resnično šteje, je nadgradnja opreme lahko pameten način, da ostanete konkurenčni. Nadgradnja obstoječe tehnologije lahko bistveno izboljša uspešnost in omogoča vašemu podjetju, da se hitro in stroškovno učinkovito odzove na zahteve trga. In ker lahko vaše posodobitve prilagodimo tako, da ustrezajo pričakovanim prihodnjim koristim, se stroški vaše posodobitve učinkovito plačajo z izboljšavami, ki jih sčasoma prinese.

A man in a brewery is using a tablet to monitor the digitalized food industry.

Financiranje rezultatov

Vrsta paketov po meri, v katerih je mogoče plačila uskladiti s pričakovanimi poslovnimi rezultati, kot so izboljšanje produktivnosti, energetska učinkovitost, večja kakovost ali večja agilnost. Tesno sodelujemo s strankami, da bi razumeli načrtovane rezultate uporabe nove tehnologije ali določenega projekta, tako da lahko s tem poskrbimo za financiranje in plačila.

A close-up of a tablet with a white background and a black border, slightly tilted and appearing to be floating in the air.

Financiranje programske opreme

Vrsta financiranja programske opreme za podporo proizvajalcem hrane in pijač izboljšajo njihov proces digitalizacije. Dodatne možnosti vključujejo storitve vzdrževanja in izvedbe za stranke Siemens.

Uresničevanje potenciala: zgodbe o uspehu hrane in pijač

Od avtomatizacije predelave hrane do dobavne verige, embalaže do personalizacije — Siemensove finančne storitve omogočajo proizvajalcem izdelkov in proizvajalcev hrane in pijač po vsem svetu povečati svojo produktivnost in učinkovitost.

Kje je vaš najbližji strokovnjak za finančne storitve Siemens?

S strokovnjaki za hrano in pijačo po vsem svetu je vedno na voljo strokovnjak za finančne storitve Siemens, ki vam bo pomagal doseči uspeh vašega projekta. Obiščite lokalno spletno mesto vaše države s pomočjo spodnjih povezav ali se obrnite na nas tukaj.

Sorodne vsebine