Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Digitalni navoj težke opreme

Proizvodnja težke mehanizacije

Pametno, povezano, prilagodljivo.

Zmagajte na svetovnem trgu tako, da naprave, ki jih vaše stranke zahtevajo, naredite na učinkovit in trajnosten način z uporabo pametnih proizvodnih tehnologij. Sprejmite pristop zaprte zanke in si prizadevajte za proizvodnjo težke opreme brez napak, da izboljšate stopnje dobička.

Povežite ekipe s proizvodnjo pametne opreme

Odkrijte težave in priložnosti za izdelavo prej s povezovanjem načrtovanja, inženiringa in proizvodnje težke opreme. Zgradite proizvodno inteligenco za boljše načrtovanje in obvladovanje proizvodnje visoko nastavljive težke opreme. Prizadevajte si za proizvodnjo brez napak povsod z uporabo proizvodnega pristopa zaprte zanke v celotnem globalnem proizvodnem ecosystem.

Premagajte izzive pri proizvodnji težke opreme

Zaščitite svoje marže v zelo konkurenčnem poslovnem okolju. Razlikujte se tako, da učinkovito poganjate proizvodnjo mešanih modelov. Dosežite cilje trajnosti in inovacij s tesnim sodelovanjem s celotnim pametnim proizvodnim ekosistemom, vključno s partnerji in dobavitelji.

5-7% Mesečni prihranki stroškov

Tovarniški digitalni dvojček je bil uporabljen za preoblikovanje urnika proizvodnje, stiskanje nadurnih zahtev in prihranek od 5 do 7 odstotkov mesečnih stroškov. (McKinsey & Company)

70% Pričakujte prilagojene izdelke

70% kupcev strojev pričakuje bolj prilagojene ali prilagojene izdelke, kot so jih prejeli pred tremi leti. (Kopalnica & Company)

90% Tveganje trajnosti, ki ga povzroča dobavitelj

Do 90% trajnostnih vplivov podjetja izvira iz dobavne verige podjetja. (PricewaterhouseCoopers)

Rešitve za proizvodnjo opreme

Povežite proizvodnjo in inženiring

Izkoristite poslovno inteligenco v celotnem podjetju, da sprejemate pametne odločitve o proizvodnji težke opreme in povsod dosežete proizvodnjo brez napak.

Obstajajo tri ključne poti za dvig proizvodnje na višjo raven in dobavo izdelkov naslednje generacije, hkrati pa zaščitite marže:

Select...

Doseči sinergije med oblikovanje opreme in proizvodnjo z omogočanjem dvosmerne izmenjave informacij v skupno podatkovno okolje. Odkrijte težave in priložnosti za izdelavo prej, s čimer prihranite znaten čas in stroške. S skupno digitalno nitjo med oblikovanjem in izdelavo lahko:

  • Predhodno naložite razvoj vašega proizvodnega procesa
  • Govorite skupni digitalni jezik med obema področjema
  • Upravljajte zahteve za spremembe kot ena ekipa

Proizvajalci težke opreme lahko dosežejo:

15% Povečanje pravočasnih dobav

Napredno načrtovanje in načrtovanje je optimiziralo načrtovanje operacij, sta privedla do boljše komunikacije s strankami, večje prilagodljivosti proizvodnje in povečanja pravočasnih dobav za 15 odstotkov. (Masaba)

3x Krajša priprava procesnih podatkov

Uvedba okolja za upravljanje življenjskega cikla izdelkov v celotnem podjetju je izboljšala interakcijo med zasnovo in procesi ter skrajšala čas priprave podatkov za nove izdelke/nove procese s 15 na približno 5 dni. (Zoomlion)

95% Zmanjšanje pojavljanja napak pri delu

Sodelovanje med oddelki je zmanjšalo stopnjo napak pri delu ali pojavljanja napak za več kot 95 odstotkov in povečalo učinkovitost dela za 50 odstotkov ali več s ponovno uporabo informacij o izdelkih in podatkov o načrtovanju. (Everdigm)

Študija primera

Masaba

Opcenter APS helps Masaba Canada improve on-time deliveries by 15 percent
Case Study

Improving operational efficiencies in mining equipment manufacturing

Podjetje:Masaba Canada

Industrija:Heavy equipment

Lokacija:Clarksburg, Ontario, Canada

Programska oprema Siemens:Opcenter APS

Masaba vedno izboljšuje odzivnost in izkušnje strank, Opcenter pa nam je pomagal razumeti časovne roke delovnih naročil in se strankam hitro odzvati glede datumov dostave.
John Elmes, Vodja proizvodnje, Masaba Kanada
Digitalizirajte proizvodnjo

Raziščite našo knjižnico virov

Spodbujajte učinkovito in trajnostno proizvodnjo mešanih modelov po vsem svetu. Povežite oblikovanje in proizvodnjo, da omogočite brezhibno realizacijo novih modelov in zahtev za spremembe. Vključite discipline, kot so načrtovanje, izvedba in kakovost, da vnaprej ocenite svoj postopek in izboljšate na podlagi podatkov o izvedbi. Gradite znanje o vseh svetovnih proizvodnih operacijah in si prizadevajte za proizvodnjo brez napak povsod.

Proizvodni inženirji v tovarni težke opreme.

Dosežite ničelnih napak s pametnimi proizvodnimi rešitvami

Visoko zmogljiva izdelava delov

Programirajte, simulirajte in povežite procese izdelave delov z integriranim programskim sistemom.

Programska oprema za načrtovanje montaže

Ustvarite in upravljajte proizvodni račun materialov (MBOM) in račun postopka (BOP).

Simulacija proizvodnje

Modelirajte, simulirajte in optimizirajte celovit digitalni dvojček vaših proizvodnih procesov.

Napredno načrtovanje in načrtovanje proizvodnje

Zagotovite učinkovito proizvodnjo, zmanjšajte izpade in izboljšajte storitve za stranke.

Programska oprema za izvedbo proizvodnje

Organizirajte prepoznavnost, nadzor in optimizacijo proizvodnje in procesov v celotnem podjetju.

Načrtovanje proizvodnje

Vozite učinkovitejše in učinkovitejše operacije.

Pogosto zastavljena vprašanja

Izvedite več

Oglejte si

Spletni seminar na zahtevo | Revolucioniranje proizvodnje težke opreme
Spletni seminar na zahtevo | Digitalna nit v proizvodnji težke opreme
Spletni seminar na zahtevo | Pametni inženiring in sodelovalne rešitve

Raziščite

Knjižnica virov | Načrtovanje proizvodnega procesa
Knjižnica virov | Visoko zmogljiva izdelava delov
Knjižnica virov | Upravljanje proizvodnih operacij

Preberi

E-knjiga | Načrtovanje proizvodnje v kompleksni dobavni verigi
E-knjiga | Povečajte produktivnost in trajnost z integracijo prodajnih prostorov
E-knjiga | Šest ključev do uspeha z digitalno proizvodnjo

Pogovorimo se!

Obrnite se z vprašanji ali komentarji. Tukaj smo, da pomagamo!