Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
VESOLJSKA IN OBRAMBNA DIGITALNA NIT

Letalska zasnova

Hitreje oživite zasnovo letala ali rakete z multidisciplinarnim pristopom oblikovanja in optimizacije. Izboljšajte sodelovanje z razgradnjo silosov med ekipami. Ustvarite celovit digitalni dvojček za optimizacijo modelov. Uporabite zmogljiva orodja za simulacijo in optimizacijo za ponovitev in inovacije.

Kakšna je vloga MDO pri vesoljskem oblikovanju?

Multidisciplinarno oblikovanje in optimizacija (MDO) je pristop, ki spreminja igro k načrtovanju vesoljskih plovil in letal. Začne se z enim samim virom resnice na digitalni hrbtenici, ki povezuje vse oblikovalske ekipe, ki nato izkoristijo multidisciplinarnega digitalnega dvojčka, ki temelji na konfiguraciji. Nazadnje, vodilna simulacijska orodja v panogi olajšajo potrditev zmogljivosti načrta in hitrejšo, iterativno optimizacijo.

Ponovno si predstavljajte zasnovo vesoljskih plovil in letal

Da bi ustvarili inovativne zasnove in hkrati skrajšali čas cikla, morajo letalska in obrambna podjetja ponovno razmisliti o svojih postopkih načrtovanja vesoljskih plovil. Multidisciplinarni okvir oblikovanja in optimizacije, ki razgradi silose in povečuje sodelovanje med oblikovalskimi disciplinami, lahko privede do močnih rezultatov:

35% Povečana nosilnost goriva

Izpolnite zahteve trga po izboljšanih zmogljivostih letal z racionaliziranim postopkom razvoja letal. (Piper)

90% Zmanjšan delovni čas

Ustvarite avtomatizirani okvir za načrtovanje letal, ki skrajša čas razvoja izdelka. (Splošni atomski letalski sistemi, Inc.)

50% Optimiziran celoten dizajn

Avtomatizirajte postopek načrtovanja, da skrajšate čas analize za 30 do 50 odstotkov. (Northrop Grumman)

Solutions za oblikovanje vesoljskih prostorov

Poenostavite postopke načrtovanja vesoljskih plovil

Ostanite pred konkurenco z multidisciplinarnim pristopom oblikovanja in optimizacije, ki poenostavi razvoj izdelkov, krepi sodelovanje med skupinami, ocenjuje izdelljivost in optimizira celotno zasnovo.

Raziščite naše poti rešitev, s katerimi boste svojo letalsko zasnovo dvignili na višjo raven:

Select...

Omogočite učinkovito sodelovanje z vzpostavitvijo avtoritativni en sam vir resnice med oblikovalskimi skupinami. Današnja letala in vesoljska plovila so vse bolj zapletena, zaradi česar je bolj pomembno kot kdaj koli prej, da ekipe učinkovito komunicirajo. Razčlenitev tradicionalnih silosov med različnimi disciplinami, kot so električna, elektronska, mehanska in programska oprema, omogoča ekipam, da na začetku postopka sprejemajo boljše oblikovalske odločitve.

Optimizirajte strategijo oblikovanja vesoljskih plovil in letal

25% Zmanjšan čas podrobnega načrtovanja konstrukcije

Povečajte sodelovanje med oblikovalskimi skupinami, hitreje se premikajte in izvedite podrobnejše analize prej v procesu načrtovanja, da zmanjšate pozno odkrite težave. (Splošni atomski letalski sistemi, Inc.)

66% Zmanjšanje potrebnega inženirskega osebja

Zmanjšajte čas razvoja izdelka, hkrati pa naredite več ponovitev, tako da zajemete vse dele zasnove letal in ustvarite brezhibni postopek od konca do konca. (Adijo Aerospace)

30-50% Skrajšan čas analize

Pospešite načrtovanje vesoljskih plovil z multidisciplinarnim pristopom k oblikovanju in optimizaciji, ki uravnoteži atribute misije. (Northrop Grumman)

Študija primera

Northrop Grumman

A person wearing a white shirt and a black hat is standing in front of a white wall.
Customer Success Story

Automating the design space exploration process to reduce analysis time by 30 to 50 percent

Podjetje:Northrop Grumman

Industrija:Aerospace & defense

Lokacija:Falls Church, Virginia, United States

Siemens je opravil izjemno delo, s katerim je vsa ta orodja združila v sedanjo poslovno platformo Siemens Xcelerator. Neprecenljivo je, da lahko v digitalnem področju delamo z ustreznimi analizami oblikovanja, tesnimi povezavami s strojno opremo, ki jo načrtujemo, ter pravilno analiziramo in nadzorujemo zahteve misij.
Dr. Tom Stoumbos, Vodja simulacije in testiranja, Northrop Grumman
Preoblikujte vesoljsko zasnovo

Raziščite našo knjižnico virov

Sprejemite digitalno preobrazbo v razvoju vesoljskih izdelkov, da ostanete konkurenčni. Povežite vse oblikovalske discipline v enem skupnem okolju, da izkoristite celovit digitalni dvojček in spodbudite oblikovalske inovacije. Raziščite naše vire, če želite izvedeti več o multidisciplinarnem pristopu k oblikovanju letal in vesoljskih plovil.

Promocijska podoba za oblikovanje letal z elegantnim, sodobnim letalom na modrem nebu.

Rešitve, ki spreminjajo igre, za izboljšanje vašega vesoljskega dizajna

Software inženiring

Mehanska zasnova izdelka

Razvoj sistemov E/E

Oblikovanje elektronskih sistemov

Inženiring vesoljskih zmogljivosti

Upravljanje življenjskega cikla izdelka

Pogosto zastavljena vprašanja

Izvedite več

Oglejte si

Spletni seminar na zahtevo | Sprejetje multidisciplinarne zasnove za celostno sodelovanje

Spletni seminar na zahtevo | Kako Northrop Grumman uporablja Simcenter za uspeh vesoljske robotike

Spletni seminar na zahtevo | Vpliv umetne inteligence na razvoj izdelkov A&D

Poslušajte

Podcast | Natilus in poglobljen dizajn

Podcast | Generativno oblikovanje električnih sistemov

Podcast | Mehanska stran generativnega oblikovanja

Preberi

Blog | Vzpostavitev enotnega vira resnice za vesoljsko načrtovanje

Bela knjiga | Izkoriščanje multidisciplinarnega oblikovanja in optimizacije za zagotavljanje celovite oblikovalske rešitve

Ste pripravljeni na povezavo?

Obrnite se z vprašanji ali komentarji. Tukaj smo, da pomagamo.