Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Učinkovitost virov v čistilni napravi odpadne vode

Voda je naš najpomembnejši naravni vir: Jasno je, da se brez čiste vode bolezni širijo še posebej hitro. Čistilne naprave za odpadne vode ne le pomembno prispevajo k zaščiti tega vira, ampak so tudi ključ do večje trajnosti.

Z učinkovitostjo virov do podnebne nevtralnosti.

Umivanje, umivanje zob, pitje — vsi potrebujejo čisto vodo in več ljudi živi na tej zemlji, večje je povpraševanje. Podnebne spremembe, urbanizacija in naraščajoče onesnaževanje okolja poslabšajo razmere. Zaščita tega vira številka ena postaja vse bolj nujna. Čistilne naprave za odpadne vode tukaj pomembno prispevajo. Ne samo, da čistijo odpadne vode in jo odvajajo nazaj v naše vode, temveč služijo tudi kot skladišča energije, prilagodljivi porabniki energije in generatorji ter tako pomembno prispevajo k energetskemu prehodu in trajnostnemu gospodarjenju z vodami.

Prebavni stolpi za pridobivanje metana iz blata

Nürnberg je vodilno: Učinkovitost virov v čistilni napravi odpadne vode

Trajnostno čiščenje odpadne vode in oskrba z energijo postajata vse bolj pomembna, zlasti v mestih. Tako je tudi v Nürnbergu. Frankonska metropola si je zastavila velike cilje: do leta 2035 naj bi mestna občinska vlada postala podnebno nevtralna. Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) ima tukaj ključno vlogo: z dvema obsežnima čistilnima napravama za odpadne vode je največji posamezni potrošnik in največji proizvajalec električne energije. Zato je tema učinkovitosti virov pomemben sestavni del za doseganje večje trajnosti. Ključno vlogo ima čistilna naprava 1, ki mehansko, biološko in kemično očisti večino odpadne vode od več kot 500.000 prebivalcev metropole, preden se očiščena voda odvaja v reko Pegnitz. Matthias Germeroth ima čudovit razgled s strehe enega od petih 35 metrov visokih prebavnih stolpov. Ampak to ni razlog, zakaj pogosto prihaja sem. Kot vodja energije pri Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) naloge Matthiasa Germerotha vključujejo optimizacijo porabe energije objektov na področju urbane drenaže in okoljske analize — pri tem pa so pomembna sestavina prebavne naprave za odpadne vode.

Največji proizvajalec in največji potrošnik energije

Iz prebavljenega blata, ki se predeluje v stolpih, čistilna naprava izvleče metan, ki se pretvori v elektriko in toploto v skupno štirih kombiniranih toplotnih in elektrarnah. To je eden od mnogih ukrepov, s katerimi SUN prispeva k večji trajnosti, pojasnjuje Britta Walthelm. Kot uradnica za okolje in zdravje mesta Nürnberg je tudi prva vodja tovarne SUN: »Mestni svet Nürnberga se je odločil, da mora biti občinska uprava mesta Nürnberg do leta 2035 podnebno nevtralna.« Sun v tem procesu opravlja dve vlogi, pravi Germeroth: »Imamo kanalizacijsko omrežje, ki se razteza več kot 1500 kilometrov, ki prenaša odpadno vodo do nas v čistilnih napravah in več kot 100 zunanjih struktur. Z dvema obsežnima čistilnima napravama za odpadne vode obdelamo več kot 1,3 milijona prebivalcev, zaradi česar smo največji posamezni potrošnik, hkrati pa tudi največji generator električne energije. To je tisto, zaradi česar je zelo prepričljiv.«

Matthias Germeroth in mladenič, ki skupaj gledata tablico, stojijo pred nadzornimi ploščami
Zaradi naraščajočih stroškov energije smo seveda zelo zainteresirani za čim večjo optimizacijo naših procesov.
Volker Nachtmann, Vodja tehničnega obrata, Mestna raziskava in svetovna analitika Nürnberg
Strel z glavo Volker Nachtmann

Vidnost medsebojno povezanih materialnih in energetskih tokov

»Le s preglednostjo virov lahko učinkovito in prilagodljivo uporabljamo vire,« pojasnjuje Volker Nachtmann, vodja tehničnega obrata pri Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg. V ta namen sistem upravljanja z energijo beleži porabo bencina, zemeljskega plina in dizelskega goriva, porabo električne energije in vrednosti porabe za ogrevanje in hlajenje. Na strani proizvodnje sta v bilanco vključena proizvedena toplota in mraz ter proizvedena električna energija, razčlenjena po energetskih virih kanalizacijskega plina, fosilnih goriv za zasilne generatorje električne energije in fotovoltaike. Na ta način sistem Sun omogoča analizo porabe in proizvodnje ter tako izkorišča potencial za izboljšave, pravi Germeroth: »Zdaj imamo priložnost pokazati potencial energetske učinkovitosti, ki je bil prej odkrit.«

Resnično presenetljivo odkritje je bilo, da lahko čistilno napravo 1 delno oskrbujemo s 100% samostojno proizvedeno energijo.
Matthias Germeroth, Energy Manager, Mestna raziskava in svetovna analitika Nürnberg
Strel iz glave Matthiasa Germerotha

Dobro za podnebje in ravnovesje

Tehnično podlago za to je vzpostavil SUN skupaj s Siemensom: SIMATIC Energy Manager Pro omogoča preglednost porabe energije in pretoka materialov ter podpira tako operativno raven kot različne oddelke podjetja ter celoten SUN z avtomatskim poročanjem in spremljanjem. V ta namen sistem beleži do 800 podatkovnih točk iz približno 500 merilnikov energije ter iz procesnih in stavbnih nadzornih sistemov. Za Germeroth je ta prilagodljivost ena največjih prednosti te rešitve: »S SIMATIC Energy Manager Pro imamo možnost združiti ogromne količine podatkov in jih združiti v pomembne količine: upravne stavbe, laboratoriji, proizvodnja hlajenja, poraba hlajenja, količine stisnjenega zraka in blata, količine polnjenja, količine kanalizacijskih plinov, pa tudi vozni park. Resnično presenetljivo odkritje je bilo, da že obstaja veliko faz, v katerih se čistilna naprava 1 oskrbuje s 100% samoproizvedeno energijo. Volker Nachtmann dodaja: »Zaradi naraščajočih stroškov energije nas seveda zelo zanima optimizacija naših procesov.« Del teh premislekov je združitev dveh obsežnih mestnih čistilnih naprav za odpadne vode - sistem upravljanja z energijo pa lahko zagotovi tudi pomembne ključne številke za to.

Učinkovitost virov je varstvo podnebja in narave

Energetska učinkovitost, več lastne proizvodnje, več obnovljivih virov energije — za Matthiasa Germerotha so ti cilji veliko več kot le ključne številke. S prebavnih stolpov gleda tudi navzdol na reko Pegnitz, ki teče iz Nürnberga proti Fürthu. Skupaj z rekama Rednitz in Regnitz predstavlja dragoceno naravno območje, ki je v gosto urbanizirani regiji hkrati rekreacijsko območje, vir vode in naravni klimatski sistem. Toda naraščajoče temperature in bolj neredne padavine povzročajo težave rekam. Varstvo narave torej ni mogoče brez varstva podnebja, kar zahteva večjo učinkovitost pri rabi energije. Britta Walthelm ima zato jasno stališče: »Energy management je koristno, nepogrešljivo in lažje, kot si mislite. Kilovatna ura, ki je ne uporabljam, je najboljša. Sporočilo: Samo začnite.«

Nadzorna soba z več monitorji in mizami ter velika armaturna plošča na steni
Prebavni stolpi za pridobivanje metana iz blata

Prebavni stolpi za pridobivanje metana iz blata

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) s svojim delovanjem odločilno prispeva k varovanju okolja in ohranjanju življenjskega prostora v metropolitanskem območju Nürnberga. SUN ni odgovoren le za zbiranje in čiščenje odpadne vode v Nürnbergu, temveč tudi spremlja kakovost vode v rekah Pegnitz, Rednitz in Regnitz. Prav tako meri in ocenjuje onesnaževanje okolja na območjih vode, zraka in tal.