Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Dom je tam, kjer je varno

Siemensove Building X Fire Apps v oblaku in požarni sistemi Cerberus PRO zagotavljajo varnost stavb strokovnjaka za nego Vivium, prebivalce pa ne motijo niti vzdrževalna dela niti lažni alarmi.

Izjemna socialna oskrba v stavbah po meri

Oskrbovalni centri iz Viviuma priznavajo pomen čustvenega počutja in socialne interakcije za prebivalce. Omogočajo zelo podporno in poklicno okolje, kjer se lahko prebivalci ukvarjajo z dejavnostmi, ki spodbujajo duševno stimulacijo, socializacijo in čustveno podporo. Medtem ko ponujajo posebne priložnosti za socialno angažiranost, imajo centri za oskrbo Vivium visokega razreda zgradbe, prilagojene potrebam ljudi. Stavbe obsegajo lastno infrastrukturo s potmi, parki, vrtovi, restavracijami in oblikovanjem pohištva.

Deset objektov znotraj naše skupine za nego je doslej povezanih z oblakom. Če pride do alarma, vsi vpleteni prejmejo takojšnje obvestilo na svoj mobilni telefon, tablični računalnik ali računalnik, tako da je mogoče hitro ukrepati.
Michiel Kok, Upravitelj stanovanj, Vivium Zorggroup

V podjetju Vivium je zagotavljanje brezskrbnega in varnega življenja glavna prednostna naloga

Vivium je več kot le oskrbovalni center za različne posameznike z različnimi potrebami. Dajanje prednosti osebnemu stiku za spodbujanje globokega občutka varnosti in topline je temeljna podpora za vse prebivalce. Poleg odličnih, prilagojenih in skrbnih programov člani osebja še bolj prizadevajo graditi smiselne odnose z vsakim prebivalcem, s čimer se počutijo cenjeni in cenjeni.

Zakaj je Building X Fire Apps prava rešitev za Siemens Partner Lomans?

Kako narediti upravljanje požarnih varnostnih sistemov, nadzor detektorjev in vzdrževanje bolj enostavno in učinkovito za servisne tehnike? Tehniki so morali vedno biti »na kraju samem« s tradicionalnimi protipožarnimi sistemi za delovanje in vzdrževanje. Zdaj je večino tega mogoče storiti na daljavo.

Prednosti za ponudnika storitev Lomans

  • Lomans je že od 100 let popolni monter iz Nizozemske in je specializiran za delo na pametnih zgradbah in trajnostnih instalacijah.
  • Fire Manager v oblaku omogoča Lomans, da nadzoruje sisteme požarne varnosti na daljavo na eni platformi. Daljinsko spremljanje poenostavi celoten operativni proces. S tem prihranite čas za rutinske preglede in nenavadne vožnje z avtomobilom.
  • Aplikacija Fire Connect dopolnjuje Fire Manager. Tehnikom omogoča daljinsko testiranje detektorjev, ustvarjanje sistemskih poročil in prejemanje takojšnjih obvestil o dogodkih.
  • Predvidno vzdrževanje zmanjšuje stroške popravil v sili z reševanjem težav, preden se stopnjujejo. Fire Manager analizira podatke do stopnje umazanosti za učinkovito načrtovanje, medtem ko odpravljanje težav na daljavo zmanjša čas izpada.
Rezultati testiranja detektorjev si lahko ogledate v aplikaciji Building X Fire Connect

Rezultati testiranja detektorjev si lahko ogledate v aplikaciji Building X Fire Connect

Zakaj so Building X Fire Apps prava rešitev za lastnika stavbe Vivium?

Kako lahko sistemi požarne varnosti postanejo bolj zanesljivi za lastnike stavb in prebivalce? Daljinsko spremljanje in testiranje brez motenj zagotavljata, da prebivalci niso moteni. Poleg tega so bili tradicionalni detektorji občutljivi na lažne alarme. Zdaj, z ASATechnologijo, je to stvar preteklosti.

Prednosti za lastnika stavbe Vivium

  • Vivium je priznan specialist za nego s 16 zdravstvenimi centri samo v južni regiji Amsterdama. Sedem od trinajstih središč v bližini nizozemske prestolnice je zdaj povezanih z Building X Fire Manager, ki podpira oblak.
  • Fire Manager omogoča spremljanje nevarnosti požara v realnem času. Pošilja takojšnja push sporočila servisnim tehnikom in upraviteljem objektov, kar omogoča hitrejši odzivni čas in učinkovitejše postopke evakuacije.
  • Servisni tehniki lahko na daljavo spremljajo sistem požarne varnosti od koder koli. Vivium prejme hitro pomoč, tudi če servisni tehniki niso fizično prisotni.
  • V tem projektu je bilo posodobljenih 3.000 detektorjev, ker lažnih alarmov ni bilo več mogoče sprejeti. S Siemens ASATechnology niso zagotovljeni lažni alarmi.
  • Vgrajena tehnologija DFT omogoča testiranje detektorjev brez motenj, zaradi česar je testiranje učinkovitejše, prebivalcem pa ni treba zapustiti svojih sob.
Kok-Vivium medium - e46c13aa-c607-4332-a07a-5092cba171e5

Michiel Kok, vodja stanovanj pri Vivium Zorggroep

Pivovarna Feldschlösschen, Švica, sistem požarne varnosti

Stavba je pivo

  • Pred več kot 140 leti je bil Feldschlösschen ustanovljen z eno vizijo. Za pripravo najboljšega švicarskega piva.
  • Ker je toplota vsakodnevna resničnost, morajo sistemi za zaznavanje požara prepoznati, kaj je nevarno in kaj je preprosto normalno delovanje pivovarne.
  • Najboljši način ohranjanja tradicije: zaščitite jo z najsodobnejšim sistemom požarne varnosti.
beer-dsc4719 original - 76d4e4bc53671b6893768ccf1cb3e045129f5926