Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Ustvarjanje pametnega, učinkovitejšega in bolj trajnostnega kampusa

Dolgoročno partnerstvo s Siemensom podpira Univerzo na Floridi, vrhunsko javno raziskovalno univerzo, pri posodobitvi infrastrukture kampusa in vključevanju najnovejših pametnih tehnologij, kar ustvarja učinkovit, odporen kampus, ki krepi učenje in je pripravljen na prihodnost.

Pet predstavnikov Univerze na Floridi in Siemensa stojijo skupaj pred industrijskim objektom.

Optimizacija energetske infrastrukture na UF

Spoznajte, kako UF-ova ekipa Facilities dosega resnične donose zaradi nadgradnje sistema in posodobitve tehnologije s Siemens.

Partnerstvo za uresničitev kampusa prihodnosti, danes

Univerza na Floridi (UF), vodilna javna raziskovalna ustanova, upravlja kampus s 2.000 hektarji, ki služi več kot 61.000 študentom ter 30.000 profesorjem in osebjem, nenehno razvija svoje delovanje, hkrati pa zagotavlja zanesljivost študentom, profesorjem in raziskovalcem.

Preoblikovanje infrastrukture kampusa kot katalizatorja sprememb

UF in Siemens sodelujeta že desetletja, kampus gledajo kot na živi sistem in si na novo predstavljata starajočo infrastrukturo kot katalizator pozitivnih sprememb. V sodelovanju s Siemensom UF napreduje pameten, učinkovit in bolj odporen kampus, ki podpira študente, profesore in raziskovalce. UF's Facilities Services upravlja več kot 24 milijonov bruto kvadratnih metrov stavbnega prostora in 10 energetskih elektrarn s 47.000 ton hladilne zmogljivosti, krepi infrastrukturo, kontinuiteto raziskav in študentske izkušnje s strateškimi naložbami.

6 MILIJONOV DOLARJEV Doseženi prihranki energije

Nadgradnje infrastrukture so Univerzi na Floridi omogočile prihranek energije v vrednosti šest milijonov ameriških dolarjev.

> 60 MILIJONOV DOLARJEV Odpravljeni zaostanki pri vzdrževanju

V sodelovanju s Siemensom pri napredovanju pametnega, učinkovitejšega in bolj odpornega kampusa je UF uspel odpraviti odloženi infrastrukturni zaostanek v višini 60 milijonov ameriških dolarjev.

36 MILIJONOV DOLARJEV Dodatni prihranki energije

Napredek pametnega, učinkovitejšega in bolj odpornega kampusa na Univerzi na Floridi bo v naslednjih 20 letih prinesel dodatne prihranke v višini 36 milijonov ameriških dolarjev.

Seth Watts, Chimay Anumba in Marc Craddock stojijo drug ob drugem pred arhitekturnim modelom kolaboratorija Bruno E. in Maritza F. Ramos na Univerzi na Floridi.

Spodbujanje inovacij v visokošolskem izobraževanju

UF je s podjetjem Siemens začel sodelovati pred več kot 20 leti, začenši s celovito oceno in osredotočenjem na razumevanje njegovega primarnega cilja: vključevanje inovacij in izboljšanje operativne učinkovitosti v več kot 1.100 stavbah kampusa.

Od posodobitve starajočih se sistemov in komunalnih storitev do kreativnega premagovanja proračunskih omejitev je UF dosegel sodoben, živahen kampus, ki uporablja najnovejšo pametno tehnologijo. Močno industrijsko partnerstvo, ki v izobraževalne izkušnje vnaša najnovejše tehnologije, še dodatno krepi vlogo UF kot vodilnega pri reševanju globalnih in družbenih izzivov.

Ne gre samo za to, kar počnemo danes. Gre za to, ali je to, kar počnemo danes, še vedno smiselno čez 30 let, tako da lahko ljudje, ki pridejo za nami, rečejo, da smo to res premislili.
Mark Helms, Pomočnik podpredsednika za storitve objektov, Univerza na Floridi

Pametna tehnologija v akciji

UF in Siemens združujeta pametno infrastrukturo, napredno tehnologijo in umetno inteligenco za racionalizacijo delovanja kampusa. Desigo CC vključuje Omniverse, platformo SkySpark UF, podatke o sredstvih, evidenco vzdrževanja in centralno spremljanje za analitiko v realnem času, napovedno vzdrževanje in večjo vidnost.

Select...

Premostitev operacij in akademskih krogov za pripravo delovne sile prihodnosti

Ekipe objektov UF sodelujejo s profesorji, raziskovalci in študenti, tako da infrastruktura kampusa povezuje operacije z akademskim poslanstvom. Kampus sam je platforma za odkrivanje, eksperimentiranje in uporabno učenje.

Sodelovanje Bruno E. in Maritza F. Ramos je nov model za interdisciplinarno učenje in razvoj delovne sile. V Siemensovem laboratoriju za tehnologijo in inovacije se gradbeni sistemi združujejo znotraj ene digitalne platforme v Siemens Building X™. Študenti in profesorji komunicirajo s podatki v živo in raziskujejo, kako se gradbeni sistemi odzivajo, prilagajajo in delujejo v realnem času.

Chimay Anumba, dekan, Visoka šola za oblikovanje, gradbeništvo in načrtovanje, Univerza na Floridi

Sem velik zagovornik akademskega sveta, ki deluje v partnerstvu z industrijo. Za naše študente ne želimo, da razumejo samo teoretična vprašanja. Želimo, da imajo praktične izkušnje in znanje, ki jih prinašajo industrijska partnerstva. Tudi industrija nam lahko prinese resnične, praktične težave, tako da bodo naši študenti razumeli, kaj se jim bo verjetno pojavilo v prihodnosti.

Chimay Anumba, dekan, Visoka šola za oblikovanje, gradbeništvo in načrtovanje, Univerza na Floridi

Stopite v stik s strokovno ekipo in izvedete, kako lahko danes podpremo edinstvene potrebe vašega visokošolskega izobraževanja z vizijo prihodnosti.

Skupaj oblikujemo prihodnost vašega kampusa!

To partnerstvo dokazuje, kako lahko digitalizacija skupaj s pametno infrastrukturo in tehnologijo preoblikuje poslovanje, zaradi česar so učinkovitejše in predvidljive, hkrati pa izboljša splošno izkušnjo kampusa in poveča odpornost.

Povežite se z našimi visokošolskimi strokovnjaki in izvedite, kako lahko danes podpremo edinstvene potrebe vaše institucije z vizijo prihodnosti.