Siemens dobavlja več kot 30.000 izdelkov in rešitev za največji gradbeni projekt v Švici.
Krog na letališču Zürich ne združuje le podjetij iz različnih panog, ampak je tudi srečni in kongresni center z mednarodno privlačnostjo — deloma zahvaljujoč trajnostni gradnji, vključno s strokovnim znanjem Siemensa.
Stojimo pred stekleno fasado na glavnem vhodu v Krog in gledamo navzgor, se človek počuti, kot da stoji pred velikansko ladjo. Ogromna fasada se ne dviga navpično, ampak pod 18-stopinjskim kotom proti nebu pred letališčem, kar se ujema z ukrivljenostjo terminala. Okoli vas je živahno vzdušje: pred kompleksom se premikajo avtobusi, tramvaji, avtomobili in pešci. V običajnih časih letališče dnevno obišče 150.000 ljudi; le polovica jih dejansko leti. Drugi preživijo svoj čas drugje - tudi pri Krog.
Pred časom: trajnost kot standard
Toda okrožje postavlja nove standarde ne samo od zunaj. V notranjosti navdušuje s trajnostjo. Ker poleg odlične zvočne izolacije fasada steklene votline zagotavlja visoko energetsko učinkovitost. Z odvajanjem zraka, ki se segreva med steklenimi stekli, je mogoče uravnavati temperaturo in ustvariti udobno notranjo klimo. Topel zrak iz stavbe se usmerja v tla in ga segreje. Za stranišča se uporablja deževnica, na strehah pa so nameščeni fotovoltaični sistemi. Zahvaljujoč svoji kompaktni konstrukciji kompleks zahteva tudi razmeroma malo tal glede na uporabni prostor. Gradbeni park je Minergie-certificiran in sreča LEED® PLATINUM standard Sveta za zeleno gradnjo ZDA. Ta ogromni projekt je tako v celoti osredotočen na trajnost in je usklajen s ciljem Zürich Airport AG, da do leta 2050 zmanjša emisije CO2 na skoraj nič. Siemens Switzerland ima s svojimi izdelki in rešitvami pomembno vlogo v gradbeništvu in energetskem sektorju ter prispeva k trajnosti podjetja The Circle.
Popolnoma avtomatizirana gradnja in učinkovita energetska tehnologija
Siemens Switzerland je lahko dobavil terenske naprave za avtomatizacijo stavb, izdelke v električnem in energetskem sektorju ter glasovne alarmne sisteme za The Circle, s čimer je s celostnimi rešitvami aktivno prispeval k certificiranemu energetskemu standardu stavbnega kompleksa. Več kot 30.000 Siemensovih izdelkov in sistemov zagotavlja zdravo klimo v vsakem prostoru; so modularne zasnove in optimizirani za energetsko učinkovitost. To zagotavlja največjo prilagodljivost in varnost upravljavcem stavb, pa tudi za prihodnost stavb.
Kompleksnost projekta je zahtevala nemoteno sodelovanje. Usklajevanje številnih zainteresiranih strani in strog urnik sta bila zato največji izziv. Da bi bil projekt javnosti dostopen od novembra 2020, so se morale vse vpletene strani združiti - in uspelo je.