Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Konkurenčna prednost se začne na tovarniških tleh

Evropska avtomobilska industrija doživlja preobrazbo, ki preoblikuje tako vozila, ki se proizvajajo, kot tudi način delovanja tovarn. Leta 2025 je bilo v Evropski uniji izdelanih 12,6 milijona osebnih avtomobilov, električni in hibridni modeli pa predstavljajo skoraj 40% tega skupnega števila.

Preobrazba evropskega avtomobilskega sektorja

Siemens Automotive Conference - Poljska 2026 - izdaje

Premiki v proizvodni strukturi zahtevajo, da proizvodni obrati prilagodijo svoje procese, tehnologije in nabore spretnosti, da prilagodijo novim izdelkom in razvijajočemu se trgu. V tem okolju konkurenčnost tovarne vse bolj opredeljuje njena prilagodljivost, hitrost, s katero sprejema nove tehnologije, in strokovno znanje delovne sile.

Na konferenci Siemens Automotive Conference 2026 so se zbrali predstavniki industrijskega, tehnološkega in akademskega sektorja, da bi razpravljali o tem, kako je mogoče uporabiti umetno inteligenco, digitalne dvojčke, avtomatizacijo in podatke za ustvarjanje konkurenčne prednosti za evropsko avtomobilsko industrijo.

Siemens Automotive Conference 2026 je združila več kot 100 udeležencev, ki so zastopali več kot 40 podjetij iz avtomobilskega sektorja. V dveh dneh so predstavniki industrije in strokovnjaki raziskali, kako izkoristiti celoten potencial tehnologij, ki se že uporabljajo v tovarniških nadstropih - z njimi za povečanje konkurenčnosti, posodobitev objektov in načrtovanje prihodnje rasti. Ključne teme razprave so vključevale umetno inteligenco, robotizacijo, digitalna dvojčka in kibernetsko varnost.

Ponavljajoča se tema je bila praktična uporaba teh rešitev. Odločilno konkurenčno prednost lahko pridobijo predvsem objekti, ki lahko učinkovito preidejo s testiranja na celovito izvedbo — integrirajo avtomatizacijo, programsko opremo, podatke in umetno inteligenco v obstoječe procese, hkrati pa pripravljajo svojo delovno silo na nove načine dela.

Avtomobilski sektor potrebuje večjo prožnost

Ena od točk dnevnega reda je bila razprava med vodilnimi industrijami, osredotočena na prihodnost evropskega avtomobilskega sektorja. Industrija trenutno deluje pod velikim pritiskom na stroške in naložbe. Nenehno obstaja konkurenca za nove projekte in proizvodne lokacije, medtem ko se razvijajo proizvodni modeli, tehnologije in vrednostne verige. Zato konkurenčnosti proizvodnih obratov ni več mogoče opredeliti zgolj v smislu stroškov.

Danes evropski avtomobilski sektor potrebuje predvsem večjo prožnost in odpornost, saj konkurenčnost ne določajo več samo stroški. Prav tako je pomembno, da se lahko hitro odzovemo na premike trga ali motnje v dobavnih verigah — in tu pride v poštev tehnologija, »je dejal Maciej Zieliński, CEO Siemensa Poljska.

Siemens Automotive Conference - Poljska 2026 - Pogovori o prihodnosti

Transformacija brez zaustavitve operacij

Eden največjih izzivov pri tej preobrazbi je posodobitev objektov, ki ostajajo v aktivni proizvodnji. Nove rešitve je treba vključiti v obstoječo infrastrukturo in povečati, hkrati pa zagotoviti kontinuiteto proizvodnje.

Tovarna Volkswagen Poznań v Wrześni trenutno doživlja takšno preobrazbo, saj se širi tako, da se prilagodi proizvodnji električnega Volkswagena Crafterja. Dela se izvajajo med nadaljevanjem proizvodnje, kar zahteva natančno načrtovanje in integracijo nove infrastrukture z obstoječimi operativnimi sistemi. Digitalne tehnologije igrajo vse pomembnejšo vlogo pri načrtovanju in testiranju teh sprememb. Kot je opozoril Sebastian Gałka, vodja tovarne pri ZF CV Systems Poljska v Vroclavu, »digitalni dvojček« omogoča oceno različnih komponent, parametrov ali konfiguracij, preden se dejansko spremenijo proces v resničnem svetu. Ko se komponenta ali dobavitelj spremeni, je mogoče znotraj modela oceniti številne scenarije — zmanjšati potrebo po fizičnih poskusih, zmanjšati tveganje motenj in skrajšati čas, potreben za izvedbo.

Spreminja se tudi hitrost uporabe novih tehnologij. Solutions, ki so za razvoj in izvajanje nekoč trajala leta, morajo zdaj veliko hitreje preiti s testiranja na praktično uporabo.

»V preteklosti je izvajanje inovacij trajalo leta, danes pa se to dogaja v šprintu. Zato so ljudje in njihova pripravljenost na stalno učenje ključnega pomena, »je dejal Paweł Podlawski, direktor proizvodnje in vzdrževanja pri Mercedes-Benz Manufacturing Poland.

Tehnologija spreminja tudi nabore spretnosti

Siemens Automotive Conference - Poljska 2026 - razprava

Pospešena hitrost sprememb pomeni, da se morajo kompetence ekip razvijati skupaj s tehnologijo. Inženirji, strokovnjaki za avtomatizacijo, proizvodno osebje, vzdrževalno osebje in IT strokovnjaki vse pogosteje delajo na stičišču različnih disciplin. Vedno večji poudarek je na tehnični strokovnosti, odprtosti za spremembe, prilagodljivosti in sposobnosti neprekinjenega učenja.

Samo znanje ni več dovolj. Digitalizacija in umetna inteligenca sta postala del naše vsakdanje resničnosti, zato sodobne ekipe potrebujejo mešanico tehničnega znanja in mehkih veščin. Odprtost, prilagodljivost in sposobnost krmarjenja po hitro spreminjajočem se svetu postajajo vse pomembnejši, »je dodala Anna Kołodziejczyk, CEO direktorica podjetja Automatech.

Robert Buba, vodja oddelka za avtomatizacijsko tehnologijo pri Volkswagnu Poznań, je poudaril pomen vključevanja tistih, ki vsak dan delajo z določenim procesom, v proces upravljanja sprememb. Njihove izkušnje so neprecenljive pri načrtovanju in testiranju novih rešitev. Hkrati je nujno razviti kompetence, potrebne za delo z novimi orodji.

Profesor Ireneusz Dominik z Oddelka za avtomatizacijo procesov Univerze za znanost in tehnologijo AGH je opozoril na pomen sodelovanja med industrijo in akademskim krogom. Univerze zahtevajo dostop do resničnih industrijskih problemov, tehnologij in procesov, medtem ko lahko podjetja začnejo graditi kompetence bodočih inženirjev in se povezovati s talenti še preden ti posamezniki vstopijo na trg dela.

Poljska si lahko prizadeva za več kot le proizvodnjo

Preoblikovanje evropske avtomobilske industrije postavlja vprašanja o prihodnji vlogi Poljske. Dolga leta so bili konkurenčni stroški dela primarni argument za privabljanje naložb v državo. Danes pa postajajo vse pomembnejši strokovno znanje strokovnjakov, kakovost proizvodnje, dostop do tehnologije in sposobnost izvajanja kompleksnih projektov.

Po mnenju Macieja Zielińskega bi morala Poljska izkoristiti svoj obstoječi ecosystem, ki ga sestavljajo proizvajalci, dobavitelji, integratorji in inženirska podjetja, da bi pritegnila projekte, osredotočene na inženiring, raziskave in razvoj tehnologije. To bi Poljski omogočilo povečanje udeležbe v naprednejših fazah vrednostne verige.

Ta trend je že viden na trgu. Poljski obrati ZF združujejo proizvodnjo z zmogljivostmi raziskav in razvoja, načrtovanjem, testiranjem in validacijo, hkrati pa razvijajo rešitve, kot je ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Podobno je tovarna Mercedes-Benz Manufacturing Poland v Jaworju razširila svoj obseg — od proizvodnje motorjev se je razvijala v proizvodnjo baterij, v zadnjem času pa na nova področja, povezana z elektromobilnostjo.

V sedanjem geopolitičnem ozračju narašča tudi pomen lokalnih dobavnih verig in partnerstev. Višja stopnja »lokalne vsebine« krepi odpornost proizvodnje in olajša učinkovitejši odziv na motnje. Poleg tega se lahko strokovno znanje, pridobljeno v avtomobilskem sektorju, uporabi tudi v drugih panogah, vključno z dvojno rabo (civilnim in obrambnim) sektorjem.

Podatki in AI postajajo tovarniško sredstvo

Z napredkom industrije 4.0 imajo proizvodni obrati dostop do vedno večje količine podatkov, ki jih ustvarjajo stroji, sistemi in procesi. Vendar zgolj zmožnost zbiranja teh podatkov sama po sebi ne zagotavlja konkurenčne prednosti. Resnično pomembna je kakovost podatkov, pravi kontekst in sposobnost uporabe teh informacij za odločanje na področjih, kot so nadzor kakovosti, produktivnost, vzdrževanje in poraba energije.

Umetna inteligenca omogoča analizo teh informacij za podporo specifičnim operativnim procesom. Eden od primerov je napovedno vzdrževanje, kjer lahko algoritmi hkrati analizirajo več signalov iz strojev, da ugotovijo povečano tveganje za poškodbe ali okvaro. Končna odločitev ostane pri človeškem upravljavcu, ki priporočilo oceni v okviru celotnega procesa.

Kot je poudaril profesor Ireneusz Dominik z oddelka za avtomatizacijo procesov AGH, največji potencial industrijske umetne inteligence leži v rešitvah, ki obravnavajo specifične izzive, povezane s procesom, vključno s sistemi strojnega vida, nadzorom kakovosti, robotiko in analizo procesnih podatkov. V industrijskih okoljih vrednost tehnologije določa njena zanesljivost, njena sposobnost integracije z obstoječimi procesi in njena učinkovitost v vsakodnevni proizvodnji.

Digitalna tovarna mora biti tudi varna

Siemens Automotive Conference - Poljska 2026 - razstava

Ker se vse več strojev, opreme in sistemov med seboj povezuje, postaja industrijska kibernetska varnost vse večji pomen. Digitalizacija zbližuje IT, avtomatizacijo in operativne tehnologije, zato zaščita sodobnega proizvodnega obrata zahteva sodelovanje med skupinami, odgovornimi za ta področja, pa tudi vključevanje varnostnih ukrepov od samega začetka procesa načrtovanja in posodobitve.

Razprave na konferenci Siemens Automotive Conference 2026 so poudarile, da je konkurenčna prednost evropskega avtomobilskega sektorja odvisna od učinkovitega izvajanja tehnologije, usposobljene delovne sile, prožnosti tovarn in varnosti proizvodnje. Za Poljsko je to priložnost za nadaljnjo krepitev svoje vloge v evropski avtomobilski industriji, tudi na področju inženiringa, oblikovanja in razvoja tehnologije.