Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Oseba stoji pred stavbo Siemensa z velikim logotipom na steni.

Preberite več o napravah za preostali tok

Varno odklopite napajanje v primeru okvare z napravami za preostali tok (RCD), kar je bistvenega pomena pri gradnji električnih distribucijskih plošč. Tu se boste naučili, kako povezati RCD-je, kaj storiti, če varovalka pihne, in katere vrste RCD-jev so na voljo.

a15c00f4-cfc3-415d-b663-c83c3156e70f - pl-S22-210795-Key-Visual-Fehlerstrom-5SV1-1920x1080px original

Kaj počne RCD?

RCD, znan tudi kot prekinjevalnik napak pri ozemljitvi, je varnostna naprava, ki ščiti ljudi pred električnimi udarci tako, da takoj izklopi napajanje v primeru napake.

RCD spremlja tok toka v električnem vezju in primerja dohodni tok z izhodnim tokom. Če se zazna razlika, to pomeni, da je del toka prevzel alternativno pot, na primer skozi osebo, ki je prejela šok.

Kdaj poteka potovanje RCD?

Za odkrivanje in preprečevanje napak je RCD opremljen s transformatorjem diferencialnega toka. To ustvari magnetni tok, sorazmeren z diferencialnim tokom. Če diferencialni tok preseže določeno prednastavljeno vrednost, npr. 30 mA, postane magnetni tok dovolj močan, da sproži preklopni mehanizem in prekine vezje.

Hitro izklop RCD preprečuje, da bi bili ljudje izpostavljeni nevarnemu toku (večjemu od 30 mA). Pomembno je redno preverjati, ali RCD deluje pravilno, da zagotovite varnost v električnih instalacijah.

f724d59a-39f2-4451-892e-b1194f310585 - Zusaetzliche-Angebote_original.png
b569d5cc-459b-4ee1-90e2-69626d007748 - 1-Energieverbraucher-im-Haushalt-no-text-2082x1305

Kaj storiti, če RCD izleti?

Če varovalka pihne, tj. RCD izklopi in prekine vezje, morate pred ponovnim vklopom ugotoviti in popraviti vzrok izklopa. Koraki lahko vključujejo:

  • Preverite vse naprave in vtiče: Odklopite vse naprave iz omrežja in jih ponovno priključite eno za drugo, da prepoznate okvarjeno napravo.
  • Poiščite napačni tok: Preverite električni tokokrog glede morebitnih napak izolacije ali kratkih stikov. V takih primerih se je treba posvetovati z električarjem.
  • Izklopite vse odklopnike nizvodno od RCD: To zagotavlja, da v RCD ne teče tok in ga je mogoče ponastaviti.
  • Ponastavitev RCD: Po preverjanju vseh možnih virov napak lahko RCD ponastavite tako, da ga znova vklopite. Če pa RCD spet izklopi, se je treba posvetovati z električarjem.

Ali lahko preprosto vklopim RCD?

Ko je vzrok odpravljen, lahko RCD znova vklopite. Vendar je priporočljivo, da to stori usposobljen električar, da zagotovi, da vse deluje pravilno in da ne ostanejo nadaljnja tveganja.

A Siemens product image featuring a person in a blue shirt and a white background.
89cec723-5bff-4e9f-b2e6-d98721274106 - Challenge_original.png
e01c7a3d96f059e2e8ed728e46f472ba252764ad - grafik-typenuebersicht-de-fehlerstrom-schutzeinrichtungen-no-text-1920x1080.jpg

Kakšno vrsto RCD naj uporabim?

Pomembno je, da uporabite pravilno vrsto RCD (v skladu z lokalnimi predpisi in standardi), ki ga namesti usposobljen električar. Kot so:

  • Tip A se izklopi kot odziv na sinusoidne izmenične napačne tokove in pulzirajoče neposredne napačne tokove. Uporabljajo se predvsem za enofazne obremenitve z vgrajenimi električnimi komponentami.
  • Tip F: Enofazni frekvenčni pretvorniki, kot so pralni stroji, lahko ustvarjajo napake iz frekvenčne mešanice s komponentami v območju kHz. RCD-ji tipa F ščitijo pred tem, nudijo sposobnost vzdrževanja prenapetostnega toka in lahko prenesejo gladke enosmerne napake.
  • Tip B ščiti pred gladkimi enosmernimi napajalnimi tokovi, uporabite SIQUENCE vsetokovne odklopnike preostalnega toka 5SV3 Tip B/B+ z integrirano funkcijo SIGRES.

Kaj se zgodi, če ne uporabljate RCD?

Brez RCD lahko preostali tok, ki ga povzroča okvarjen vodnik, kratek stik ali električni udar, ostane neopažen in tveganje za električne nesreče se znatno poveča. To lahko privede do resnih poškodb, še posebej, če preostali tok teče skozi telo osebe. RCD ima ključno vlogo pri zaščiti ljudi in premoženja pred nevarnostmi preostalega toka.

50b68307-013d-4c61-b43f-5f855d84b037 - 2-Gebaudebrande-no-text-2009x1206
A person is standing in front of a Siemens building, wearing a blue shirt and holding a Siemens product in their hand.

Ali je obvezna uporaba RCD?

Zahteve za RCD se lahko razlikujejo glede na državo, regijo in vrsto električne instalacije. Vendar pa v mnogih državah in regijah obstaja zakonska obveznost uporabe RCD-jev na določenih območjih ali za nekatere vrste električnih naprav. V Nemčiji je na primer uporaba RCD zakonito pooblaščena.

Katera električna vezja je treba zaščititi?

V skladu z nemškim standardom DIN VDE 0100-410 morajo biti vsa končna vezja do 32 A zaščitena z RCD v stanovanjskih, poslovnih in javnih stavbah.

To pomeni, da je v mnogih primerih namestitev RCD obvezna. Vendar namestitev RCD ni potrebna za vsa gospodinjstva, zlasti v starejših stavbah (klavzula o dedku). Natančne zahteve so odvisne od vrste namestitve in posebnih predpisov.

Zelo priporočljivo je, da imate v električni napravi RCD in redno preverjate, ali deluje pravilno. Kvalificirani električar lahko pomaga pri namestitvi in testiranju.

Siemens logo displayed on a white background with a blue and white gradient.
0f1197e9-9f53-4a87-a72f-99c2e0700ac6 - Folie1-no-text-shero-2560x1440

Ali je mogoče naknadno namestiti in priključiti na RCD?

V večini primerov je mogoče RCD naknadno namestiti v obstoječo električno instalacijo.

Električar bo najprej pregledal električni sistem, da ugotovi, ali je primeren za namestitev RCD. To vključuje preverjanje obstoječega ožičenja, distribucijske omarice in drugih ustreznih komponent.

Če je potrebno, bo treba namestiti dodatno ožičenje ali komponente za pravilno vključitev RCD v sistem. Električar bo nato priključil in konfiguriral RCD v skladu z veljavnimi standardi in predpisi.

RCD lahko običajno traja od nekaj let do desetletij. Povprečno življenjsko dobo RCD običajno določi proizvajalec in se lahko razlikuje glede na model. Vendar pa obstajajo nekateri dejavniki, ki lahko vplivajo na življenjsko dobo:

  1. Kakovost: Visokokakovostni RCD, proizveden v skladu z veljavnimi normami in standardi, ima ponavadi daljšo življenjsko dobo.
  2. Okolje: Izjemno visoke ali nizke temperature, vlažnost, prah ali kemični hlapi lahko skrajšajo življenjsko dobo RCD.
  3. Uporaba: Ponavljajoče se spotakanje lahko povzroči obrabo in skrajša življenjsko dobo RCD.
  4. Vzdrževanje: Redno vzdrževanje in pregledi električnega sistema lahko pomagajo zgodaj prepoznati in odpraviti morebitne težave, kar lahko podaljša življenjsko dobo RCD.

Če obstaja kakršen koli dvom o funkcionalnosti RCD, se posvetujte s kvalificiranim električarjem.

A person wearing a hat and a backpack stands in front of a building with a large window and a sign on the wall, looking at something in the distance under a clear blue sky.

Začnite svoje potovanje